Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

통합되는 것의 중요성

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
통합되는 것의 중요성 hero image

소매업체가 제품을 생산하고, 패키지로 포장하며, 홍보하는 새로운 방법을 고안하는 속도만큼 소비자 취향도 계속 변화하고 있습니다. 짧은 생산 주기를 더 실현 가능하게 만들고, 프로세스를 더 효율적으로 만들며, 공급망을 더 가시적으로 만드는 새로운 제조 기술이 발전함에 따라, 제품 개발은 장비 제조업체, 제조업체 및 그들의 장비에 계속해서 부담을 주고 있습니다.

장기간 지속되는 생산 라인에서 소량의 제품을 생산하는 것은 더 이상 지속 가능하거나 바람직하지 않습니다. 기업들은 건강, 맛, 이미지 및 비용 선호도의 변화에 맞춰 더 다양한 제품을 더 많은 패키지 옵션으로 생산하고 있습니다.

이러한 요구를 충족하기 위해 기업은 민첩성을 갖추고 시장 변화에 신속하게 대응할 수 있어야 합니다. 신제품 출시를 위해서는 국가 전역의 여러 공장에서 다양한 크기 또는 지역별·계절별 패키지 변형 등 더 다양한 패키지로 신속하게 제품을 생산해야 할 수 있습니다.

극심한 가격 민감성에 직면한 상황에서 생산은 가능한 한 효율적이어야 하며, 가동 중단 시간을 최소화하고, 출시 기간을 단축하며, 원재료 낭비를 최소화해야 합니다. 생산 라인에서 처음부터 올바른 제품이 생산되도록 하는 것이 생산 효율성을 높이고 비용을 절감하는 데 핵심이 되며, 이는 제품 자체뿐만 아니라 제품 생산에 필요한 원재료, 전기 및 작업 시간의 비용 절감에도 중요합니다.

기업은 사용하는 장비에 유연성을 구축하고 더 나은 비즈니스 의사 결정을 내릴 수 있도록 실시간 데이터에 접근할 수 있어야 합니다. 이는 전체 생산 라인에서 올바른 재료를 사용하고 올바른 프로세스를 적용하여 올바른 제품을 생산하는 동시에, 한 제품에서 다음 제품으로 원활하게 전환할 수 있도록 하는 데 중요합니다.

정보와 원활한 통합은 장비 성능, 효율성 및 기능 향상의 핵심이 되었습니다. 장비는 공장 인프라에 쉽게 통합되어야 하며, 다양한 실시간 성능 및 운영 데이터를 제공해야 합니다. OEE(종합설비효율)와 같은 정확한 성능 지표를 통해 공장 관리자는 문제를 파악하고 전체 제조 프로세스에 걸쳐 개선을 추진하기 위한 사전 대응 전략을 수립할 수 있습니다.

진정한 통합 접근 방식을 제공하는 종단간의 솔루션만이 오늘날의 글로벌 시장에서 제조업체가 직면한 과제를 해결할 수 있습니다. 신속한 라인 통합에 대한 pdf를 다운로드하여 자세히 알아보십시오.

Published 2015년 1월 14일


Axel Kather
Axel Kather
Business Manager, Oil & Gas, EMEA, Rockwell Automation
연결:
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 제품

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 통합되는 것의 중요성