Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

이중 명제: 연비 + 소비자 수요

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
이중 명제: 연비 + 소비자 수요 hero image

자동차 제조업체에게 배출 표준을 준수하는 것은 글로벌 시장에서 사업을 수행하는 데 필수적인 부분입니다. 지난 20년 동안 유럽 연합은 점점 더 엄격해지는 차량 배출 지침을 통해 선두를 지켜왔습니다. 그러나 2012년 미국 교통부(DOT)와 미국 환경보호국(EPA)이 연비 및 배출 표준을 강화하면서 자동차 제조업체들은 그 어느 때보다 빠른 제조 유연성을 요구하는 새로운 과제에 직면하게 되었습니다.

업데이트된 CAFE(Corporate Average Fuel Economy) 기준에 따라 제조업체는 2016년형 모델 연도까지 미국에서 판매되는 경차의 연비를 평균 34.1mpg로 끌어올려야 합니다. 이 프로그램의 2단계에서는 2025년까지 연비를 54.5mpg로 점진적으로 높입니다.

이것이 제조업에 의미하는 바는 무엇일까요?

의무 규정에 따른 벌금을 피하기 위해 제조업체는 경량 소재 및 작지만 강력한 엔진과 같은 연비 개선 사항을 차량에 통합해야 합니다. 동시에 시스템 – 그리고 공급망 – 을 재구성하여 새로운 개선 사항을 출시하고 의무 규정 인센티브를 활용해야 합니다. 그리고 전 세계 기존 제조 시설과 기존 라인에서 이를 수행해야 합니다.

연비가 더 좋은 자동차를 제공하는 것은 이야기의 일부에 불과합니다. 자동차 제조업체는 빠르게 변화하는 소비자 선호도를 충족하는 차량도 공급해야 합니다. 한때 6년이었던 모델 디자인 리프레시 주기는 평균 2.2년으로 줄었습니다. 최근 J.D. Power 연구에 따르면 연비는 여전히 미국 자동차 구매자가 특정 모델을 선택하는 이유 중 가장 큰 비중을 차지합니다. 그러나 급격히 낮아진 주유소 가격을 고려할 때 이러한 추세가 계속될지는 아무도 확신할 수 없습니다.

결론은? 판매되는 차량의 의무 연비를 달성하고 시장 수요에 대응하려면 자동차 제조업체는 새로운 수준의 제조 속도와 유연성을 확보해야 합니다. Rockwell Automation에서는 이를 Manufacturing Velocity라고 부릅니다.

Manufacturing Velocity 전략 및 솔루션은 모델 설계 리프레시 및 라인 전환의 복잡성을 최소화하고 여러 글로벌 제조 시설에서 일관된 고품질 차량 생산을 지원하도록 설계되었습니다.

어떻게 해야 할까요? 먼저, 올바른 전사적 IP 중심 인프라가 구축되어야 유연한 제조 관행을 지원할 수 있습니다. 즉, 생산 현장에서 비즈니스 시스템을 거쳐 공급망까지 안전한 정보 교환을 가능하게 하는 진정한 Connected Enterprise®가 필요합니다.

둘째, 정보 가시성을 최적화하고 출시 기간을 단축하는 솔루션이 필수적입니다. AutoSuite™ 제조 실행 시스템(MES) 솔루션과 이 제조 인텔리전스 솔루션을 살펴보십시오.

마지막으로, 자동차 제조업체는 인력에 집중하고 생산성을 향상시키기 위해 적절한 도구, 서비스 및 솔루션을 제공해야 합니다. 예를 들어, Integrated Architecture® 포트폴리오를 활용하여 라인 재구성 및 재조정을 간소화하는 것은 작업자의 효율성을 극대화하는 한 가지 방법입니다. 전문성을 구축하기 위한 포괄적인 교육 프로그램을 제공하는 것도 또 다른 방법입니다.

Rockwell Automation이 제조업체가 시장 – 및 규제 – 요구에 발맞춰 Manufacturing Velocity를 개선하도록 지원하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.

Published 2015년 3월 9일

주제: 자동차 및 타이어

구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 제품

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 이중 명제: 연비 + 소비자 수요