Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

감독판 – 위대한 영화 감독들이 Industry 4.0에 대해 가르쳐 줄 수 있는 세 가지

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
감독판 – 위대한 영화 감독들이 Industry 4.0에 대해 가르쳐 줄 수 있는 세 가지 hero image

영화에 대한 사랑은 우리 가족에게서 비롯되었습니다. 70년대에 부모님은 저와 제 형제, 자매를 일주일에 한 번씩 영화관에 데려가셨습니다. 우리는 <죠스>와 위대한 아미타브 바흐찬의 시대에 할리우드와 볼리우드를 똑같이 사랑했습니다. 우리 동네 영화관 이름은 상감(Sangam)이었는데, 이 단어의 의미는 나중에 더 설명하겠습니다. 이 영화관은 인도 뭄바이에 있는 우리 집 근처에 있었습니다.

어렸을 때 영화는 그저 마법 같았고, 본 것에 대해 의문을 품지 않았습니다. 어른이 되어서야 우리는 마법의 메커니즘, 즉 성공적인 영화를 만들기 위해 필요한 노력, 결합된 재능, 비전, 재능, 리더십을 인식하게 됩니다.

Industry 4.0의 등장으로 약속된 영화 같은 마법에 쉽게 휩쓸릴 수 있습니다. 우리는 이 새로운 시대가 모든 것을 어떻게 변화시킬지, 즉 더 빠르고, 더 생산적이고, 더 자율적이고, 더 효율적으로 만들 것이라는 이야기를 오랫동안 들어왔습니다. 실제로 이러한 마법은 비전 있는 리더, 즉 industry 4.0의 영화 감독에 의해 실현됩니다.

그렇다면 영화는 마법이 지속적인 박스오피스 수익을 창출하도록 보장하는 방법에 대해 무엇을 가르쳐 줄 수 있을까요? 많은 부분이 감독과 그들의 프로세스 접근 방식에 달려 있습니다.

영화계에서 최고의 감독들은 다양한 스타일을 가지고 있지만 풍부한 특성을 공유합니다. 산업 리더들이 성공을 위한 접근 방식을 모방할 수 있는 방법에 대한 몇 가지 관찰 사항은 다음과 같습니다.

  1. 비전이 필요합니다. 한 장면을 촬영하거나 Connected Enterprise®의 단일 요소를 살펴볼 때 최종 비전의 맥락에서 이를 바라봐야 합니다. 모든 세부 사항은 최종 제품에 기여해야 하며, 자신이 하는 일과 그 이유를 믿어야 합니다.
  2. 다른 사람들이 필요합니다. 감독은 전문성에 의존하며, 재능 있는 팀을 구성하는 것은 완성된 제품에 필수적입니다. 감독이 최고의 촬영 감독, 최고의 특수 효과 전문가, 최고의 카메라 운영자가 아닐 수도 있고, 설사 그렇다 하더라도 한 번에 모두를 할 수는 없습니다! 업계 리더도 마찬가지로 산업 자동화, 제품 설계, 엔지니어링 애플리케이션, 데이터 과학 및 다양한 기타 분야의 전문가 기술에 의존합니다. 디지털 트랜스포메이션을 위한 많은 가치 있는 기술은 기존 직원 내에 있을 것이며, 일부는 기존 직원 내에서 개발되어야 하고, 다른 일부는 채용되어야 하며, 더 많은 기술은 공급업체, 서비스 제공업체 및 파트너 등 회사 외부에서 제공되어야 합니다. 자원 있는 리더에게는 다양한 기술이 제공됩니다.
  3. 다른 사람들이 당신의 비전을 받아들여야 합니다. 영화 감독은 제작 팀에 신뢰를 심어주어야 하며, 팀의 모든 사람이 동일한 목표를 향해 나아갈 수 있도록 비전을 전달해야 합니다. 팀과 소통하고, 그들이 직면한 과제를 이해하며, 이를 극복하거나 우회할 수 있도록 도와야 합니다. 트랜스포메이션의 필요에 따라 유연하게 대응하고, 리더십 그룹을 지원하며, 프로세스에 완전히 참여해야 합니다. 성공적인 업계 리더도 마찬가지로 해야 합니다.
Rockwell Automation을 직접 만나고 싶으시다면 가까운 곳에서 열리는 이벤트에 참석해 보시는 건 어떨까요? 자세한 내용을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.

제 직업은 Rockwell Automation의 전체 제품 포트폴리오에 대해 중동 지역에서 리더십을 제공하는 것입니다. 어떤 면에서는 이사와 비슷한 책임을 지고 있지만, 더 자주 고객이 비전을 실현할 수 있도록 돕기 위해 고객이 데려온 전문가 팀의 일원입니다. 이는 Rockwell Automation에서 매우 잘 이해하고 있는 역할입니다. 우리의 전체 접근 방식은 고객이 비전을 달성할 수 있도록 기술적 및 기술적 경로를 강조하고, 산업 자동화에 전념하는 세계 최대 기업의 방대한 인재와 솔루션 역량을 최대한 발휘하는 것입니다.

또한 우리는 우리의 한계를 알고 있습니다. Industry 4.0은 모든 기업마다 다르며, 고객의 리더십만이 그 모든 혜택을 실현할 수 있습니다. 이것이 제 일을 매우 흥미롭게 만드는 이유입니다. 다양한 영화를 동시에 작업할 수 있는 것과 같다고 할 수 있습니다.

다양한 영화를 좋아하기 때문에 이것은 매우 좋습니다. 요즘에도 저는 제 아이들과 함께 영화를 즐겨 봅니다(특히 마블 영화나 모건 프리먼, 레오나르도 디카프리오, 로버트 드니로, 톰 행크스, 맷 데이먼 등과 같은 주연 배우가 나오는 영화). 그리고 그들은 가족 영화 전통을 다음 세대로 이어가고 있습니다.

우리는 이제 뭄바이에서 멀리 떨어져 있습니다. 제 가족은 UAE에서 자랐지만, 저는 영화에 대한 사랑이 시작된 곳인 현지 상감 영화관을 기억합니다. 참고로 상감은 힌디어로 강의 합류점을 의미하며, 특히 알라하바드라는 신성한 장소에 있는 갠지스강과 줌나강을 가리킵니다. Industry 4.0을 최대한 활용하는 데 필요한 기술과 역량의 융합에 적합한 은유입니다.

Rockwell Automation과 가까운 곳에서 만나서 귀사의 Industry 4.0 비전을 실현하는 데 저희가 어떻게 도움이 될 수 있는지 알아보고 싶으시다면 연락해 주십시오.

Published 2019년 4월 1일


Pankaj Shrivastava
Pankaj Shrivastava
Business Leader - Architecture & Software, Components & LV Drives , Rockwell Automation
연결:
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 제품

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 감독판 – 위대한 영화 감독들이 Industry 4.0에 대해 가르쳐 줄 수 있는 세 가지