Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

“예외에 의한 검토”를 한 단계 더 발전시키십시오

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
“예외에 의한 검토”를 한 단계 더 발전시키십시오 hero image

전체를 검토하는 것보다 예외를 검토하는 것이 더 빠르고 쉽다는 것은 상식입니다.

“예외에 의한 검토” 방법론은 이러한 논리에 뿌리를 두고 있으며, 제약 배치 기록의 처분을 가속화하기 위해 일반적으로 사용됩니다.

최첨단 제조 실행 시스템(MES)은 실행 전반에 걸쳐 다양한 제어를 시행하여 각 배치가 제어 공간 내에서 생산되도록 보장합니다. 이는 특히 중요한 프로세스 및 품질 속성에 해당됩니다.

결과적으로 검토는 전체 배치 기록이 아니라 예외에만 집중하면 됩니다.

하지만 거기서 멈출 필요가 있을까요? 예외에 의한 검토 방법론은 속도와 단순화를 넘어 추가적인 이점을 제공합니다.

제조업체는 최신 대시보드를 사용하여 예외에 대한 실시간 알림을 받아 예방 조치를 취할 수 있습니다.

우리는 너무 자주 모든 주요 프로세스 단계가 완료될 때까지 시작을 기다리는 검토 프로세스를 봅니다.

이러한 접근 방식은 문제가 발생하는 즉시 이해하고 예외가 인식되는 순간에 개입할 기회를 놓칩니다.

검토 프로세스의 시작을 예외 식별과 일치시킴으로써 제조업체는 예외에 의한 검토를 한 단계 끌어올릴 수 있습니다.

대시보드는 사용자에게 실시간 알림과 쉽게 소화할 수 있는 실용적인 정보를 제공합니다.

MES가 예외를 감지하는 정확한 순간에 배치 레코드 검토 대시보드 내에서 적신호를 켤 수 있습니다.

  • 즉각적인 프로세스 상호 작용이 필요한 예외적인 상황을 식별하여 비용이 많이 드는 배치를 절약할 수 있습니다.
  • 제기된 예외의 중요성을 명확히 하여 작업 현장에서 잘못된 결론을 내리는 것을 방지합니다.
  • 아마도 IPC 중에 품질에 중요한 속성의 예외적인 위반으로 인해 프로세스의 중요한 드리프트를 즉시 인식합니다.
  • 작업자의 기억에 이벤트가 아직 신선할 때 중요한 상황 정보를 수집할 수 있습니다.

최신 대시보드는 예외에 의한 검토를 한 단계 끌어올릴 수 있습니다. 애플리케이션을 한 단계 끌어올릴 준비가 되셨습니까?

Published 2017년 3월 24일


Martin Dittmer
Martin Dittmer
Product Manager, Rockwell Automation
연결:
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 상품

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left “예외에 의한 검토”를 한 단계 더 발전시키십시오