Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

지속 가능성 솔루션이 여기에 있습니다

"FactoryTalk Energy Manager"로 중요한 지속 가능성 및 에너지 문제를 해결하십시오.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
일몰에 풍력 터빈 그룹

물, 공기, 가스, 전기 및 증기(WAGES) 비용 증가, 진화하는 규제 환경, 에너지 소비 통찰력의 정확성 필요성으로 인해 에너지 관리, 모니터 및 규정 준수 보고는 상당히 어려울 수 있습니다. 지속 가능성 이니셔티브가 전 세계적으로 중심 무대에 오르면서, 산업이 가용 자원을 사용하여 어떻게 중요한 과제를 해결하고 있는지 자세히 살펴볼 때입니다. 주요 과제와 잠재적 솔루션을 살펴보겠습니다.

열악한 데이터 품질 및 가용성

특히 소규모 기업의 경우 가치 사슬 전반에 걸쳐 양질의 1차 데이터를 확보하기 어려울 수 있습니다. 데이터 가용성, 품질 및 맥락화가 없으면 많은 기업이 지속 가능성 목표를 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.

솔루션: 데이터 수집 기술을 활용하면 데이터 품질과 가용성을 개선하는 동시에 리소스 요구 사항을 줄일 수 있습니다. 산업용 DataOps는 에너지 관리 전략을 위한 데이터 수집, 맥락화 및 액세스의 핵심 기술이 되었습니다.

진화하는 불일치하는 공시 표준

빠르게 진화하는 표준을 따라잡으려면 전문가의 지식이 필요하며 해석이 여전히 달라질 수 있습니다. 지역별 요구 사항은 빠르게 변할 수 있습니다. 최신 정보를 신속하고 쉽게 제공할 수 있는 에너지 관리 시스템이 필요합니다.

솔루션: 모든 이해관계자에게 에너지 데이터에 대한 액세스를 제공하여 협업, 보고 및 분석을 가능하게 하면 지역, 주 및 글로벌 표준의 모든 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

이해관계자 참여

배출 데이터 확보에는 가치 사슬 전반의 이해관계자 협력이 필요하며, 기밀성 및 평판 문제로 인해 어려울 수 있습니다. 사용자 수준의 액세스 제어가 가능한 확장성 높은 고도로 안전한 데이터 플랫폼을 통해 클라우드 또는 엣지에서 온프레미스 에너지 애플리케이션을 지원할 수 있습니다.

솔루션: 다시, 접근 가능한 데이터가 있는 고도로 안전한 환경에서 모든 업체의 애플리케이션을 호스팅할 수 있는 기능을 갖춘 산업용 DataOps가 성공의 열쇠입니다. 확장 가능한 애플리케이션은 유지 관리가 불가능한 DIY 솔루션보다 중요합니다.

리소스 제약

특히 중소기업을 비롯한 많은 기업이 배출 측정 및 보고, 에너지 소비 지표 및 분석에 관련된 대량의 데이터를 처리하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이로 인해 중요한 변화를 이끌어내는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.

솔루션: 사용자 친화적인 데이터 수집 기술을 사용하면 리소스 요구 사항을 줄일 수 있습니다. 이해하기 쉽고 명확한 대시보드를 갖춘 애플리케이션을 찾아보십시오. 운영자는 고급 시스템을 구현할 때 데이터 과학자가 될 필요가 없습니다.

비즈니스 운영에 대한 제한된 통합

배출 보고를 포함한 맞춤형 에너지 관리 솔루션은 기존 비즈니스 운영에 완전히 통합되지 않는 경우가 많아 데이터 수집 노력이 지연됩니다.

솔루션: 에너지 및 배출 모니터링을 비즈니스 프로세스에 더 잘 통합하면 탈탄소화 프로세스를 간소화할 수 있습니다. DataOps 플랫폼은 심층 코드 프로그래밍 없이 기존 시스템에 완전히 통합하는 데 탁월합니다. 이러한 애플리케이션, 예를 들어 FactoryTalk® Energy Manager™, 은 며칠 만에 배포할 수 있으며 소프트웨어로서의 서비스(SaaS) 환경에서 유지 관리할 수 있습니다.

경쟁 우위로서의 지속 가능성

지속 가능성 관행과 강력한 에너지 관리 시스템을 도입하면 경쟁 우위를 확보하고 브랜드 평판을 높이며 새로운 시장 기회를 열 수 있습니다. 지속 가능성을 적극적으로 추구하는 기업은 단순히 규정을 준수하는 것에 그치지 않고 시장 리더로서의 입지를 다지며 환경을 중시하는 소비자와 파트너를 끌어들입니다.

“Conperio는 지속 가능성 및 에너지 관리의 복잡한 환경을 탐색하려면 최첨단 기술과 업계 전문성이 모두 필요하다는 것을 이해하고 있습니다. FactoryTalk Energy Manager와 같은 고급 플랫폼을 활용하여 고객이 에너지 소비에 대한 실시간 가시성과 제어를 달성할 수 있도록 지원함으로써 운영 전반에 걸쳐 효율성과 지속 가능성을 모두 촉진합니다.”라고 Conperio Technology Solutions(Rockwell PartnerNetwork™ 회원)의 사장 겸 소유주인 Ron Harrison은 말합니다. 이 회사는 시스템 통합업체입니다.

지속 가능성의 미래 트렌드

지속 가능성 환경이 계속 진화함에 따라 에너지 관리 및 배출 감소의 미래를 형성할 몇 가지 새로운 트렌드가 나타나고 있습니다.

  1. 인공 지능(AI) 및 머신 러닝(ML): AI와 ML은 기업이 에너지 소비를 모니터, 분석 및 최적화하는 방식을 변화시키고 있습니다. 이러한 기술은 에너지 사용 패턴을 예측하고, 비효율성을 식별하며, 실시간으로 시정 조치를 제안할 수 있습니다. AI 기반 분석을 에너지 관리 시스템과 통합함으로써 기업은 더 많은 정보를 바탕으로 의사 결정을 내리고, 낭비를 줄이며, 운영 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
  2. 사물인터넷(IoT) 통합: IoT는 빠르게 확장되고 있으며, 점점 더 많은 연결된 장치가 전체 운영에 걸쳐 에너지 사용에 대한 실시간 데이터를 제공합니다. 이러한 연결성은 더욱 정밀한 모니터 및 제어를 가능하게 하여 기업이 세부적인 수준에서 에너지 소비를 최적화할 수 있도록 합니다. 또한, IoT 장치의 사용은 예측정비를 용이하게 하여 가동 중단 시간을 줄이고 장비가 최고 효율로 작동하도록 보장합니다.
  3. 분산형 에너지 시스템: 마이크로그리드 및 분산형 에너지 자원(DER)과 같은 분산형 에너지 시스템은 기업이 더 큰 에너지 독립성과 회복력을 추구함에 따라 주목받고 있습니다. 이러한 시스템을 통해 기업은 현지에서 자체 에너지를 생산 및 관리하여 그리드에 대한 의존도를 줄이고 배출을 감소시킬 수 있습니다. 태양광 및 풍력과 같은 재생 에너지원과 통합함으로써 분산형 시스템은 지속 가능성 노력을 더욱 강화할 수 있습니다.
  4. 순환 경제 원칙: 자원을 재사용, 재정비 및 재활용하는 순환 경제로의 전환은 지속 가능성에서 중요한 역할을 할 것입니다. 기업들은 폐기물을 최소화하고 운영의 환경 영향을 줄이기 위해 순환 경제 관행을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 이러한 추세는 탄소 발자국을 줄이는 것을 목표로 제품 설계, 자재 조달 및 공급망 관리에서 혁신을 촉진할 것입니다.
  5. 강화된 규제 프레임워크: 정부와 국제 기구가 배출 및 지속 가능성 보고에 대한 규제를 강화함에 따라 기업은 규제 요건을 앞서 나가야 합니다. 향후 규제 프레임워크는 투명성과 책임에 중점을 두고 더욱 엄격해질 것으로 예상됩니다. 지속 가능한 관행을 적극적으로 채택하고 규제 준수 기술에 투자하는 기업은 이러한 변화를 더 잘 헤쳐 나갈 수 있을 것입니다.
  6. 기업의 사회적 책임(CSR) 및 투자자 압력: 투자자, 고객, 직원 등 이해관계자들은 기업이 지속 가능성에 대한 약속을 보여줄 것을 점점 더 요구하고 있습니다. 이러한 압력은 조직이 기업의 사회적 책임(CSR) 이니셔티브를 핵심 비즈니스 전략에 통합하도록 촉진하고 있습니다. 지속 가능성에서 실질적인 진전을 보여줄 수 있는 기업은 이러한 기대를 충족할 뿐만 아니라 투자 유치와 시장 지위 향상에도 도움이 될 것입니다.
  7. 지속 가능성에서의 디지털 트윈: 디지털 트윈은 물리적 자산의 가상 복제본으로, 실시간으로 에너지 사용을 모델링하고 최적화하는 데 사용됩니다. 기업은 다양한 시나리오를 시뮬레이션하여 가장 효율적인 에너지 관행을 식별하고 실제 적용 전에 변화의 영향을 예측할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 위험을 줄이고 지속 가능성 노력을 지속적으로 개선하는 데 도움이 됩니다.

이러한 과제 외에도 배출 감소를 위한 NOₓ, CO 및 O₂의 고정밀 측정은 모니터, 검증 및 보고가 어렵습니다. 그러나 Rockwell Automation은 비용이 많이 드는 하드웨어 기반 CEMS 없이 환경 지침을 준수하기 위해 규제된 배출을 측정하고 보고하는 데 도움이 되는 소프트웨어인 Software CEM® 연속 배출 모니터링 시스템(CEMS)을 제공합니다. Rockwell의 산업용 DataOps 플랫폼, FactoryTalk® DataMosaix™ 및 "FactoryTalk Energy Manager" 애플리케이션과 결합하여, 다른 소프트웨어 솔루션 및 자동화 시스템도 에너지 관리, 배출 모니터링 및 보고를 개선하여 넷제로를 달성할 수 있습니다.

이러한 트렌드는 에너지 관리에서 지속 가능성의 최첨단을 나타냅니다. 이러한 발전에 대한 정보를 지속적으로 파악하고 적응함으로써 기업은 현재의 지속 가능성 목표를 달성하고, 기회를 활용하며, 새로운 위험으로부터 운영을 보호할 수 있습니다.

협업, 기술 발전, 지속 가능성에 대한 헌신으로 이러한 과제를 해결하십시오. 지속 가능성 목표를 달성하기 위한 다음 단계를 밟으십시오. 웨비나 Empowering Sustainable Manufacturing: Unveiling the Power of FactoryTalk Energy Manager with Conperio에 등록하고 전문가와의 맞춤형 상담을 예약하십시오. 함께 지속 가능성 과제를 성장과 혁신의 기회로 바꾸는 데 도움을 드릴 수 있습니다.

"FactoryTalk Energy Manager"에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하십시오.

Conperio에 대한 자세한 내용은 partner locator를 방문하십시오. 

Rockwell Automation PartnerNetwork 프로그램에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인하십시오.

FactoryTalk Energy Manager 애플리케이션
FactoryTalk Energy Manager 애플리케이션
FactoryTalk Energy Manager 애플리케이션
에너지 모니터링에 대한 확장 가능한 접근법으로 효율성을 높이고, 에너지 절감 기회를 파악하고, 디지털 트랜스포메이션을 가속할 수 있습니다.
자세히 알아보기

Published 2024년 10월 2일

주제: Drive Sustainability Accelerate Digital Transformation 디지털 트랜스포메이션 Sustainable Solutions 스마트 제조 지속 가능성 FactoryTalk Energy Manager
로크웰 오토메이션 구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기
추천 콘텐츠
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 지속 가능성 솔루션이 여기에 있습니다