Loading
블로그 | 오일 & 가스
Recent ActivityRecent Activity

부유식 생산에서 지속 가능성의 디지털화

처음부터 FPSO 설계 및 생산에 디지털 기술을 통합하면 지속 가능성 노력을 증가시킬 수 있습니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
뉴펀들랜드 컨셉션 베이 - 2020년 7월 23일: 잔잔한 수면 위 컨셉션 베이에 정박한 테라 노바 FPSO.

지속 가능성이 석유 및 가스 산업의 핵심 초점이라는 것은 비밀이 아닙니다. 산업 내 일부 영역은 서로 다른 과제를 안고 있습니다. 특히 부유식 생산, 저장 및 하역(FPSO) 선박이 그렇습니다.

원격 위치 및 열악한 기상 조건과 같은 운영 시 다양한 위험과 개발 시 다양한 동인이 FPSO의 지속 가능성에 영향을 미칠 수 있습니다. 그렇다면 어떤 접근 방식을 채택할 수 있을까요? 디지털 기술입니다.

위험 관리에 대한 세 가지 접근 방식

한 가지 접근 방식은 에너지 측정입니다. 이는 선박에 들어오는 것과 나가는 것을 추적하고 측정하는 작업의 정점입니다. 팀은 선박에서 무슨 일이 일어나고 있는지 더 잘 이해하고 개선 기회를 파악할 수 있습니다. 선상 직원과 심지어 육상 직원도 더 나은 의사 결정을 내리는 데 필요한 다양한 유형의 프로세스 정보를 얻을 수 있습니다.

또 다른 접근 방식은 탄소 포집 및 저장입니다. 상세하고 정확한 배출량 데이터를 얻는 것은 때때로 복잡할 수 있지만, 고급 배출량 관리 솔루션이 핵심입니다. AI, 고급 분석 및 물리적 속성 모델링을 사용하여 탄소 회계를 개선하는 동시에 직원이 선박의 배출량과 에너지 사용량을 줄이고 예측정비 전략을 시작할 수 있도록 합니다.

마지막으로 처리량이 있습니다. 선박에 처리량 최적화 도구를 갖추면 프로세스 운영에 대한 훨씬 더 많은 통찰력을 얻을 수 있습니다. 배출량 예측은 직원들이 사이클 시간을 해결하고 제어 한도에 더 가깝게 운영하여 결과를 개선하는 등의 변화를 만드는 데 도움이 될 수 있습니다.

이 세 가지 접근 방식은 FPSO 운영의 위험을 완전히 제거할 수는 없지만, 선박 운영을 모니터하고 제어하는 데 도움을 줌으로써 격리 손실의 위협을 대폭 줄이고 안전을 최적화할 수 있습니다.

디지털화의 4가지 핵심 요소

신규 선박 생산을 계획하든 기존 선박을 업데이트하든 디지털화에서 염두에 두어야 할 네 가지 핵심 측면이 있습니다.

처음 두 가지는 양질의 데이터와 디지털 인프라입니다. 이 두 가지는 서로 밀접한 관련이 있습니다. 견고하고 유연한 인프라가 없으면 양질의 데이터에 안정적으로 액세스할 수 없습니다. 양질의 데이터는 스마트 기기를 사용하여 선박 운영을 추적하는 데 의존하며, 운영자가 데이터를 모니터, 보고 및 최적화할 수 있도록 하면서 동시에 시기적절하고 정확한 데이터를 제공합니다. 디지털 인프라로 전환하면 선박 시스템 전반에 걸쳐 데이터가 자유롭게 흐를 수 있습니다. 고급 분석 및 원격 활동을 통해 직원은 위치에 상관없이 데이터를 모니터할 수 있습니다. 이 디지털 인프라는 선박의 예상 수명인 20년 이상 동안 기술이 발전할 때 따라잡을 수 있도록 유연해야 합니다. 이러한 유연성은 운영자가 구현 및 업그레이드 비용을 절감하고 OEM 장비 간의 상호운용성을 개선하며 지속 가능성 목표를 달성하는 데 도움이 되는 MTP(Module Type Package) 표준과 같은 표준에 의해 지원됩니다.

나머지 두 가지 요소는 적절한 작업 흐름과 교육 및 실행입니다. 디지털 애플리케이션의 시대에 데이터가 적절한 사람에게 전달되면서도 관련성을 유지하도록 하는 것이 중요하며, 기술과 공존할 수 있는 작업 흐름을 설계하는 것은 데이터의 활용을 보장하는 데 도움이 됩니다. 현재와 미래의 노동력에 진입하는 세대는 디지털 기술의 사용에 개방적이겠지만, 숙련된 작업자가 접근 방식의 가치를 관리하고 인식할 수 있도록 변화 관리가 필요합니다. 교육 또한 선박의 성공에 필수적입니다. 직원은 자신이 수신하는 데이터를 어떻게 처리하고 이에 어떻게 대응해야 하는지 알아야 합니다. 이러한 측면을 고려하여 교육 프로그램을 설계하면 선박 작업자와 미래의 지속 가능성 노력이 이익을 얻을 수 있습니다.

간과할 수 없는 또 다른 항목은 사이버보안입니다. 이는 '설계에 의한' 방식으로 수행되어야 하며, 새로 건조되거나 업그레이드된 모든 선박의 개념 단계에서 수용된 글로벌 표준 및 모범 사례에 따라 고려되어야 합니다.

균형이 핵심입니다

디지털 지속 가능성에 대해 자주 묻는 질문 중 하나는 “생산성에 대한 위험 없이 지속 가능성을 어떻게 달성할 수 있습니까?”입니다.

이 문제에 대한 해답은 커넥티드 선박 전략으로, 이를 통해 두 가지 목표를 모두 달성할 수 있습니다. 커넥티드 선박은 선박의 모든 데이터와 측면을 연결하여 작업자가 언제 어디서나 정보에 액세스할 수 있도록 합니다. 또한 고급 분석 및 AI 애플리케이션을 통해 작업자는 문제를 사전에 진단하고 유지보수 또는 교체가 필요한 시기를 예측할 수 있습니다. 이를 통해 장비 가동시간을 극대화하고 격리 손실의 위험을 줄일 수 있습니다.

마지막으로 선박에 탑승하는 직원 수를 줄일 수 있습니다. 주제별 전문가와 선박 작업자는 어디에서나 더 풍부한 데이터에 액세스할 수 있어 안전 사고 노출 감소, CO₂ 배출 감소 및 기타 운영 비용 감소 가능성이 있습니다.

VADP: 선박 자동화 및 디지털화 파트너

지속 가능성은 선박 건조의 설계 단계에서 시작됩니다. 일반적으로 선박 생산은 장기보다는 단기에 초점을 맞춥니다. 이로 인해 지속 가능성 노력을 달성하기가 더 어려워지고 장기적으로 더 많은 비용이 발생합니다. VADP는 선박 수명 전반에 걸쳐 디지털 파트너를 확보하는 데 중점을 둠으로써 이러한 과제를 완화할 수 있는 새로운 접근 방식입니다. 이러한 전체론적 접근 방식은 생산을 극대화하고 지속 가능성 목표를 동시에 달성할 수 있습니다.

이 웨비나에서 선박 자동화 및 디지털화 파트너에 대해 자세히 알아보세요.

미래를 준비할 준비가 되셨습니까?

생산을 극대화하면서 지속 가능성 목표를 달성하는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 앞으로 공격적인 지속 가능성 및 탈탄소화 목표가 설정됨에 따라 어려움과 도전이 따를 것입니다. 그러나 디지털 기술은 미래 지향적인 기반을 제공하여 새로운 기술을 통합함으로써 선박 수명 전반에 걸쳐 더욱 지속 가능하고 비용 효율적인 결과를 제공할 수 있습니다.

이러한 디지털 기술에 대해 자세히 알아보려면 당사의 커넥티드 선박을 살펴보십시오..

Published 2024년 1월 19일

주제: 오일 & 가스

Greg Trostel
Greg Trostel
Global Business Development Manager, Rockwell Automation
Greg has over 30 years of experience in the energy industries. His career began at MW Kellogg/KBR in engineering & sales and includes significant software experience with Aspen, AVEVA & Meridium. He has a Chemical Engineering degree from Texas A&M, and an MBA from U of H.
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독
추천 콘텐츠
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 부유식 생산에서 지속 가능성의 디지털화