Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

동기화 기능이 있는 VFD를 사용하면 비용 절감을 시작할 수 있습니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
발전소에서 노트북을 사용하는 두 명의 작업자

동기 바이패스 및 전송 기능이 있는 가변 주파수 드라이브(VFD)를 사용하면 절감 효과가 지속됩니다. 이를 통해 다양한 모터 제어 애플리케이션에서 초기 자본 비용과 장기적인 에너지 소비 및 유지보수 비용을 줄일 수 있습니다. 또한 비용 절감과 함께 VFD는 효율성을 높이고 더욱 유연한 프로세스 제어를 달성할 수 있도록 도와줍니다.

동기 기능이 있는 VFD를 사용하면 가변 속도 제어로 하나의 모터를 지속적으로 작동하거나 여러 모터를 시작하고 동기화할 수 있습니다. 또한 대형 모터를 소프트 스타트할 수 있는 기능도 제공합니다.

따라서 드라이브가 운영에 적합한지 확인하는 시간을 가지십시오. 이는 유지보수해야 할 부품이 적은 생산 현장의 기술자부터 생산 에너지 소비를 절감하려는 CFO에 이르기까지 모든 사람에게 좋은 인상을 줄 수 있습니다.

모터 1대 작동

이 애플리케이션에서 VFD는 가변 속도 제어로 모터를 연속적으로 작동하며, 필요 시 모터를 바이패스 소스로 전환할 수 있습니다.

이 애플리케이션은 전반적인 시스템 효율성을 높여 에너지 소비를 절감할 수 있습니다. 또한 특정 장치의 사용 또는 유지보수가 필요 없거나 제거됨으로써 더 많은 비용 절감을 실현할 수 있습니다.

예를 들어 팬 애플리케이션에서는 가변 기류를 얻기 위해 더 이상 필요하지 않으므로 댐퍼를 제거하거나 열어 둘 수 있습니다. 펌프의 경우에도 유량 제어가 더 이상 필요하지 않으므로 밸브를 열어 둘 수 있습니다.

다중 모터 작동

여기에서는 하나의 VFD가 여러 모터를 기동하고 동기화할 수 있습니다. 이를 통해 최대 부하 전류와 에너지 소비를 줄이고 프로세스를 최적화할 수 있습니다.

작동할 수 있는 모터의 수는 버스 용량 및 배선 제한과 같은 외부 요인에 의해 제한됩니다. 그러나 일부 경우에는 동기 전송 애플리케이션이 최대 10대 모터 시스템에 성공적으로 적용된 사례가 있습니다.

다중 모터 애플리케이션에는 두 가지 옵션이 있습니다. 첫째, 모든 모터의 정격이 동일할 수 있습니다. 둘째, 모터 마력의 범위가 존재할 수 있습니다. 두 번째 시나리오에서는 드라이브 시스템이 가장 큰 모터의 마력에 맞게 크기가 산정되어야 하며, 동시에 가장 작은 모터도 제어할 수 있어야 합니다.

소프트 스타트 애플리케이션

이 애플리케이션은 모터를 기동하고, 최대 속도로 가속한 후, 바이패스 소스로 전환하는 데 사용됩니다.

드라이브는 연속 운전을 위한 용도가 아닙니다. 따라서 드라이브의 전류 용량 정격은 부하의 시동 요건에 맞게 줄일 수 있습니다. 드라이브는 모터의 마력 정격이 아니라 시동 마력 요건에 맞게 정격이 지정됩니다.

준비, 설정, 절감

동기 바이패스 및 전환 기능이 있는 VFD가 예산을 절감하고 모터 제어를 최적화하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 당사 웹 사이트를 방문하십시오.

이 게시물은 Gary Bankay가 공동 저술했습니다.

Published 2019년 7월 3일


Brad Bugiardini
Brad Bugiardini
Team Lead, PF6000 Product Management, Rockwell Automation
Brad Bugiardini is the Product Manager for the PowerFlex 6000 Medium Voltage Drive family, located in Cambridge, Ontario. Brad has been with Rockwell Automation for 10 years – all with the medium-voltage business. He holds a degree in Electrical Engineering Technology from Mohawk College in Hamilton, Ontario.
연결:
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 항목

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 동기화 기능이 있는 VFD를 사용하면 비용 절감을 시작할 수 있습니다.