Loading
블로그 | 산업 자동화 및 제어
Recent ActivityRecent Activity

아날로그 + HART I/O의 힘 활용

아날로그 + HART I/O 모듈은 실시간 HART 데이터 수집을 표준 아날로그 수집 및 제어와 통합하여 자동화 시스템의 성능을 극대화하도록 설계되었습니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Spectrum Controls Hart I/O

오늘날의 자동화 및 프로세스 제어 세계에서 데이터는 중요한 자산입니다. 현장 장비에서 의미 있는 정보에 액세스하는 것은 시스템 성능을 최적화하고 정보에 입각한 결정을 내리는 데 필수적입니다. 스마트 장치와의 통신 방식을 혁신한 기술 중 하나는 HART(Highway Addressable Remote Transducer) 프로토콜입니다. 이 블로그 게시물에서는 아날로그 + HART I/O가 표준 아날로그 제어와 함께 실시간 HART 데이터 수집을 제공하여 자동화 시스템을 향상시키는 방법을 살펴보겠습니다.

HART 프로토콜: 범용 표준

HART는 스마트 필드 기기를 구성, 모니터링 및 유지보수하기 위한 최고의 기술입니다. 필드 기기 연결을 위한 옵션 중에서 HART는 설치 및 유지보수가 가장 간단하고 직관적입니다. 매년 수백만 개의 노드가 설치되고 있으므로 HART I/O 모듈을 선택하는 것은 현명한 선택이 될 것입니다.

아날로그 + HART I/O: 시스템 성능 최적화

아날로그 + HART I/O 모듈은 실시간 HART 데이터 수집을 표준 아날로그 수집 및 제어와 완벽하게 통합하여 시스템 성능을 극대화하도록 설계되었습니다. 이 강력한 조합은 매우 효과적일 뿐만 아니라 경제적이어서 유연성과 비용 효율성이 가장 중요한 프로세스 애플리케이션에 이상적인 선택입니다.

아날로그 + HART I/O의 두드러진 특징 중 하나는 향상된 장치 진단 기능을 제공한다는 점입니다. 이 모듈은 장치 오작동을 신속하게 작업자에게 알림으로써 제어 전략을 보완합니다. 범위 유형, 프로세스 알람, 타임스탬프, 필터 주파수 등 사용자가 선택할 수 있는 기능을 제공하는 아날로그 + HART I/O는 비용 효율성을 고려하면서 유연성을 제공합니다. 또한, 수집된 데이터는 자산 관리의 기반이 될 수 있습니다.

자산 관리 소프트웨어와의 완벽한 통합

효율적인 장치 관리는 자산 관리 소프트웨어를 제어 시스템에 통합하는 것부터 시작할 수 있습니다. 이 통합을 위한 두 가지 옵션이 있습니다.

    1. FDT/DTM 프레임워크: 자산 관리 애플리케이션이 FDT/DTM 프레임워크를 지원하는 경우, Spectrum Controls DTM 라이브러리를 이용하여 HART 지원 I/O 모듈에 연결된 스마트 기기에 액세스할 수 있습니다. 이 DTM은 www.spectrumcontrols.com에서 설치 지침과 함께 다운로드할 수 있습니다.

    2. CONNECTS 애플리케이션 소프트웨어: FDT를 지원하지 않는 애플리케이션을 위해 Spectrum Controls는 CONNECTS 애플리케이션 소프트웨어를 제공합니다. CONNECTS는 자산 관리 애플리케이션과 ControlLogix®, CompactLogix™, Flex 및 O™의 HART I/O 사이에서 중개자 역할을 하여 명령을 원활하게 변환함으로써 원활한 통신을 제공합니다.

Spectrum Controls HART I/O의 이점

Spectrum Controls HART I/O를 자동화 시스템에 통합하면 다음과 같은 다양한 이점이 있습니다.

    1. 간소화된 시운전: 장치 구성 및 캘리브레이션을 효율적으로 확인하고 문서화하여 배선 및 제어 루프 기능의 무결성을 보장합니다. 모든 작업은 중앙 집중식 위치에서 수행됩니다.

    2. 향상된 운영: 다변수 기기에 액세스하고 사용 가능한 실시간 데이터의 양을 획기적으로 늘립니다. 예를 들어, 질량 유량계는 여러 파라미터를 측정할 수 있고, 아날로그 + HART I/O는 이 모든 데이터를 캡처할 수 있습니다. 밸브의 경우, 추가 배선 없이 실시간 밸브 위치, 사이클 수 및 상태를 제공합니다.

    3. 사전 유지보수: 통합 네트워크는 일정을 간소화하여 가동 중단 시간을 줄입니다. 전자 시스템 백업은 고장 시 신속한 복구를 가능하게 하고, 이력 데이터는 트렌드를 파악하고 장비 신뢰성을 평가하는 데 도움이 됩니다.

아날로그 + HART I/O의 주요 기능

이제 Rockwell Automation®의 두 가지 I/O 플랫폼에 대한 Spectrum Controls의 제품을 자세히 살펴보겠습니다.

1734 O™ 아날로그 + HART 입력/출력 모듈:

  • 프로세스 애플리케이션에 적합합니다.
  • 기존 HART 필드 기기의 기능을 활용합니다.
  • 양방향 HART 통신을 허용하면서 표준 아날로그 데이터를 제공합니다.
  • 자산 관리 소프트웨어와의 인터페이스를 위한 DTM 및 CONNECTS 지원.

1769 CompactLogix™ 절연형 아날로그 + HART 입력/출력 모듈:

  • 채널 간 절연 아날로그 + HART 입력/출력 채널 4개 제공.
  • 추가 배선 없이 실시간 아날로그 및 HART 데이터 제공.
  • 완전한 채널 간 절연.
  • CompactLogix™ 및 MicroLogix™ 1500과 호환.

함께하면 더 나은

30년간 Rockwell Automation® 기술 파트너로서 Spectrum Controls는 다양한 Rockwell Automation® 제품과 호환되는 광범위한 제품을 개발해 왔습니다. 아날로그 + HART I/O 외에도 Spectrum Controls는 Micro800™용 15개 모듈과 새로운 Compact 5000™ I/O 시스템용 2개 모듈을 포함하여 10개의 Rockwell Automation® 플랫폼에서 I/O 솔루션을 제공합니다. 이러한 제품은 다양한 자동화 요구 사항을 충족하도록 설계되어 다양한 애플리케이션 요구 사항을 충족하는 유연성과 효율성을 제공합니다.

HART 기기 통합의 힘을 활용하십시오

아날로그 + HART I/O는 자동화 및 프로세스 제어 분야의 혁신적인 솔루션입니다. 실시간 기기 데이터 수집과 아날로그 제어를 완벽하게 결합하여 향상된 장치 진단 및 효율적인 시스템 성능을 위한 새로운 가능성을 열어줍니다. Spectrum Controls의 다양한 I/O 제품을 통해 광범위한 모듈에 액세스하여 자동화 프로세스를 최적화할 수 있습니다. HART 기기 통합의 강력한 기능을 활용하여 Spectrum Controls와 함께 자동화 시스템을 새로운 차원으로 끌어올리십시오.

Published 2023년 10월 6일

주제: 산업 자동화 및 제어 I O 모듈

Garrett Edwards
Garrett Edwards
Spectrum Controls의 제품 관리 이사
활기차고 열정적인 연사인 Garrett는 2017년에 Spectrum Controls에 합류했으며 네트워킹 기술 분야에서 폭넓은 경험을 보유하고 있습니다. 경력의 대부분을 제품 관리자 역할로 보낸 Garrett는 고객으로부터 배우고 어려운 문제를 해결하는 것을 즐깁니다.
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
  5. Chevron LeftChevron Left 아날로그 + HART I/O의 힘 활용