Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

현대식 HMI가 생산성을 높일 수 있는 6가지 방법

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
현대식 HMI가 생산성을 높일 수 있는 6가지 방법 hero image

오늘날 생산성을 새로운 차원으로 끌어올리기 위해서는 숙련된 인력뿐만 아니라 정보에 정통한 인력이 필요합니다. 그리고 최신 HMI 소프트웨어를 사용하면, 작업자를 신속하고 스마트한 의사 결정을 내리는 데 필요한 시기적절하고 유용한 정보에 연결하여 더 많은 정보를 갖춘 작업자를 만들 수 있습니다.

예를 들어, 최신 HMI 소프트웨어를 사용하면 작업자가 개인 장치에서 HMI 디스플레이에 액세스할 수 있습니다. 이를 통해 작업자는 어디서나 생산 상황을 모니터링하고 원격 액세스를 통해 문제에 더 신속하게 대응할 수 있습니다. 소프트웨어는 터치 제스처와 같은 익숙한 상호작용도 지원하여, 작업자가 생산 정보를 보다 자연스럽고 편리하게 확인하고 작업할 수 있도록 합니다.

현대 HMI가 제공할 수 있는 기능을 이해할 수 있도록, 비즈니스 생산성을 높이는 여섯 가지 예를 소개합니다.

  1. 작업자 인식 개선
    • 이해하기 쉬운 디스플레이를 통해 작업자는 상황을 평가하고 시스템을 더 빠르게 탐색할 수 있습니다.
    • 인터페이스는 예를 들어 그래픽 요소를 사용하여 운영 모니터링을 더욱 직관적으로 만들어, 작업자가 비정상적인 상태를 더 쉽게 감지할 수 있도록 합니다. 다국어 지원을 통해 작업자는 선호하는 언어로 작업할 수 있습니다. 또한 재사용 가능한 객체를 통해 운영 전반에 걸쳐 일관된 HMI 디스플레이와 기능을 생성할 수 있습니다.
  2. 한 곳에서 더 많은 인사이트 확보
    • 더 많은 정보에 액세스할 수 있어 HMI 디스플레이에 그 어느 때보다 많은 인사이트를 표시할 수 있습니다.
    • 작업자는 생산 데이터뿐만 아니라 주문, 카메라 피드, 수리 지침과 같은 정보에도 액세스할 수 있습니다. 최신 HMI가 없으면 이러한 다양한 유형의 정보에 액세스하기 위해 별도의 시스템을 사용하거나 별도의 건물을 방문해야 할 수도 있습니다.
  3. 정보 가용성 향상
    • 모바일 장치 지원을 통해 작업자는 언제 어디서나 필요에 따라 정보를 액세스하여 생산 현황에 대응할 수 있습니다.
    • 공장 관리자는 사무실에 있지 않을 때도 라인 성능을 모니터하거나 생산 데이터를 확인할 수 있습니다. 기술자는 공장 내 어디에 있든 알람에 신속하게 대응할 수 있습니다. 그리고 고정된 터미널에 상주하는 대신, 작업자는 단일 모바일 장치에서 생산을 모니터링하면서 라인이나 장비 사이를 이동할 수 있습니다.
  4. 알람에 더 빠르게 대응
    • 향상된 알람 기능을 통해 작업자는 생산 문제를 더 신속하게 확인하고 대응할 수 있습니다. 알람이 발생하는 시점을 알기 위해 화면 앞에 서 있을 필요 없이, 작업자는 이메일, 문자 또는 스마트폰 알림을 통해 원격으로 알림을 받을 수 있습니다. 그리고 누군가가 응답하지 않거나 상황이 악화되는 경우 이러한 알림을 다른 사람에게 전달할 수 있습니다.
    • 또한, 현대 HMI는 알람이 트리거된 시점의 운영 상태를 즉시 제공할 수 있기 때문에, 작업자가 알람이 트리거된 시점의 운영 상태를 이해하기 위해 과거 기록을 찾아볼 필요가 없습니다.
  5. 작업자 상호작용 개선
    • 작업자는 자신의 스마트폰에서와 마찬가지로 최신 HMI에서 정보를 훑어보고 찾을 수 있습니다. 트렌드 데이터를 스크롤하고, 기술 매뉴얼을 핀치 및 확대/축소하며, PDF 페이지를 스와이프할 수 있습니다. 또한 알람 로그에 댓글을 남겨 다른 사람에게 중요한 맥락을 제공할 수 있습니다.
  6. 보안 강화
    • 사이버 보안 위협은 영업 비밀을 위험에 빠뜨릴 뿐만 아니라 생산을 중단시킬 수 있습니다.
    • 현대 HMI는 여러 가지 방법으로 정보와 생산성을 보호할 수 있습니다. IT와의 협업을 용이하게 하여 보안을 향상할 수 있습니다. 무단 변경을 방지하는 내장된 기능이 있습니다. 또한 보안 표준 인증 등 보안을 위해 설계된 플랫폼의 일부로 제공될 수 있습니다.
현대식 HMI가 귀하의 운영에서 생산성을 어떻게 향상시킬 수 있는지 자세히 알아보십시오.

정보에 정통한 인력을 보유하고 계십니까?

현대적인 HMI는 작업자와 그들이 필요로 하는 정보 사이의 장벽을 허물어 줍니다. 소프트웨어는 운영에 깊이 묻혀 있거나 다른 시스템에 저장된 인사이트에 액세스한 후, 이러한 인사이트를 작업자의 손끝에 제공합니다. 그 결과, 더 많은 정보를 갖추고 인식과 대응력이 뛰어난 인력이 탄생하며, 더 생산적인 운영을 위한 더 큰 잠재력이 실현됩니다.

Published 2020년 2월 19일


구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 제품

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 현대식 HMI가 생산성을 높일 수 있는 6가지 방법