Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

지속 가능하게 확장

환경 이니셔티브를 훼손하지 않고 재생 에너지 운영 확대

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
공장에서 태양광 패널을 검사하는 작업자

지속 가능성은 단순한 유행어가 아니라 필수입니다. 

모든 산업에서 기업들은 정부 인센티브, 변화하는 대중의 수요, 재생 에너지의 경제적 타당성에 힘입어 넷제로 배출과 탄소 중립을 향해 나아가고 있습니다. 2023년 한 해에만 재생 에너지 투자가 예상 화석 연료 투자를 앞지르며 사상 최대인 USD1700000000000에 이를 것으로 예상됩니다. [1] [2]

환경 목표를 달성하는 것 외에도 지속 가능성으로의 전환은 조직이 재무 성과를 강화하고, 수익 성장을 촉진하며, 장기적인 수익성을 보장할 수 있도록 합니다. 점점 더 많은 기업이 지속 가능성 목표를 설정함에 따라 지속 가능한 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있으며, 기업들은 이러한 증가하는 수요를 충족하기 위해 재생 에너지 제조업체에 솔루션을 요청하고 있습니다.

신뢰할 수 있고 지속 가능하며 대규모로 재생 에너지 제공

에너지 전환은 재생 에너지 제품을 생산하는 제조업체에 있어 주목할 만한 기회이지만, 수요를 충족하기 위한 확장에는 어려움이 따릅니다. 확장 과정에서 품질 기준을 유지하는 것은 특히 숙련된 인력 부족에 직면한 조직에게는 어려운 일입니다. 대규모 직원 교육 및 역량 강화와 그 과정에서의 규정 준수 유지가 그 어느 때보다 중요해지면서 변화하는 산업에 추가적인 압박을 가하고 있습니다.

재생 에너지 제조업체의 경우, 이러한 기회를 포착하고, 역동적인 과제를 극복하며, 환경 관리 목표를 달성하기 위해서는 새로운 접근 방식이 필요합니다. 이는 운영 디지털화, 인력 역량 강화, 생산 최적화에서 시작되며, 이는 모두 새로운 혁신 기술을 도입하고 운영을 강화함으로써 달성할 수 있습니다.

운영을 디지털화하여 효율성 향상

오늘날 많은 재생 에너지 제조 조직은 수동 및 종이 기반 프로세스에 의존하고 있습니다. 이러한 프로세스는 필요하고 널리 사용되지만, 비효율적이고 자원 집약적이며, 무엇보다도 확장하기 어렵습니다.

예를 들어, 태양광 패널 제조업체 First Solar는 태양광 제품에 대한 수요 증가에 직면했고, 수요 허브에 더 가까운 새로운 시설을 구축하여 제조 노력을 확장해야 했습니다. Kalypso(로크웰 오토메이션 사업부)와 함께 시스템을 디지털화하고 정보 사일로를 해체하여 물리적 운영을 복제하는 시설의 디지털 트윈을 만들 수 있었습니다. 이러한 노력의 결과로 비용 절감, 폐기물 감소, 생산 전반에 걸친 가시성, 제어 및 생산성 향상을 통해 데이터 기반 운영을 실현했습니다.

그러나 시스템 디지털화는 즉각적이거나 무작위로 수행할 수 있는 일이 아닙니다. 장치와 기계를 연결하고 데이터를 표준화하여 시스템이 동일한 언어로 소통할 수 있도록 하는 것부터 시작됩니다.

데이터를 캡처하고 표준화하는 기능을 통해 재생 에너지 제조업체는 혁신적인 솔루션을 활용하여 귀중한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 분석 및 AI를 활용하면 패턴을 식별하고, 수요를 예측하며, 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 이러한 예측은 확장 계획 시 매우 중요하며, 생산량이 증가하더라도 제품과 서비스가 높은 기준을 유지하도록 보장합니다. 예측정비와 같은 시나리오는 제조업체가 운영 연속성을 유지할 수 있도록 하여 가동 중단 시간을 사전에 해결하고 고정 자산 활용도를 개선합니다. 또한, 운영 확장과 관련된 위험을 줄이기 위해 디지털 트윈은 실제 환경에 구현되기 전에 가상 환경에서 새로운 프로세스나 변경 사항을 시뮬레이션합니다.

직원 역량 강화 및 직원의 효율적인 업무 수행 지원

노동 인구가 해마다 감소함에 따라 교육 및 숙련된 인력 유지가 중요합니다. 잘 훈련된 직원은 생산성이 더 높고 증가하는 업무량과 복잡한 작업을 효율적으로 처리할 수 있어 차세대 인력을 교육하는 동안 비즈니스 운영을 확장할 수 있습니다.

신규 직원의 역량을 빠르게 향상시키기 위해 증강 현실(AR) 도구는 몰입형 대화형 교육 경험을 제공하여 온보딩 프로세스를 간소화합니다. 온보딩을 넘어 AR 솔루션은 가장 숙련된 직원에게도 지속적인 학습 기회를 제공합니다. 직원이 최신 기술과 기술을 사용하도록 교육하면 비즈니스가 확장됨에 따라 적응력을 유지하고 새로운 책임을 맡을 수 있습니다.

또한, 직원을 디지털 방식으로 연결하면 팀과 위치에 관계없이 원활한 커뮤니케이션과 협업이 가능합니다. 스마트 장치 및 원격 지원 솔루션과 같은 디지털 도구는 거의 모든 곳에서 운영 정보를 액세스하고 작업을 수행할 수 있는 유연성을 제공합니다. 이러한 커넥티드 워커 솔루션은 실시간 정보 교환을 통해 가동 중단 시간을 줄이고 사고 위험을 최소화하며 직원이 신속하게 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

생산 최적화를 통한 환경 관리 목표 달성

제조업체는 확장하면서 자체적인 환경 이니셔티브를 타협할 필요가 없습니다. 처음부터 지속 가능성 목표를 염두에 두면 환경 발자국을 줄이고 비즈니스 확장에 따라 윤리적이고 환경적인 약속을 유지할 수 있습니다.

기업이 민첩성을 유지하면서 자원 소비를 최소화할 수 있도록 AI 기반 툴은 예측된 조건에 따라 실시간으로 프로세스를 동적으로 조정합니다. 특히, 분석은 물, 공기, 가스, 에너지, 증기(WAGES) 사용량과 에너지 강도를 측정하고 모니터하여 개선 영역을 식별하고, 최적화를 위한 프로세스를 정확히 찾아내며, 안전 및 규정 준수 위험을 방지할 수 있도록 지원합니다. 기존 자산의 데이터를 활용하는 고급 모니터 및 자동화 시스템을 통해 조직은 현재 투자를 극대화하고 과도한 소비와 낭비를 줄일 수 있습니다.

이러한 연결된 시스템을 통해 조직은 운영 내에서 기준을 설정하고 개선하여 scope 1 및 scope 2 배출량 감소와 같은 목표를 달성할 수 있습니다.

진화하는 사이버보안 위협으로부터 운영을 보호하면서 용량 증가

연결성과 자동화가 증가함에 따라 사이버보안 위험도 증가합니다. 운영 기술 사이버보안에 대한 사전 예방적이고 포괄적인 접근 방식을 취하여 취약점을 식별하고 해결하여 중요 인프라와 데이터를 보호하는 것이 중요합니다. 보안 침해는 운영을 중단시키고, 작업자 안전을 위협하며, 상당한 재정적 손실을 초래할 수 있습니다. 기업이 용량을 확장함에 따라 사이버보안 인프라에 대한 투자는 단순한 모범 사례가 아니라 기본적인 요구 사항입니다.

포괄적인 네트워크 설계 및 사이버보안 솔루션을 사용하여 운영을 모니터하고 조직이 최신 사이버보안 규정을 준수하고 있는지 확인할 수 있습니다. 사이버보안 솔루션과 기술을 성장 계획에 통합함으로써, 재생 에너지 기업은 진화하는 위협 환경에 대비하고 있다는 확신을 가지고 확장할 수 있습니다.

신뢰할 수 있는 파트너는 지속 가능성을 희생하지 않고 기회를 최대한 활용할 수 있도록 도와줍니다.

지속 가능한 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 재생 에너지 제조업체는 신속하고 효율적으로 확장해야 합니다. 운영 디지털화, 인력 역량 강화 및 교육, 생산 최적화를 통한 용량 증가는 핵심 비즈니스 가치를 훼손하지 않고 지속 가능한 확장을 모색하는 재생 에너지 제조업체에게 중요한 단계입니다. 신뢰할 수 있고 경험이 풍부한 파트너와 협력함으로써 제조업체는 이점을 극대화하고 위험을 최소화하며 조직의 고유한 요구를 충족하는 스마트하고 목표 지향적인 투자를 할 수 있습니다.

Rockwell Automation은 재생 에너지 제조업체가 자체 지속 가능성 목표를 달성하면서 규모를 확장할 수 있도록 지원하는 데 전념하고 있습니다. Rockwell Automation은 전 세계 산업 기업에 입증된 서비스와 솔루션을 제공한 경험이 120년 이상입니다. 광범위한 전략적 파트너 네트워크와 함께 기업이 고유한 과제를 해결하는 데 필요한 유연성을 제공하여 현재와 미래에 지속 가능한 규모 확장을 위한 지원을 보장합니다.

Rockwell Automation이 지속 가능한 확장을 지원하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.

 

 

[1] “World Energy Investment 2023” International Energy Agency, 2023.

[2] “Clean energy investment is extending its lead…” International Energy Agency, May 25, 2023.

재생에너지
재생에너지
산업
산업
재생에너지
태양광에서 풍력에 이르기까지 Rockwell Automation은 완전한 재생 에너지 솔루션 포트폴리오를 제공할 수 있는 제품, 솔루션 및 서비스, 그리고 글로벌 지원을 갖추고 있습니다.
자세히 알아보기

Published 2023년 11월 21일

주제: 지속 가능성 Wind Solar 전력 발전 Renewable Energy

에릭 오르시노
에릭 오르시노
산업 계정 관리자, Eco Industrial - 재생 에너지, Rockwell Automation
에릭은 유틸리티 규모 태양광 및 풍력 발전소를 위한 재생 에너지 개발 분야에서 8년 이상의 경험을 보유하고 있습니다. 그는 EOM 및 독립 발전 사업자(IPP)에 중점을 두고 재생 에너지 생태계 내에서 성장을 추진하는 데 전념하고 있습니다.
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독
추천 콘텐츠
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 지속 가능하게 확장