Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

HMI로 가능한 일에 대해 다시 생각해보십시오

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
HMI로 가능한 일에 대해 다시 생각해보십시오 hero image

HMI 소프트웨어를 터미널에서 작업자에게 생산 데이터를 제공하는 도구로 생각할 수 있습니다. 그러나 사실은 현대 HMI 소프트웨어는 "유리 뒤"에서 많은 작업을 수행하며, 이를 활용하면 운영 방식을 개선할 수 있습니다.

언제 어디서나 생산 상태를 확인할 수 있는 기능부터 다양한 생산 현장 시스템과 통합할 수 있는 기능에 이르기까지, 오늘날의 HMI 소프트웨어는 10년 전에는 상상도 할 수 없었던 일들을 할 수 있습니다.

다음은 최신 HMI가 운영을 혁신할 수 있는 세 가지 주요 방법입니다.

새로운 방식으로 인사이트 액세스

현대적인 HMI는 작업자에게 단순히 정보에 대한 액세스 권한을 부여하는 것이 아닙니다. 의사 결정을 내려야 하는 시간과 장소에서 정보에 액세스할 수 있도록 해줍니다.

어떻게? 모바일 장치, 씬 클라이언트 또는 혼합 현실 헤드셋과 같은 새로운 기술을 통해 작업자 터미널을 넘어 디스플레이를 확장함으로써 작업자가 필요할 때 더 빠르고 편리하게 정보에 액세스할 수 있도록 합니다.

예를 들어, 기술자가 모바일 장치에서 HMI 디스플레이에 액세스할 수 있는 경우, 알람을 원격으로 확인하고 대응하여 생산 문제를 더 신속하게 해결할 수 있습니다. 또한 디스플레이를 씬 클라이언트에 제공함으로써 PC를 사용하는 것에 비해 유지보수를 줄이고 비용을 절감하며 보안을 강화할 수 있습니다.

더 친숙한 운영 환경 조성

작업자가 더 광범위한 장치에서 더 많은 생산 정보를 액세스할 수 있기 때문에 디스플레이가 일관성을 유지하는 것이 중요합니다. 작업자는 항상 자신이 보고 있는 내용을 알 수 있어야 합니다. 최신 HMI를 사용하면 작업자 터미널, PC 및 태블릿에서 표준화된 모양과 느낌을 제공하여 익숙한 작동 환경을 만들 수 있습니다.

또한 최신 HMI를 사용하면 라이브러리에 장치 페이스플레이트 및 기타 객체를 저장하고 재사용할 수 있습니다. 이를 통해 작업자가 장비에서 장비로, 라인에서 라인으로, 심지어 생산 현장에서 생산 현장으로 이동할 때 일관되게 요소를 확인할 수 있습니다.

데이터를 최대한 활용하기

최신 HMI는 다른 산업 시스템에 연결되어 작업자가 운영을 더 깊이 파악하고 전반적인 성과를 개선할 수 있도록 지원합니다.

예를 들어, 이 소프트웨어는 생산 시스템과 통합되어 작업자가 실시간 컨트롤러 정보뿐만 아니라 생산 현장의 장치에 저장된 정보에도 액세스할 수 있도록 합니다. 이를 통해 작업자는 품질을 더 잘 관리하고 장비 성능을 최적화할 수 있습니다.

마찬가지로, 이 소프트웨어는 히스토리언에 연결되어 작업자가 장기간에 걸쳐 복잡한 프로세스 데이터를 보다 쉽게 분석할 수 있도록 지원합니다. 이력 프로세스 데이터는 작업자 행동, 시스템 알람, 심지어 생산 시스템 이벤트와 결합되어 분석을 용이하게 하는 맥락과 함께 작업자에게 데이터를 제공합니다.

또한 최신 HMI는 자산 관리 소프트웨어와 함께 작동하여 HMI 애플리케이션뿐만 아니라 컨트롤러 및 기타 장치 구성을 백업하고 복구할 수 있습니다. 재난이나 장비 고장 시 엔지니어는 애플리케이션을 다시 구축하는 대신 간단히 다시 로드할 수 있습니다.

Published 2020년 5월 13일


구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 항목

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left HMI로 가능한 것에 대해 다시 생각해보십시오