위험의 우선순위를 정하고 적응하십시오.
대응 방법을 고려할 때 상황은 사례별로 크게 달라집니다. 수요가 급증하여 생산 일정을 이 증가한 수요에 맞게 조정해야 할 수도 있습니다. 또는 수요 감소로 인해 귀하와 귀하의 팀이 초과 생산 능력을 갖게 되어 유지보수 활동, 향후 프로젝트 및 개선 사항을 검토할 수 있습니다.
설치 기반이 정리되고 모든 예비 부품 관련 사항을 추적할 수 있는 디지털 기반이 마련되었으니, 이를 바탕으로 어떻게 더 민첩하고 생산적으로 발전할 수 있을까요?
이 디지털 기반 구축에 관한 블로그에서는 조직과 문화, ID 및 액세스 관리, 데이터 품질 및 거버넌스, 사용 편의성을 고려한 종합적인 디지털 프로그램을 만드는 방법을 소개했습니다. 최근 몇 달 동안 많은 일이 있었고, 오늘날의 세상은 달라졌지만, 많은 동일한 요소가 여전히 적용됩니다. 지금은 더욱 그렇습니다.
디지털은 본질적으로 데이터와 정보의 공유 및 교환을 가능하게 합니다. 생산, 공급망, 인력에 대한 급변하는 요구에 적응하면서, 이는 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 적절히 구현되면, 디지털은 팀 간, 교대 근무 간 또는 조직의 여러 계층 간에 정보를 쉽게 공유할 수 있도록 해줍니다.
대응 방법을 고려할 때 상황은 사례별로 크게 달라집니다. 수요가 급증하여 생산 일정을 이 증가한 수요에 맞게 조정해야 할 수도 있습니다. 또는 수요 감소로 인해 귀하와 귀하의 팀이 초과 생산 능력을 갖게 되어 유지보수 활동, 향후 프로젝트 및 개선 사항을 검토할 수 있습니다.
두 경우 모두 변화는 빠르게 일어날 수 있으며, 신속하게 대응하는 능력이 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
어느 경우든 Installed Base Evaluation™을 확실히 파악하는 것은 어려울 수 있습니다. 여러 위치에 걸쳐 생산 시스템이 구축되어 있는 경우, 산업 자산은 다양한 공급업체에서 공급되고 다양한 작업자가 유지보수했을 수 있습니다.
생산이 중단될 때까지 중요한 예비 부품이 부족하다는 사실을 모를 수도 있고, 특정 예비 부품이 더 이상 제조되지 않을 수도 있습니다. 시설의 시스템과 예비 부품을 추적하지 못하면 노후화, 예비 부품 부족, 인력 교육 격차와 같은 위험에 직면하게 됩니다.
그러나 디지털을 사용하면 Installed Base Evaluation™에 대한 정확한 정보를 얻을 수 있습니다. 설치된 내용을 파악하는 것뿐만 아니라 시간이 지남에 따라 어떻게 변화하는지도 알 수 있다고 상상해 보십시오. 이 정보는 Installed Base Evaluation™에 대한 명확한 그림을 제공하고 생산에 가장 큰 위험을 초래하는 위험을 우선순위로 정할 수 있습니다. 또한 비즈니스의 다른 영역에서 추가적인 위험을 발견할 수 있습니다. 예를 들어, 이러한 가시성을 통해 가장 중요한 자산의 장치를 평가하고 작업자가 유지보수 및 운영할 자산에 대해 적절한 기술을 갖추도록 교육 프로그램을 고려할 수 있습니다.
많은 기회가 있고 때로는 우선순위가 충돌하는 경우 어디서부터 시작해야 할지 알기 어려울 수 있습니다. 시설의 중요 자산에 집중하면 가동시간과 생산을 유지하기 위해 자원이 적절하게 할당되었는지 확인할 수 있습니다.
설치 기반에 대한 가시성을 확보하면 고장이 발생할 경우 장치를 교체할 수 있도록 재고에 충분한 예비 부품이 있는지 확인하여 가동시간 연장 위험을 줄일 수 있습니다.
불확실한 시기에 또 다른 기회는 설치 기반 전반에 걸쳐 노후화 위험을 평가하는 것입니다. Rockwell Automation과 타사 모두 설치된 장치의 수명주기 상태를 알면 현대화 계획을 세우는 데 도움이 될 뿐만 아니라, 단기적으로 현대화가 어려운 경우에도 이 정보를 통해 교체 부품과 자산 유지에 필요한 지식에 액세스할 수 있도록 적절한 지원 전략을 결정할 수 있습니다.
이 정보의 세 번째 용도는 교육입니다. 설치 기반 통찰력과 분석에 액세스할 수 있을 뿐만 아니라, 설치 기반을 교육 프로그램에 직접 연결하여 팀이 생산을 유지하는 데 필요한 기술을 보유하고 있는지 확인할 수 있다고 상상해 보십시오. e-learning, My Equipment 및 디지털 툴셋의 광범위한 적용을 통해 이러한 분야 간 연결이 가능해집니다.
앞서 설명한 바와 같이 적절한 툴셋을 사용하면 이전에 수동이거나 부담스러웠던 작업도 더욱 자동화하여 여러분과 팀의 생산성을 높일 수 있습니다.
Installed Base Evaluation™ 통찰력, 교육 프로그램 등 올바른 데이터와 정보에 액세스하는 것은 기업이 변화하는 상황에 신속하게 적응하려고 노력함에 따라 점점 더 중요해지고 있습니다.
언제든지 디지털 액세스를 통해 대응 계획, 조치 및 이해관계자와의 커뮤니케이션에 필요한 중요한 시간을 절약할 수 있습니다. 빠르게 변화하는 생산 일정, 수요 계획 및 공급망 영향으로 인해 의사 결정을 내리고 시간에 민감한 조치를 취하는 데 도움이 되는 신뢰할 수 있는 정보를 갖는 것이 그 어느 때보다 중요합니다.
ARC Strategies 2019년 7월 보고서 "Rethinking Asset Performance Management"에 따르면, 성공적인 자산 관리를 위해서는 산업 시설의 유지보수, 신뢰성, 프로세스 엔지니어링 및 운영 기능 간의 긴밀한 협력이 필요합니다. 새로운 디지털화된 도구는 이러한 협력을 더 쉽게 만들어 줄 수 있습니다.
빠른 변화에 적응하는 데 어려움을 겪고 있거나 새로운 기술을 어디서부터 시작해야 할지 또는 어떻게 사용해야 할지 확신이 없다면, 조직의 민첩성을 향상시키는 데 도움이 되는 정보와 지식에 즉시 24/7 액세스할 수 있는 두 가지 옵션으로 My Equipment와 e-learning을 고려해 보십시오.
Published 2020년 5월 25일