Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

재생 에너지가 세계의 끊임없는 전력 수요를 충족하는 데 도움

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
재생 에너지가 세계의 끊임없는 전력 수요를 충족하는 데 도움 hero image

최신 IEA 세계 에너지 전망은 재생 에너지가 전 세계적으로 끊임없이 증가하는 전력 수요를 충족하는 데 점점 더 중요한 역할을 하고 있음을 강조합니다.

보고서에 따르면 재생 에너지는 2035년까지 전 세계 발전량 증가의 거의 절반을 차지할 것이며, 풍력과 태양광을 포함한 에너지원이 부문 확장의 45%를 차지할 것입니다.

재생 에너지는 이제 전 세계 전력 공급의 3분의 1 이상을 차지하며, 향후 몇 년 내에 천연가스를 추월하고 2035년까지 발전용 연료로서 석탄의 우위에 근접할 것으로 예상됩니다.

전력 수요의 가장 큰 증가는 신흥 경제국에서 발생하고 있으며, 중국, 인도, 중동이 전 세계 에너지 사용량을 3분의 1 증가시키고 있습니다. 중국은 유럽연합, 미국, 일본의 증가량을 합친 것보다 더 많은 재생 에너지 발전량 증가를 경험하고 있습니다.

풍력은 수력에 이어 중국에서 두 번째로 큰 무배출 재생 에너지원이며, 향후 5년 동안 풍력 자동화 시장이 30~50% 더 증가할 것으로 예상됩니다.

Shandong Changxing Wind Power Technology Co. Ltd.는 중국 풍력 터빈 생산 분야의 선두 업체입니다. 이 회사는 첨단 신형 850kW 풍력 터빈의 생산 계획을 시작하면서, 58대의 850kW 풍력 터빈을 모두 통합하여 동기화된 제어를 가능하게 하는 Rockwell Automation Integrated Architecture를 선택했습니다. 터빈을 동시에 제어할 수 있는 기능은 운영을 크게 간소화하고 프로젝트 효율성을 크게 향상시킵니다.

이 개방형 플랫폼을 통해 Changxing은 혁신적인 터빈 부품을 자체적으로 개발하여 현지 중국 풍력 시장의 조달 및 추가 개발에 대한 정부 규정을 준수할 수 있습니다.

한편 인도에서는 미국의 엔지니어링, 조달 및 건설 회사인 Lauren Engineers & Constructors와 인도의 Jyoti Power Structures가 합작 투자한 Lauren-Jyoti가 Rockwell Automation에 라자스탄의 Godawari Green Energy를 위해 태양광 현장 로컬 컨트롤러 패널이 포함된 PlantPAx 기반 발전소 DCS 솔루션을 제공해 달라고 요청했습니다.

50메가와트 집중형 그린필드 태양광 발전소는 인도에서 최초로 가동된 대규모 태양열 발전소 중 하나로, 인도 정부가 2020년까지 인도 태양광 발전 용량을 20000메가와트로 늘리기 위해 기업에 인센티브를 제공하는 Jawaharlal Nehru National Solar Mission의 지원을 받아 건설되었습니다.

풍력 및 태양광 프로젝트를 위한 솔루션을 살펴보고, PlantPAx 프로세스 자동화 솔루션과 전 세계 오일 & 가스 기업에 제공하는 이점에 대해 자세히 알아보십시오.

Published 2014년 7월 11일

주제: 전력 발전

Mary Burgoon
Manager, Competency, Business Development, Rockwell Automation
Mary is the Business Development Manager for the Academy of Advanced Manufacturing at Rockwell Automation. She is responsible for the development of strategies that address customer workforce challenges in Advanced Manufacturing.
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 항목

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 재생 에너지가 세계의 끊임없는 전력 수요를 충족하는 데 도움을 줌