Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

스마트 디바이스를 통한 생산 시간 단축

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
스마트 디바이스를 통한 생산 시간 단축 hero image

산업계에서는 생산 시간을 늘리지 않고 처리량을 늘리는 방법을 찾는 수요가 항상 증가하고 있습니다.

이를 달성하는 한 가지 방법은 제어 시스템 아키텍처에서 매우 유연하고 적응력이 뛰어난 “스마트” 장치를 사용하는 것입니다. 이러한 장치는 중앙 프로세서와 독립적으로 의사 결정을 내림으로써 간단한 제어 기능을 매우 빠르게 로컬에서 실행할 수 있습니다.

디지털 카메라로 즐거운 주말의 흥분을 포착했다고 상상해 보십시오. 과거에는 다음과 같은 작업을 해야 했습니다.

  • 사진 파일을 컴퓨터로 다운로드합니다.
  • 지역 약국의 사진 센터로 인터넷을 통해 전송합니다.
  • 사진 센터에서 처리할 때까지 몇 시간 또는 며칠 기다립니다.
  • 매장으로 가서 사진을 픽업한 다음 인쇄된 사진을 가지고 집으로 돌아갑니다.

일반적으로 디지털 이미지 파일을 시작으로 인쇄된 사진을 받기까지 며칠 이상 기다려야 한다고 말할 수 있습니다.

현재의 기술을 살펴보면, 이제 “스마트” 프린터를 통해 카메라를 프린터에 직접 연결하고 몇 가지 설정만 조정하면 몇 분 만에 이미지 파일을 고품질 사진으로 처리할 수 있습니다.

이제는 인터넷을 통해 파일을 전송하여 처리하는 데 걸리는 지연 시간이나 사진 센터로 오가는 데 걸리는 시간을 참을 필요가 없으며, 매장이 문을 닫아서 사진을 받을 수 없는 상황도 발생하지 않습니다.

DeviceLogix 기술을 사용하면 산업 프로세스를 지연시키고 처리량을 감소시킬 수 있는 이러한 문제 중 일부를 방지할 수 있습니다. 예를 들어, 완전히 로드된 중앙 컨트롤러로 인한 처리 지연을 줄이거나 중앙 컨트롤러가 오프라인 상태가 되어 전체 프로세스가 중단되는 것을 방지할 수 있습니다.

컨베이어를 따라 내려가는 패키지와 같은 일반적인 산업용 애플리케이션을 살펴보면 입력 장치 역할을 하는 바코드 스캐너가 있을 수 있습니다.

스캐너의 입력 데이터는 컨베이어의 모터를 제어하는 장치(즉, 소프트 스타터)로 전송됩니다. 장치는 해당 입력을 처리한 다음 통신 네트워크를 통해 중앙 PLC로 전송합니다.

PLC가 데이터를 수신한 후 로직을 실행합니다. 이때 PLC는 입력 데이터를 스캔하고 출력 데이터를 업데이트합니다. PLC가 완전히 로드되면 PLC 시간이 크게 증가할 수 있습니다.

그런 다음 PLC의 업데이트된 출력이 통신 네트워크를 통해 PLC에서 장치로 다시 전송되고, 장치는 컨베이어를 10′ 이동하는 등의 작업을 수행합니다.

이 “장치”가 DeviceLogix를 지원하는 경우, 입력에서 출력까지의 모든 처리가 로컬에서 발생합니다. DeviceLogix는 푸쉬 버튼 스테이션, 과부하 릴레이, 모터 스타터, 드라이브 등 여러 Allen-Bradley 장치에 내장된 플랫폼 독립형 로직 엔진으로, 모든 장치를 “스마트” 장치로 만들어 줍니다.

그렇다면 로컬 제어란 무엇을 의미할까요?

이 온보드 로직 엔진은 입력을 처리하고 출력을 제어하며 장치 내에서 상태 정보를 로컬로 관리하여 통신 네트워크와 중앙 컨트롤러를 거칠 필요가 없습니다. 이로 인해 시스템의 응답 시간이 거의 90% 향상됩니다. 이러한 향상된 작동 시간은 응답 시간이 중요한 애플리케이션에서 특히 유용합니다.

시간이 중요한 애플리케이션에서 제어 시스템 성능을 개선하려면 DeviceLogix™ 컴포넌트 기술이 적용된 스마트 장치를 사용하면 됩니다.

Published 2016년 5월 30일


Amanda Eason
Amanda Eason
Senior Commercial Engineer, Rockwell Automation
연결:
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 제품

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 스마트 디바이스를 통한 생산 시간 단축