Loading
블로그 | 소프트웨어
Recent ActivityRecent Activity

시각화 소프트웨어로 위험을 줄이는 3 가지 방법

위험 감소를 위해 고려해야 할 3가지 핵심 영역에 대해 알아보십시오.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
책상 뒤에 앉아 PC에서 FactoryTalk Optix 소프트웨어를 사용하는 남성.

제조업에서 새로운 기술을 선택할 때는 일반적으로 상당한 고려와 투자가 필요합니다. 조직의 요구를 충족하는 기술을 선택하기 위해 신중하게 검토해야 합니다. 또한 기술을 안전하게 배포하여 위험을 효과적으로 관리하고 위험 완화를 실현할 수 있어야 합니다.

시각화 소프트웨어를 선택할 때 위험을 줄이기 위해 고려해야 할 세 가지 핵심 영역은 다음과 같습니다.

1. 기술적 위험 감소

사용자가 독점 코드를 생성할 수 있는 시각화 플랫폼은 기술적 또는 구현 위험을 줄이려는 제조업체에게 중요한 고려 사항이어야 합니다. 애플리케이션을 설계할 때 특정 애플리케이션을 위한 독점 코드 라이브러리를 개발하고 사용하는 기능은 전체 프로세스를 최적화하고 단순화합니다. 코드가 테스트되었기 때문에 신뢰할 수 있는 수량이 필요한 개별 애플리케이션에 모듈을 배포할 수 있습니다. 신뢰할 수 있는 코드를 활용함으로써 개발자는 지원 위험을 줄이고 신속한 해결을 촉진합니다.

개발 팀 간의 손쉬운 협업을 가능하게 하는 시각화 플랫폼은 기술적 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다. 여러 개발자가 팀의 작업을 보강, 개발 및 테스트할 수 있는 설계 환경을 갖추면 이중화가 가능하고 그렇지 않으면 놓칠 수 있는 오류를 방지할 수 있습니다. 또한 GitHub와 같은 공통 공유 저장소와 개정 관리를 통한 협업 개발은 기술적 위험 해결을 지원하는 것과 함께 시각화 솔루션이 갖추어야 할 요소입니다. 추적성과 가시성을 통해 사용자는 변경이 이루어지는 시점과 변경을 수행하는 사람을 확인할 수 있습니다. 개정 관리를 통해 사용자는 모든 충돌을 시각화하고 해결하여 오류나 잠재적인 작업 손실을 제거할 수 있습니다. 이러한 제어 기능이 편집기에 내장되어 있으면 전체 개발 프로세스가 간소화되고 개정 관리 문제를 제거하여 위험이 감소합니다.

2. 일정 위험 감소

팀이 독점적이고 충분히 테스트된 코드 조각을 사용하여 작업할 때 개발 및 배포 시간이 단축됩니다. 사용자가 매번 처음부터 시작할 필요가 없기 때문에 관련 비용도 종종 절감됩니다.

표준화된 인터페이스로 설계하면 소프트웨어 구성요소 간에 실시간으로 정보를 주고받은 다음 원격 데이터 베이스 서버를 거쳐 최종적으로 클라우드에 도달할 수 있습니다. 이러한 현장 검증된 지적재산권 모듈을 보유하면 매번 “바퀴를 다시 발명”할 필요 없이 훨씬 더 빠르게 배포할 수 있어 일정 위험이 줄어듭니다.

3. 상업적 위험 감소

개발, 테스트 및 신뢰할 수 있는 콘텐츠의 표준화된 세트를 보유하면 상업적 위험을 완화하는 데 이점이 있습니다. 기능과 결과물 측면에서 포괄적으로 이해되고 최종 고객이 이미 익숙할 수 있는 구성요소와 협력하면 솔루션의 견고성과 원하는 성능 및 결과를 제공하는 능력에 대한 신뢰가 높아집니다. 기존 코드와 콘텐츠를 사용하여 개발된 애플리케이션은 완전히 입증되어 개발 비용을 절감하고 제품 제공 시간을 단축합니다. 팀이 알려진 엔터티와 협력하고 개별 시나리오에 맞게 필요한 경우 약간의 수정을 수행함에 따라 기대치를 더 잘 관리할 수 있습니다.

사용자가 최종적으로 고려해야 할 사항은 모든 컴퓨팅 장치에서 소프트웨어를 자유롭게 실행할 수 있는 유연성입니다. 일반적으로 소프트웨어 플랫폼은 Windows 또는 LINUX를 실행하는 하나 이상의 산업 시스템에 배포할 수 있습니다. 그러나 더 크고 더 비싼 산업용 PC와 유사한 기능을 제공하는 엣지 컴퓨팅 유형의 장치로 사용되는 새로운 유형의 밀폐형 HMI 장치가 등장하고 있습니다.

HMI 어플라이언스는 공통 배포 환경을 제공합니다. 또한 HMI 어플라이언스는 지원 및 사용이 더 쉽습니다. 하드웨어 패키지가 더 작고 가격이 더 저렴하기 때문에 상업적 위험이 감소하여 OEM 및 통합업체가 더 비용 효율적이고 경쟁력을 갖출 수 있습니다.

HMI 어플라이언스는 비용이 많이 드는 사이버보안 위험을 완화하는 데도 도움이 됩니다. 이러한 밀폐형 어플라이언스에는 노출된 운영 체제가 없기 때문에 안티바이러스 소프트웨어가 필요하지 않습니다.

마지막으로, 시각화 플랫폼과 위험 완화 노력을 지원하는 방법을 신중하게 고려하는 데 시간을 투자하면 시간, 비용, 인적 자원 및 잠재적인 고객 불만을 줄일 수 있습니다.

Published 2023년 8월 8일

주제: Build Resilience 엔터프라이즈 운영 인텔리전스 소프트웨어

Paul Haikal
Paul Haikal
상업 포트폴리오 관리자, 비주얼라이제이션 소프트웨어, Rockwell Automation
Paul은 원격 지원, 활성화, 제품 및 포트폴리오 리더십에 걸쳐 20년 이상의 산업 자동화 경험을 보유하고 있으며, 직관적이고 연결된 운영을 제공하기 위한 비주얼라이제이션에 열정을 가지고 있습니다. 그는 고객 성과를 개선하고 대규모 배포를 가능하게 하는 프로그램을 이끌며, FactoryTalk View 및 FactoryTalk Optix와 같은 HMI 및 SCADA 제품 전반에 걸쳐 안전하고 확장 가능한 설계 및 데이터 기반 의사 결정 지원을 통해 팀이 운영 데이터에서 실행으로 더 빠르게 전환할 수 있도록 지원합니다.
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독
추천 콘텐츠
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 시각화 소프트웨어로 위험을 줄이는 3 가지 방법