Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

성능 대시보드로 다운타임 감소

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
성능 대시보드로 다운타임 감소 hero image

1%의 차이가 얼마나 큰 변화를 가져올까요? 1%의 증분 변화는 별로 중요하지 않은 것처럼 보일 수 있지만, 산업 생산자에게 1%의 개선은 수익에 USD1000000의 기여를 할 수 있습니다.

이러한 증분 변화를 할 때 회사가 일반적으로 염두에 두는 것은 가동시간과 가동중단시간, 즉 장비 또는 라인 성능의 표준 측정입니다. 그러나 이러한 초기 합의를 넘어 글로벌 브랜드와 틈새 시장의 플레이어들은 종종 이러한 측정값을 정량화하고 책임 있는 데이터 소스를 식별하는 특정한 방법을 가지고 있습니다.

도전 과제의 일부는 생산의 일부 측면을 개선하는 데 도움이 될 것이라고 약속하는 수많은 소프트웨어 애플리케이션입니다. 시설의 성능에 대한 더 큰 그림에서 시작하지 않으면 실제 개선이 기대하는 영향을 미치지 못할 수 있습니다.

한 가지 솔루션은 성능 대시보드에서 OEE를 모니터하는 것입니다. 기준을 설정할 수 있는 OEE 보고서를 생성함으로써 사용자는 데이터를 소화하여 조치를 취할 수 있습니다.

성능 대시보드는 어떻게 생겼을까요? 레이아웃은 다양하지만, OEE를 가용성 (Aᵣ), 성능 (Pᵣ), 품질 (Qᵣ)로 분류할 때 사용자가 가장 큰 혜택을 받는다는 사실을 알게 되었습니다. (이미지를 클릭하면 확대됩니다).

성장 기회 파악을 위한 조직

OEE를 이해하면 시설 성능과 관련된 데이터를 구성하여 생산성 목표를 개선할 수 있습니다. 결국 성능 대시보드의 가치는 운영에 대한 투명성을 제공하는 데 있습니다.

대시보드 데이터를 의미 있게 만들기 위한 첫 번째 단계는 팀이 OEE를 계산하는 방법을 고려하는 것입니다. 대시보드는 다양한 소스의 데이터를 하나의 깔끔한 패키지로 묶어 이 작업을 간소화합니다. 대시보드는 데이터를 액세스할 수 있게 할 뿐만 아니라 단순한 계산 이상의 기능을 제공하고 데이터를 그래프와 차트로 구성합니다. 이러한 레이아웃은 통찰력을 더욱 명확하고 실행 가능하게 만듭니다.

일관된 데이터 수집을 통해 사용자는 현재 OEE 벤치마크를 사용하여 가동 중단 시간 제거 목표를 설정하고 시간이 지남에 따라 성능 개선을 모니터할 수 있습니다. 생산 관리자에게는 장비의 총 가동 중단 시간과 수리 시간을 아는 것이 중요합니다.

성능 문제 해결 방법

성능 대시보드는 사용자가 공장의 생산성이 최대한 발휘되는지 여부를 판단하는 데 필요한 OEE 정보를 제공함으로써 더 적은 시간에 더 많은 작업을 수행할 수 있도록 도와줍니다. 성능 대시보드는 어떤 모습일까요? 레이아웃은 다양하지만, OEE를 가용성(𝐴ᵣ), 성능(𝑃ᵣ) 및 품질(𝑄ᵣ)로 세분화할 때 사용자가 가장 큰 혜택을 받는다는 것을 알게 되었습니다.

모든 성능 대시보드가 세분화된 측정을 제공하는 것은 아니므로 OEE에 대한 일관된 보기를 원한다면 이러한 기능을 제공하는 대시보드를 찾는 것이 중요합니다. 종합적인 보기는 OEE의 세 가지 요소가 모두 자세히 설명되도록 도와줍니다.

예를 들어, 품질만 모니터하는 경우, 높은 품질을 유지하는 데 너무 집중하기 때문에 생산에 어려움을 겪을 수 있습니다. 그러나 품질에 집중하면 장비를 더 느리게 작동시켜 생산성을 떨어뜨릴 수 있습니다. 모든 시설에는 생산 목표가 있기 때문에, 느린 생산은 장비가 일반적으로 유지보수되는 주말에 작업자가 작업을 하게 만들 수 있습니다. 이러한 의도하지 않은 결과는 계속해서 발생할 수 있습니다.

한편, 운영 관리자는 성능 대시보드를 사용하여 OEE를 면밀히 모니터할 수 있습니다. OEE가 저하되는 것을 발견하면 관리자는 생산 관리자에게 전화를 걸어 장비가 용량에 맞게 작동하지 않는 이유를 물어볼 것입니다. 그런 다음 제품 관리자는 데이터를 수집하고, 최대 용량으로 늘리고, 더 많은 데이터를 수집하고, 트렌드와 통찰력을 확인하여 성능 문제를 해결할 것입니다. 이 프로세스는 협업을 강화하고 팀이 최고 성과를 달성하도록 돕습니다.

PTC 기반 FactoryTalk InnovationSuite는 새로운 소프트웨어 솔루션이 데이터를 그 어느 때보다 더 쉽게 접근할 수 있도록 하는 방법의 한 예입니다.

실행 가능한 데이터로 솔루션 만들기

고객이 가동 중단 시간 문제로 문의하면, 위와 같은 성능 대시보드가 일상 운영을 개선하는 데 어떻게 도움이 되는지 보여줍니다. 더 깊은 수준의 데이터에 액세스하면 고객은 자신의 역할, 요구 사항 등을 기반으로 의미 있는 것에 집중할 수 있습니다.

대부분의 고객은 자신의 데이터를 보고 가치 있는 것이 없다고 느끼지만, 성능 대시보드를 생성하면 상위 50개 문제를 파악할 수 있습니다. 그런 다음 팀을 구성하여 상위 5개 문제를 해결하는 등 50개가 0이 될 때까지 함께 문제를 해결할 수 있습니다. FactoryTalk InnovationSuite, powered by PTC는 새로운 소프트웨어 솔루션이 데이터를 그 어느 때보다 쉽게 액세스할 수 있도록 만드는 방법의 한 예입니다.

자세히 알아보고 싶으신가요? 월간 뉴스레터를 구독하고 다음 대시보드 블로그를 여기에서 확인하세요.

Published 2019년 7월 26일


Jennifer Kite
Jennifer Kite
Senior Information Software Technical Consultant, Rockwell Automation
연결:
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 제품

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 성능 대시보드로 다운타임 감소
본 사이트의 콘텐츠는 인공 지능(AI)을 통해 번역되었으며, 사람의 검토나 편집을 거치지 않았습니다. 콘텐츠에는 오류나 부정확한 내용이 포함될 수 있으며, 아무런 보증 없이 “있는 그대로” 제공됩니다. 콘텐츠의 공식 버전은 영어 버전입니다.
계속 진행하기 위해 쿠키 설정을 업데이트하십시오..
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • 소셜 미디어 쿠키
  • 기능 쿠키
  • 성능 쿠키
  • 마케팅 쿠키
  • 모든 쿠키
귀하는 쿠키 설정을 언제든지 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 이곳에서 확인하십시오. {0} 개인 정보 보호 정책
CloseClose