Loading
블로그 | 산업 네트워크
Recent ActivityRecent Activity

지속 가능성 및 민첩성을 갖춘 산업 운영을 제공하는 프라이빗 5G

산업용 사설 5G는 지속 가능성 및 민첩성과 같은 비즈니스 성과를 제공하는 스마트 제조를 위한 디지털 트랜스포메이션 지원자입니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
인터넷 네트워크를 통해 제어되는 로봇과 자동화 장비를 사용한 자동화 시스템을 보여주는 아이콘 그래픽이 포함된 엔지니어링 기술 및 산업 4.0 스마트 공장 개념.

EtherNet/IP는 산업용 사설 5G를 지원합니다.

5G는 산업용 사물인터넷(IIoT) 및 산업 자동화의 까다로운 요구 사항을 충족하기 위해 초고신뢰성, 낮은 대기 시간 및 광범위한 스펙트럼 옵션을 염두에 두고 처음부터 설계되었습니다. 밀리미터파(mmWave) 스펙트럼과 사설 네트워크를 통해 5G는 수많은 산업용 센서, 액추에이터 및 컨트롤러를 통해 표준 및 안전 제어 애플리케이션에 이러한 이점을 제공합니다. 5G는 전 세계 산업 운영의 비용, 유연성, 지속 가능성 및 출시 기간 측면에서 게임 체인저인 기존 유선 산업 네트워크 연결을 보완하고 심지어 대체할 수 있는 실행 가능한 기술이 될 것이라는 약속을 제공합니다!

지속 가능성 정책은 모든 산업 부문에서 중요성이 커지고 있습니다. 더 지속 가능한 정책을 채택하는 것은 비즈니스에 유익합니다. 고정된 산업 자산(스키드, 기계 또는 장비)은 새로운 설치를 위해 비용이 많이 드는 유선 인프라를 필요로 하며, 이러한 자재 사용은 지속 가능성 이니셔티브에 부정적인 영향을 미칩니다. 또한 고정된 산업 자산은 역동적인 시장 상황에 대응하기 위한 신속한 재도구화를 방해하여 산업 운영의 민첩성에 영향을 미칩니다.

그러나 전 세계적인 팬데믹 기간 동안 변화하는 수요를 충족하기 위해 전체 제조업계는 산업 운영을 재정비해야 했습니다. 탄산음료에서 손 소독제로, 의류에서 의료용 마스크로, 자동차 부품에서 인공호흡기로 전환해야 했습니다. 이 사례에서 얻을 수 있는 교훈은 스마트 제조의 민첩성, 효율성, 복원력 및 지속 가능성이 국가적으로 매우 중요하다는 사실입니다!

산업용 사설 5G는 스마트 제조의 디지털 트랜스포메이션을 가능하게 하여 다음과 같은 주요 애플리케이션 사용 사례를 지원함으로써 지속 가능성과 민첩성 같은 비즈니스 성과를 제공하는 역할을 합니다.

  • 커넥티드 작업자 애플리케이션은 분석, 디지털 트윈 및 증강 현실(AR)과 같은 모바일 디지털 도구를 통해 가시성과 인텔리전스를 향상시킵니다.

  • 모바일 자산 애플리케이션은 자동 유도 차량(AGV) 및 자율 이동 로봇(AMR)과 같은 자율 차량을 통해 민첩성과 효율성을 향상시킵니다.

  • 무선 고정 산업 자산 애플리케이션은 정적 장비, 회전 부품이 있는 정적 장비(슬립링 교체) 및 유목 장비(정적일 때 작동, 이동 중일 때 비작동)를 연결하기 위한 유선 인프라의 필요성을 줄여 지속 가능성을 향상시킵니다. 또한 무선 고정 산업 자산은 변화하는 시장 상황에 대응하기 위해 산업 운영을 재구성하는 시간을 줄여 민첩성을 향상시킵니다.

산업용 사설 5G가 제조 및 프로세스 운영 내에서 이러한 애플리케이션 사용 사례를 지원할 수 있을까요?

이 질문에 답하기 위해 Rockwell Automation(산업 자동화 분야의 선두 기업)은 Ericsson(셀룰러 네트워킹 인프라 분야의 선두 기업), Qualcomm(임베디드 장치 분야의 선두 기업) 및 Verizon(선도적인 네트워크 서비스 제공업체)과 협력했습니다. 이 연구 협업은 Rockwell Automation이 사용하는 핵심 산업 통신 기술인 ODVA의 EtherNet/IP™를 사용하여 산업용 사설 5G 기술을 평가했습니다. 주요 학습 목표는 EtherNet/IP 네트워크가 산업용 사설 5G에 적합한지 확인하고 산업용 사설 5G가 까다로운 EtherNet/IP 애플리케이션에 적합한지 확인하는 것이었습니다.

그림은 개발된 테스트베드의 단순화된 표현입니다. 다음으로 구성된 무선 고정 산업 자산 애플리케이션 사용 사례를 나타냅니다.

  • Rockwell Automation 표준 및 안전 제어. 하나의 영역 컨트롤러에 GuardLogix® 안전 컨트롤러. 스키드, 기계 또는 장비를 나타내는 FLEX 5000® 표준 및 안전 I,O가 있는 12개의 분산 영역. 각 분산 영역에서 안전 컨트롤러의 목적은 테스트베드 원격 측정 데이터를 수집하는 것이었습니다.

  • Ericsson 무선 액세스 네트워크(RAN) 인프라. 28GHz(n261)와 Release 15를 사용하는 LTE 밴드 2, 그리고 사설 5G 코어(3GPP Release-15, 비독립형(NSA), 온프레미스)를 사용하는 mmWave 기지국으로 구성됩니다.

  • Qualcomm MTP. 데이터 수집 및 트래픽 흐름 분석을 위한 모바일 테스트 플랫폼으로, 산업용 5G에서 EtherNet 어댑터로 사용되며, 사용자 장비(UE)라고도 합니다.

  • Verizon의 5G를 통한 산업 네트워킹 혁신에 대한 사고 리더십은 미래 검증 요구 사항의 로드맵을 포함하여 테스트베드의 요구 사항, 대상 기능 세트 및 범위를 정의하는 데 중요한 기여를 했습니다.
산업 네트워크
산업 네트워크 케이블로 작업하는 남성
기능
산업 네트워크

공장이 정보 중심이 되기 위해서는 하나의 산업 네트워크 아키텍처로 구성된 강력한 기반이 필요합니다. 당사의 안전하고 신뢰할 수 있으며 견고한 산업 네트워크 솔루션에 대해 알아보십시오.

자세히 알아보기

테스트는 Rockwell Automation에서 제공한 잘 확립된 테스트 계획에 따라 엄격한 성공 기준인 폴트 0을 기준으로 실행되었습니다. 이 계획은 왼쪽의 GuardLogix 영역 컨트롤러에서 다양한 패킷 간격(RPI) 설정으로 5G RAN을 통해 오른쪽의 1~12 영역에 있는 FLEX 5000 표준 및 안전(CIP Safety™) I,O로 신뢰할 수 있는 EtherNet/IP 표준 및 안전 I,O 연결을 구축하기 위한 일련의 테스트 사례를 설명했습니다. RPI는 컨트롤러와 I,O가 데이터를 교환하는 속도입니다.

성공적인 테스트 결과는 산업용 사설 5G(3GPP Release-15, NSA, 온프레미스, mmWave 스펙트럼)의 현재 상태가 EtherNet/IP 표준 및 안전 I,O 연결에 대한 Rockwell Automation 기본 설정보다 우수한 RPI 설정을 지원할 수 있을 만큼 낮은 지연 시간과 지터를 가지고 있음을 보여주었습니다. 이러한 RPI 설정은 EtherNet/IP 표준 및 안전 I,O 통신을 사용하는 많은 무선 고정 산업 자산 애플리케이션(스키드, 기계 또는 장비)을 지원할 것입니다.

학습 목표의 결과 강조:

  • EtherNet은 산업용 사설 5G에 적합합니다.

  • 산업용 사설 5G의 현재 상태는 EtherNet 표준 및 안전 I,O 애플리케이션에 적합합니다.

  • 산업용 사설 5G는 산업 운영 내에서 지속 가능성 향상 및 민첩성 개선과 같은 비즈니스 성과를 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다.

연구 협업은 계속될 것입니다. 3GPP Release 16 독립형(SA) 산업용 사설 5G를 통해 EtherNet 시간 동기화(CIP Sync™) 및 분산 모션(CIP Motion™) 애플리케이션을 평가할 계획입니다. 프로토타입 테스트베드에 대한 초기 개념 증명 결과는 유망했습니다.

요약하면, Rockwell Automation, Ericsson, Qualcomm Technologies Inc. 및 Verizon 덕분에 실제 5G 지원 산업 자동화 테스트 사례가 약속대로 작동하는지 확인할 수 있었습니다. 따라서 산업 운영은 스마트 제조로 발전함에 따라 고성능 무선 연결 및 비즈니스 보증 요구 사항을 충족하기 위해 오늘 5G 표준을 활용할 수 있습니다.

산업용 사물인터넷 아키텍처에서 사설 5G를 사용하는 생산 현장을 보여주는 인포그래픽
 

올해의 Automation Fair® 행사에서 Innovations 부스를 방문해 보십시오!

 

Connected Enterprise, FLEX 5000, GuardLogix, Stratix 및 Rockwell Automation은 Rockwell Automation, Inc.의 상표입니다.

CIP, CIP Safety™, CIP Sync, CIP Motion 및 EtherNet은 ODVA, Inc.의 상표입니다.

 

Published 2022년 11월 2일

주제: 산업 자동화 및 제어 Integrated Architecture 디지털 트랜스포메이션 산업용 네트워크 제품

Gregory Wilcox
Gregory Wilcox
Rockwell Automation 혁신 및 기술 부문 수석 애플리케이션 엔지니어
Gregory Wilcox는 신흥 통신 기술, IIoT, IT/OT 융합 및 사이버보안 분야의 사고 리더입니다.
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독
추천 콘텐츠
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 지속 가능성 및 민첩한 산업 운영을 제공하는 프라이빗 5G