Loading
Blog

미래를 위한 동력 — 에너지 기업이 디지털 중심 세상에서 앞서 나가기 위한 네 가지 방법

세상이 기술 중심으로 발전함에 따라 전력에 대한 필요성도 증가하고 있습니다. 이 블로그에서는 에너지 기업이 지금 올바른 결정을 내려 미래를 준비할 수 있는 방법을 살펴봅니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

세상이 기술 중심으로 발전함에 따라 전력에 대한 필요성도 증가하고 있습니다. 개발도상국에서는 전화(電化)로 인해 생활 수준이 향상되고, 지속 가능한 교통에 대한 필요성으로 인해 전 세계적으로 전기 자동차로의 전환이 가속화되고 있습니다. 2050년까지 전 세계 전력 소비는 3배로 늘어날 것으로 예상됩니다.

그러나 에너지는 여전히 역동적인 시장으로 남아 있으며, 지속 가능성에 대한 요구가 증가함에 따라 더욱 복잡해졌습니다. 정부와 민간 부문 조직 모두 넷 제로 공약을 설정하고 탈탄소화에 투자하고 있습니다. 에너지 기업은 노후 하드웨어와 기술 격차 증가에도 불구하고 계속해서 발전해야 합니다.

다행히도 현대 제어 시스템과 자동화 툴은 에너지 기업이 새로운 규정을 준수하면서 효율성과 생산성을 극대화하도록 운영을 혁신하는 데 도움이 될 수 있습니다. 자산 현대화, 에너지 인텔리전스, 사이버 보안 및 지속 가능성에 신중하고 현명하게 투자함으로써 조직은 변화하는 에너지 산업을 탐색하여 복잡한 시장에서 앞서 나갈 수 있습니다.

이 블로그에서는 에너지 기업이 지금 올바른 결정을 내려 미래를 준비할 수 있는 방법을 살펴보겠습니다.

 

발전소 가시성 향상 및 운영 최적화를 위한 발전 자산 현대화

가시성은 효율적인 운영과 가동 중지 시간을 지원하는 데 매우 중요하지만 대부분의 에너지 생산업체는 전체 플랜트 자산에 대한 가시성을 갖고 있지 않습니다. 석탄, 천연가스, 수력 발전소와 같은 오래된 시설에는 포괄적인 데이터 기반 운영을 구축할 수 있는 연결성이 부족하고 최신 시설에도 가시성 문제가 있습니다.

대규모 풍력 발전 단지는 지리적으로 멀리 떨어져 있는 지역에 위치하는 경우가 많아 모니터링 및 관리가 어렵습니다. 풍력과 태양광은 가변성이 매우 높은 에너지원이기도 하기 때문에 조직에서는 배터리 저장을 통해 실시간 에너지 생산을 보완해야 합니다. 운영과 수요에 대한 명확한 시각이 없으면 운영자는 언제 새로운 에너지를 생산해야 할지, 아니면 배터리로 전환해야 할지 알 수 없습니다.

현대적인 제어 시스템은 에너지 회사가 효율적이고 생산적인 운영을 지원하고 기존 장비에서 더 많은 것을 얻는 데 필요한 전체 플랜트 가시성을 제공합니다. 공장 전체에 흐르는 풍부한 데이터와 개선되고 알아보기 쉬운 대시보드를 통해 운영자는 상황에 맞는 정보에 액세스하여 보다 효율적으로 운영하고 변화하는 수요에 더 빠르게 대응할 수 있습니다.

 

에너지 인텔리전스를 적용하여 실행 가능한 인사이트와 새로운 수익원 확보

효율적인 운영을 위해서는 가시성이 필수이지만, 지능형 제어 시스템의 실질적인 이점은 통합 데이터 플랫폼 구축에서 비롯됩니다. 데이터는 에너지 기업에게 항상 중요합니다. 수요에 맞춰 에너지 생산을 조정하려면 끊임없이 변화하는 조건을 주의 깊게 분석해야 합니다. 과거에는 이를 위해 대규모 연구 팀이 연구 결과를 편집, 맥락화 및 정리해야 했으며, 발표 시점에는 이미 시기에 뒤쳐저 버리는 경우가 많았습니다.

오늘날 통합 제어 시스템, 자동화 도구 및 지능형 장치는 에너지 기업이 지속적으로 데이터를 생성, 통합 및 분석할 수 있도록 지원하여 에너지 생산자가 변동하는 수요를 예측하는 데 도움이 되는 실행 가능한 통찰력을 제공합니다. 예를 들어 기업은 용량 요구 사항이나 안정성 문제를 예측하고 빠르고 안전한 운영 변경을 수행하여 중단이 발생하기 전에 방지할 수 있습니다.

조직에서는 실시간 통찰력을 사용하여 위험에 처한 자산을 식별하고 사전에 유지 관리 일정을 계획하여 계획되지 않은 가동 중지 시간을 방지하고 효율성을 극대화할 수 있습니다. 그리고 세상이 점점 더 데이터 중심으로 변모함에 따라 혁신적인 조직은 데이터로 수익을 창출하고 새로운 수익원을 창출하는 새로운 방법을 파악할 수 있습니다.

 

운영과 직원 보호를 위해 시스템 보안 유지 

에너지 기업들이 새로운 디지털 기술에 투자함에 따라, 잠재적인 위험보다 이점이 더 크다는 점을 주의해야 합니다. 사이버 보안 공격은 조직에 막대한 비용을 초래합니다. 2023년 데이터 침해의 평균 비용은 445만 달러였으며 이 수치는 계속 증가하고 있습니다. 게다가, 사이버 공격이 더욱 복잡해짐에 따라 이익뿐만 아니라 그 이상을 위협한다는 것입니다. 가트너(Gartner)는 2025년까지 사이버 공격자가 운영 기술을 무기화하여 사람들에게 해를 끼칠 것이라고 예측합니다.

특히 산업이 중앙집중화되지 않은 상황에서 고위험의미션 크리티컬 인프라를 운영하는 에너지 회사의 경우 더욱 우려됩니다. 옥상 태양광 패널과 소형 풍력 터빈으로 구성된 마이크로그리드는 전통적인 유틸리티-소비자 관계를 재편하여 유틸리티 그리드에 장애가 발생할 경우 커뮤니티에 탄력적인 백업을 제공합니다. 하지만 이러한 마이크로그리드의 분리된 특성은 에너지 생산업체가 직면하는 공격 벡터를 더욱 증가시킵니다.

에너지 기업은 탈중앙화의 위험성을 인식하고 있습니다. 경영진의 75%는 공급망 복잡성으로 인해 위험이 증가한다고 말합니다. 신뢰할 수 있는 업계 파트너와 협력하면 투자를 통합하고 위협 벡터를 줄일 수 있습니다. 적합한 파트너는 안정적이고 탄력적인 네트워크를 구축하여 사이버 공격을 예방, 탐지, 대응 및 복구하기 용이하도록 지원합니다.

 

지속 가능한 운영을 우선시하여 조직의 미래 경쟁력 확보

산업이 재생 에너지로 전환함에 따라 에너지 생산자는 효율성을 극대화하고 폐기물을 최소화해야 합니다. 진화하는 정부 규제로 인해 발전소에 대한 제한이 더욱 엄격해지고 민간 부문 투자로 인해 지속 가능성에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다.

태양광 및 풍력과 같은 청정 에너지원이 (조력 및 지열과 같은 신기술과 함께) 인기를 얻고 있는 반면, 석탄 및 천연가스 연료 자산은 여전히 ​​업계에 중요합니다. 특히 오래된 공장의 경우 이제 생산이나 수익성에 영향을 주지 않고 폐기물을 최소화하고 오염을 제어하는 ​​것이 규제된 필수 사항입니다.

현대식 플랜트 제어 시스템과 스마트 장치는 기업이 효율적이고 지속 가능하게 운영되도록 돕습니다. 실시간 통찰력을 통해 장비 상태와 성능을 추적함으로써 조직은 과도한 낭비를 발생시키지 않고 생산성을 극대화할 수 있습니다. 조직은 이러한 통찰력을 사용하여 배출량을 추적하고 모니터링할 수도 있습니다. 자동화된 보고 도구와 결합하면 운영자는 문제가 발생하기 전에 신속하게 파악하고 배출량이 규제 한도 내에서 유지되도록 할 수 있습니다.

 

빠르게 진화하는 업계에서 선두 유지

전력 산업은 그 어느 때보다 역동적이고 수요는 계속 증가하고 있습니다. 올바른 파트너는 내일의 혁신을 준비하는 동시에 현재의 변동성을 극복하기 위해 오늘 올바른 투자를 할 수 있도록 도와줄 수 있습니다.

지속 가능성 및 규정 준수를 극대화하면서 미래의 진화하는 에너지 수요에 발맞추기 위해 필요한 엔드 투 엔드 제품과 서비스를 제공합니다. 다년간의 업계 경험과 전문성을 바탕으로 견고한 파트너 네트워크를 통해 신뢰성, 효율성 및 가동 시간 향상과 같은 실질적인 비즈니스 성과를 제공하기 위해 귀사가 있는 곳으로 찾아뵐 수 있습니다.

더 자세한 내용은 로크웰 오토메이션 웹사이트에서 확인하시거나 여기에 문의하십시오.

Published 2024년 2월 22일

주제: 전력 발전

Recommended for You
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 미래를 위한 동력