추천 제품
제조 장비 산업에서 기술은 빠르게 발전하고 있으며, 구매자들도 이에 주목하고 있습니다. 생산성 및 혁신을 위한 제조업체 연합(Manufacturers Alliance for Productivity and Innovation)에 따르면 산업용 기계 생산은 2014년에 약 9% 증가했으며, 2015년에도 9% 증가가 예상됩니다.
왜일까요? 제조 경영진은 공장이 안전하고, 규정을 준수하며, 수익성을 유지하길 원하고, 경쟁력을 유지하기 위해 새로운 장비가 필요하다는 사실을 알고 있기 때문입니다.
또한, 현명한 리더들은 공장 활용도를 개선할 여지가 많다는 점을 이해하고 있습니다. OEE(종합설비효율) — 장비 신뢰성, 품질 수율, 생산 용량을 측정하는 지표 — 는 2014년 미국 공장에서 중앙값 80%를 기록했습니다. 그러나 MPI Group에 따르면 4분의 1의 공장은 70% 미만의 낮은 OEE 수치를 보고했습니다. 장비 투자와 프로세스 개선을 통해 OEE를 높이고 공장 최적화를 개선할 수 있습니다. 예를 들어:
- 납기 단축 — 가동 중단 시간 및 계획되지 않은 유지보수 최소화
- 품질 향상 — 장비를 허용 오차 내에서 운영하고, 스크랩 및 재작업 감소
- 용량 증가 — 동일한 공장 면적에서 더 높은 산출량 달성
- 비용 절감 — 생산 프로세스 간소화, 재고 최소화, 에너지 소비 및 인력 요구 사항 감소
혁신을 촉진하고 규정 준수를 유지하기 위해서도 새로운 장비가 필요합니다. 예를 들어:
- 신제품, 자재 및/또는 구성요소 기술 수용
- 신제품에 필요한 새로운 정부 및 업계 규정, 고객 사양 대응
- 더 엄격한 운영 요건(배출, 소음, 직원 안전) 준수
새로운 장비와 업그레이드는 장기적 계획과 생산 민첩성 향상을 위한 기회도 제공합니다. 선도적인 제조업체(예: Rockwell Automation)는 경영진이 생산 장비의 데이터를 활용해 실시간 운영 및 공급망 인사이트를 확보하여 더 나은 사전 예방적 의사결정을 내릴 수 있도록 하는 고급 정보 기술/운영 기술(IT/OT) 인프라인 Connected Enterprise® 모델을 구현했습니다. 기업이 장비에 내장된 지능형 장치를 통해 사물인터넷을 활용함에 따라 IT/OT 인프라를 보호하고 정보, 네트워크, 운영을 안전하게 유지할 수 있습니다.
오늘날 귀사의 장비는 얼마나 안전하고, 효율적이며, 연결되어 있고, 수익성이 있습니까? 더 중요한 것은 내일은 얼마나 경쟁력이 있을까요?
The Connected Enterprise®에 대해 자세히 알아보려면 웹 사이트를 방문하십시오.
Published 2015년 5월 11일