Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

특정 페르소나에 대한 정보를 표시하는 생산 현장 개요 대시보드

이렇게 대시보드를 사용하여 데이터를 유용한 방식으로 제시하고, 분석을 통해 가장 중요한 정보를 확인할 수 있습니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
노란색 재킷과 흰색 모자를 쓰고 안경을 쓴 남성 엔지니어가 PC를 바라보고 있습니다.

몇 년 전만 해도 데이터와 분석을 더 큰 비즈니스 전략에 맞추는 해였다고 Gartner는 말합니다. 2019년 초반이지만 데이터 양은 계속 증가하고 있으며 감소할 기미가 보이지 않습니다. 그렇다면 이러한 정렬은 어떻게 진행되고 있을까요?

디지털 우선 전략은 모든 데이터를 어디서나 사용할 수 있도록 정규화하면서 모든 정보 소스에 대한 연결성을 향상시킬 수 있는 FactoryTalk InnovationSuite와 같은 솔루션 덕분에 새로운 생명을 얻었습니다. 연결성과 정규화 덕분에 이제 수많은 애플리케이션을 더 쉽게 사용할 수 있으며, 제가 최근에 작업한 애플리케이션 중 하나는 조직 전체의 사용자들로부터 많은 관심을 받은 생산 현장 개요 대시보드입니다.

대시보드는 가장 중요한 정보에 따라 유용한 방식으로 데이터와 분석을 제시하기 위해 사용하는 사용자 친화적 디스플레이입니다. 장비, 라인 및 시설에서 나오는 내용을 더 잘 이해할 수 있도록 도와주기 때문에 대시보드에 대한 의존도가 높아지고 있습니다.

그렇다면 생산 현장 개요 대시보드의 흥미로운 점은 무엇일까요?

통찰력의 의미 부여

생산 현장 개요 대시보드는 특정 페르소나에게 중요한 일반적인 정보를 표시하기 때문에 산업 생산자에게 귀중한 기회를 제공합니다.

예를 들어, 공장 관리자는 출하된 제품 수, 장비 성능, 에너지 소비 및 목표 생산 성과와 같은 기타 지표를 알면 도움이 될 것입니다.

왼쪽 이미지는 Mighty Q 데모에서 제공되는 모든 정보를 보여줍니다.

보시다시피, 개요 대시보드는 생산 현장 정보를 수집하여 간단한 그래프로 정리하므로 인사이트를 빠르게 파악하고 이해할 수 있습니다.

오른쪽 하단 그래프를 간단히 살펴보면 시카고 공장이 세 공장 중에서 일일 에너지 소비가 가장 낮다는 것을 알 수 있습니다. 이 정보를 바탕으로 공장 관리자는 사용자가 에너지 소비의 원인을 검색하고 다른 공장이 무엇을 어떻게 더 잘하고 있는지 파악하도록 요청할 수 있습니다.

귀사의 기대치는 무엇입니까?

개요 대시보드를 통해 얻을 수 있는 실제 이점은 무엇입니까? 목표를 설정하고 달성하는 것은 모든 조직에 중요하지만, 이를 위해서는 무엇을 기대해야 하는지 알아야 합니다. 정보를 쉽게 얻을 수 있으므로 사용자는 운영에 대한 통찰력을 맥락으로 사용하여 벤치마크를 설정하는 프로세스를 단순화하고, 어떤 장비와 생산 수준이 예상되는지 결정할 수 있습니다.

이러한 벤치마크가 설정되면, 이력 데이터를 통해 시설 내 문제와 불일치를 식별할 수 있습니다. 예를 들어, OEE(종합설비효율)의 감소와 같은 문제가 발생하면 기업 사용자는 OEE에 영향을 미치는 요인을 파악할 수 있습니다. 변화의 원인을 파악하면 생산 현장에 방향을 제시하고 생산에 부정적인 영향을 미치기 전에 문제를 해결할 수 있습니다.

대시보드 개요는 여러 공장이 있는 경우 특히 유용합니다. 지리적 위치에 관계없이 성과에 대한 집합적인 관점을 제공할 수 있기 때문입니다. 즉, 데이터를 공장 간 비교하고 실시간으로 운영 및 생산성을 추적할 수 있는 방식으로 데이터를 표현합니다.

예를 들어, 왼쪽 대시보드에서 세 개의 다른 공장(시카고, 브뤼셀, 싱가포르)이 Mighty Q 쿠키를 생산하고 있습니다. 세 공장 모두에서 OEE 및 수율과 같은 성과 지표를 확인할 수 있습니다. 현재 싱가포르 공장이 다른 두 Mighty Q 공장보다 더 좋은 성과를 내고 있습니다.

이 정보는 매우 중요합니다. 왜냐하면 시카고의 수율이 낮은 이유는 무엇인지, 또는 시카고와 브뤼셀에서 복제할 수 있는 싱가포르의 조치가 무엇인지와 같은 질문을 촉발할 수 있기 때문입니다. 다른 질문은 일일 목표 및 에너지 소비와 관련될 수 있습니다.

위에서 언급했듯이, 사용자는 생산 현장 개요 수준에 국한되지 않습니다. 이 한 화면에서 각 생산 현장에서 발생하는 일이나 어떤 라인이 생산량 감소를 유발하는지와 관련된 정보를 더 깊이 탐색할 수 있습니다.

예를 들어, 유지보수 기술자는 개요 대시보드에서 시작하여 성능 분석을 확인함으로써 어떤 오븐이 오작동하는지 파악할 수 있습니다. 이 정보를 통해 최적화 및 개선이 필요한 부분을 정확히 파악할 수 있습니다.

More Than Mighty Q’s

대시보드는 산업 전반에 걸쳐 유용합니다. 이전 예는 식음료와 관련이 있지만, 대시보드 개요는 석유 및 가스, 광업 등에서도 도움이 됩니다. 또한, 산업 전반에 걸쳐 다양한 역할에 유용합니다. 따라서 공장 관리자, 고위 경영진 또는 HR 등 누구에게나 적합한 대시보드가 있습니다.

개요 대시보드와 마찬가지로 생산 현장 안전 대시보드도 생성할 수 있습니다. 안전 대시보드는 일일 안전 이벤트, 비준수 안전 장비를 보고하고 안전 장비의 수명이 다가오면 사용자에게 알립니다. 다음 달에는 Jeff Schmelebeck이 안전 대시보드에 대해 자세히 설명할 예정입니다.

마지막으로, 이와 같은 생산 현장 개요 대시보드는 FactoryTalk InnovationSuite의 지원으로 가능하며, 이 기술은 PTC의 지원을 받아 모델에서 정보를 추출하고 ThingWorx를 사용하여 매시업으로 제공합니다. 질문이나 의견이 있으시면 언제든지 연락해 주십시오. 기꺼이 논의하겠습니다.

Published 2019년 3월 29일


Rob Prashad
Rob Prashad
Senior Technical Consultant , Rockwell Automation
연결:
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 항목

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 특정 페르소나에 대한 정보를 표시하는 생산 현장 개요 대시보드