Loading
블로그

올바른 VFD를 통한 에너지 사용 개선

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
올바른 VFD를 통한 에너지 사용 개선 hero image

파이프라인 펌프장과 압축 기장에서 가변 주파수 드라이브(VFD)를 사용할 때의 에너지 절감 효과는 이미 잘 알려져 있습니다.

드라이브는 파이프라인의 유량을 증가/감소시키는 데 필요한 정밀한 제어를 제공합니다. 그 결과 유량 관리를 위해 제어 밸브를 사용해야 하는 전전압 모터 스타터보다 효율성과 에너지 절감 효과가 뛰어납니다.

그러나 올바른 VFD를 선택했을 때 얻을 수 있는 다른 이점은 잘 알려지지 않았습니다. 모든 드라이브 기술이 동일한 것은 아닙니다. 그리고 어떤 기술은 더욱 큰 비용 절감 효과와 향상된 성능을 제공합니다.

Main Image

다른 파이프라인 문제가 있으십니까? 현대화, 시스템 업그레이드, 파이프라인 안전 등을 관리하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.

이를 염두에 두고 다음 펌프장 또는 압축 기장 VFD를 선택할 때 고려해야 할 3가지 주요 기능을 소개합니다.

1. 동기화

동기화 전송을 지원하는 드라이브를 사용하면 하나의 드라이브로 여러 대의 펌프 모터를 시작하고 제어할 수 있습니다. 이를 통해 다중 드라이브 시스템보다 초기 자본 및 설치 비용을 2모터 시스템의 경우 최대 33%, 4모터 시스템의 경우 최대 60% 줄일 수 있습니다.

또한 이 기능을 탑재한 드라이브 시스템을 사용할 경우 운영 비용에서 가장 큰 부분을 차지하는 에너지 비용도 줄일 수 있습니다. 먼저, 다중 드라이브 시스템보다 드라이브 손실이 감소합니다. 또한 유틸리티 전원 공급 장치와 동일한 주파수로 모터를 전환한 다음 해당 전원 공급 장치로 모터를 이전할 수 있습니다. 이를 통해 전반적인 시스템 효율을 개선하고 에너지 절감 효과를 높일 수 있습니다.

마지막으로, 동기화 전송을 이용하면 전력 시스템에 미치는 영향을 줄일 수 있어 피크 에너지 요금을 줄이거나 제거하면서 장비 수명을 늘리고 유지보수 비용을 절약할 수 있습니다.

2. 향상된 통합

일부 최신 VFD에는 간편한 구축, 작동 및 유지보수를 지원하는 통합 기능이 있습니다.

예를 들어, 애드온 프로파일(AOP)은 직관적인 프로그래밍을 위해 드라이브 정보와 파라미터를 구성하여 설정과 통합을 간소화합니다. 또한 자동 장비 구성(ADC) 기능도 여러 드라이브를 구축할 때나 드라이브를 교체해야 할 때 설정을 간소화합니다. 이 기능을 사용하면 드라이브 구성이 Logix 컨트롤러에 저장되고 컨트롤러가 새로운 드라이브나 교체 드라이브를 발견할 경우 드라이브 구성이 자동으로 다운로드됩니다. 그 결과 재프로그래밍 작업으로 인한 시간 낭비를 줄일 수 있습니다.

3. 원격 가시성

VFD가 올바른 형식으로 파이프라인의 제어 네트워크에 연결되면 실행 가능한 성능 데이터를 중앙 제어실로 다시 보낼 수 있습니다. 그 결과 작업자가 더 나은 의사결정을 할 수 있습니다.

예를 들어, 별도의 에너지 유틸리티 구역에 있는 두 개의 연결된 펌프장의 속도가 다르다는 것을 발견한 경우 속도가 느린 구역의 펌프장을 더 빠르게 가동할 수 있습니다. 단일 유틸리티 구역에서도 작업자가 오프피크 시간 동안의 에너지 비용이 훨씬 낮다는 사실을 발견한 경우 느린 속도를 이용하도록 운영을 조정할 수 있습니다.

또한 작업자는 원격으로 액세스한 데이터를 통해 프로세스 성능을 모니터링하고 유지보수가 필요한지 파악할 수 있습니다. 세 개의 펌프를 같은 속도로 가동하고 있는 작업자가 한 펌프의 부하 토크가 더 낮다는 사실을 발견한 경우 기술자를 보내 문제를 조사할 수 있습니다.

절감 효과 극대화

VFD를 사용하면 펌프장과 압축기장의 성능을 개선하고 비용을 절감할 수 있습니다. 동기화, 통합 및 원격 가시성 기능을 탑재한 VFD를 사용하면 성능과 절감 효과를 극대화할 수 있습니다.

파이프라인 조건에 상관없이 각 고객사에 가장 적합한 VFD 솔루션이 있습니다.

Published 2020년 10월 23일

주제: 오일 & 가스

Rick Paes
Rick Paes
Rockwell Automation 석유 및 가스 산업 기술 컨설턴트
연결:
구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오

구독하기

추천

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 파이프라인: 올바른 VFD를 통한 절감 효과 극대화