Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

5G 독립형(SA)을 통한 디지털 트랜스포메이션

Rockwell Automation과 Nokia가 힘을 합쳐 산업 트랜스포메이션을 위한 사설 5G 독립형(SA)을 지원합니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
보호 장비를 착용한 수염 난 남성이 공장 제조 현장에서 태블릿을 보고 있습니다.

Rockwell Automation과 Nokia의 협업은 사설 무선을 통한 산업 네트워크의 디지털 트랜스포메이션에 있어 매우 중요합니다. 양사는 함께 산업 연결성을 강화하고, 운영 효율성을 개선하며, 네트워크 맞춤화 및 보안을 강화합니다. Rockwell Automation의 산업 자동화 솔루션과 Nokia의 무선 기술의 결합은 산업용 사물인터넷(IIoT), 증강 현실(AR), 인공 지능(AI)과 같은 신기술을 지원합니다. 이러한 역량은 혁신을 추구하고 경쟁력을 유지하려는 산업에 필수적입니다.

Nokia와 Rockwell Automation의 현재 주요 초점은 라이선스가 있거나 약간의 라이선스가 있는 스펙트럼을 사설 셀룰러 성능과 견고성을 위한 수단으로 사용하는 것입니다. 미국에서는 Citizens Broadband Radio Service(CBRS)가 사설 LTE 및 5G 네트워크와 함께 사용할 수 있는 150MHz의 약간의 라이선스가 있는 스펙트럼을 제공합니다. 이 스펙트럼은 10MHz 단위로 요청할 수 있으며 무료로 사용할 수 있습니다. 또한, 최대 20MHz의 스펙트럼에 대한 보장된 액세스는 Priority Access Licenses(PALs)를 통해 구매할 수 있습니다. 사설 5G는 오늘날 검증되었으며 산업용으로 사용할 준비가 되어 있고, 점점 더 많은 고객이 5G를 신뢰하고 있습니다. 따라서 5G 독립형(SA) 및 CBRS의 도입은 그 어느 때보다 뜨거운 주제입니다.

Nokia와 Rockwell Automation은 EtherNet을 사용하여 실시간 산업 제어를 위해 CBRS 스펙트럼을 사용하는 사설 5G SA 네트워크를 평가하기 위해 협력했습니다. 이 기술 파트너십은 Nokia의 강력한 4G LTE 및 5G 기술을 활용하여 고속 및 안정적인 연결을 통해 제조 운영을 최적화함으로써 산업 연결성을 향상시킵니다. EtherNet은 TCP/IP를 통해 전송되기 때문에, 현재 다른 산업용 이더넷 프로토콜에 필요한 특수 터널링이나 추가 장비 없이 단일 무선 라우터 뒤에서 여러 자동화 장비를 지원할 수 있습니다.

Rockwell Automation의 산업 자동화 전문성과 Nokia의 무선 기술 전문성을 통합함으로써 이 협업은 더 높은 수준의 자동화, 실시간 데이터 수집 및 분석을 통해 운영 효율성을 향상시킵니다. 이러한 시너지 효과는 프로세스를 간소화하고, 가동 중단 시간을 줄이며, 전반적인 효율을 높입니다. 또한, 이 기술 파트너십은 산업 애플리케이션에 필수적인 안전하고 전용 네트워크 인프라를 보장하는 데 도움이 됩니다.

Nokia 5G 다이어그램

위 그림은 협업 테스트에 사용된 테스트 베드의 단순화된 표현입니다. 무선 고정 산업 자산 애플리케이션 사용 사례를 나타내며, 다음으로 구성되어 있습니다.

  • GuardLogix® 안전 컨트롤러가 포함된 하나의 영역 컨트롤러
  • 스키드, 기계 또는 장비를 나타내는 FLEX 5000® 표준 및 안전 I,O가 포함된 두 개의 분산 영역

(참고: 각 분산 영역의 안전 컨트롤러 목적은 테스트 베드 텔레메트리 데이터 수집에 한정되었습니다).

다음으로 구성된 Nokia 사설 솔루션이 사용되었습니다.

  • 5G 무선 액세스 네트워크(RAN), 3GPP 릴리스 15, 5G SA 및 n48 스펙트럼 대역(CBRS)에서 동작. Nokia AirScale 베이스밴드 유닛(BBU), 두 개의 AZQC AirScale 무선 유닛(RU).
  • DAC 온프레미스 미션 크리티컬 산업용 엣지(MXIE) 서버에서 동작하는 5G 코어(5GC)
  • 두 개의 FRRO501c 산업용 5G SA 라우터(셀룰러 용어로 사용자 장비 또는 UE)

테스트는 Rockwell Automation에서 제공한 잘 확립된 테스트 계획에 따라 제한된 3시간 테스트 기간 동안 연결 폴트가 0건이어야 한다는 엄격한 성공 기준으로 수행되었습니다. 테스트 계획에는 5G 코어 및 RAN을 통해 왼쪽의 GuardLogix® 영역 컨트롤러에서 오른쪽의 영역 1 및 2에 있는 FLEX 5000 표준 및 안전 I,O로 다양한 요청 패킷 간격(RPI) 설정을 적용하여 신뢰할 수 있는 EtherNet 및 CIP Safety™ I,O 연결을 구축하는 일련의 테스트 케이스가 포함되었습니다. RPI는 컨트롤러와 분산 I,O 모듈이 데이터를 교환하는 주기입니다.

테스트를 통해 산업용 5G(3GPP 릴리스-15, SA, 온프레미스, CBRS 스펙트럼)의 현재 상태가 EtherNet 표준 및 CIP Safety™ I,O 연결에 대한 Rockwell Automation의 기본 설정보다 더 우수한 RPI 설정을 지원할 만큼 충분히 낮은 지연 시간과 지터를 제공함을 성공적으로 입증했습니다. 이러한 RPI 설정은 EtherNet 표준 및 CIP Safety™ I,O 통신을 사용하는 많은 무선 고정 산업 자산 애플리케이션(스키드, 기계 또는 장비)을 지원할 수 있습니다. 특히, 일반적인 IP 주소 할당 및 네트워크 설정 외에는 Nokia 장비에서 별도의 튜닝이나 구성이 필요하지 않았으며, 모든 것이 “즉시 사용”되었습니다.

CBRS 스펙트럼을 사용하면 중요한 자동화 장비의 간섭 없는 동작을 보장하여 중단 없는 성능을 유지할 수 있습니다. 현장의 하드웨어를 사용하는 사설 네트워크는 데이터를 현장에 보관하여 지연 시간을 최소화하고 프라이버시 및 보안을 강화합니다. 또한, 사설 셀룰러는 SIM 카드를 사용하여 네트워크에서 장치 관리를 간소화합니다.

독립형(SA) 5G 네트워크는 기존 LTE 네트워크 없이 동작하여 비용과 복잡성을 줄이고 더 빠른 연결을 제공합니다. 그 결과, 모든 네트워크 트래픽(제어 및 사용자 데이터)에 5G를 사용하면 초기 연결 및 핸드오버 시간이 크게 단축됩니다. 5G와 LTE가 모두 필요한 사용 사례의 경우, LTE를 5G SA 네트워크와 통합할 수 있습니다.

사설 5G SA의 주요 사용 사례는 다음과 같습니다.

  • 엣지-클라우드 연결: 5G의 저지연, 고속 연결은 인공 지능 및 머신러닝 애플리케이션을 위한 실시간 데이터 전송과 신뢰할 수 있는 커버리지를 지원합니다.
  • 커넥티드 작업자 애플리케이션: 5G의 우수한 커버리지와 대역폭은 분석, 디지털 트윈, 증강 현실 등 모바일 도구를 향상시킵니다.
  • 모바일 자산 애플리케이션: 5G SA의 빠른 핸드오버 시간과 저지연은 AGV(Automated Guided Vehicles) 및 AMR(Autonomous Mobile Robots)의 연결성을 개선합니다.
  • 무선 고정 산업 자산: 5G는 유선 통신의 필요성을 줄여 산업 운영의 민첩성을 높이고 재도구화 시간을 단축합니다.

미국 이외의 지역에서는 산업용 사설 무선 네트워크가 종종 라이선스 스펙트럼을 사용합니다. CBRS에서 관찰된 성능은 다른 국가에서 사용되는 라이선스 하위 6GHz 대역을 사용한 결과와 일치하므로, 이러한 결과는 전 세계적으로 적용 가능합니다.

더 자세히 알아보고 싶으신가요? 이번 11월 캘리포니아 애너하임에서 열리는 Rockwell Automation Fair에 참여하여 협업의 실제 사례를 경험해 보세요! 이 이벤트에 대한 자세한 내용과 등록 방법은 here를 클릭하십시오.

Automation Fair
Automation Fair
이벤트
이벤트
Automation Fair
Join more than 14,000 problem-solvers, makers and leaders for inspiration, connections and education at the 2026 Automation Fair® event.
자세히 알아보기

Published 2024년 9월 18일

주제: Empower People Networks & Infrastructure 프로세스 솔루션 Solutions for OEMs 산업용 네트워크 제품

Scott Griffiths
Scott Griffiths
Rockwell Automation 고급 기술 연구소 관리자
Scott Griffiths 박사는 Rockwell Automation(RA)에서 6년간 근무했으며 현재 밀워키에 있는 RA의 고급 기술 팀을 관리하고 있습니다. 고급 기술 팀에서 근무하는 동안 Griffiths 박사는 산업 통신에 중점을 둔 수석 연구원이었습니다. 이 직책에서 그는 5G를 연구하고 5G 공급업체와의 여러 협업 테스트 실행을 공동으로 주도했습니다. Griffiths 박사는 RA 내에서 5G 분야의 전문가이지만, 단일 쌍 이더넷, 저전력 무선 및 무선 전력과 관련된 다른 연구 활동에도 참여했습니다. Griffiths 박사는 오리건 주립대학교에서 물리학 및 수학 학사 학위를 받았으며, 아이오와 대학교에서 실험 물리학 박사 학위를 받았습니다. 박사 학위 과정에서는 저에너지 X선 편광계 개발과 감마선 천문학 연구를 수행했습니다. RA에 합류하기 전에 스페인에서 박사 후 연구원으로 활동하면서 Cherenkov Telescope Array 감마선 천문대의 프로토타입 대형 망원경 구축에 기여했습니다.
연결:
Matt Hoover
Matt Hoover
Rockwell Automation의 무선 및 IIoT 제품 글로벌 제품 관리자
Matt는 Rockwell Automation, Linear Technology, Wind River, Embedded Planet에서 리더십, 영업, 마케팅 및 개발 역할을 수행하며 소프트웨어 및 기술 분야에서 경력을 쌓았습니다. 또한 Matt는 고객이 디지털화 및 Industry 4.0 목표를 실현할 수 있도록 무선 IoT 제품 솔루션을 정의하고 구현하는 데 광범위한 경험을 보유하고 있습니다. Matt는 Kent State에서 수학/컴퓨터 과학 학사 학위를, John Carroll에서 MBA를 취득했습니다.
연결:
Evan Forrest
Evan Forrest
Enterprise Partner Manager, Mobile Networks Americas, Nokia
Evan Forrest는 Nokia의 Mobile Networks 부문에서 Enterprise Partnership Manager로서 전략적 기술 및 시장 진출 파트너십을 성장시키는 업무를 담당하고 있습니다. 그는 2020년에 Nokia에 합류하여 4G/5G 기술을 활용해 북미 전역에서 Nokia의 산업 파트너 생태계 구축 및 확장에 주력했습니다. 그의 역할은 향상된 디지털 연결성을 통해 운송, 스마트 시티, 제조 등 다양한 분야에서 라이트하우스 파트너십/프로젝트를 이끄는 것으로 발전했습니다. 그 이전에는 Evan이 Rockwell Automation에서 다양한 영업 및 채널 리더십 역할을 12년간 수행하며 제조업체들이 Industry 4.0 및 디지털 트랜스포메이션 여정을 탐색할 수 있도록 지원했습니다. Evan은 캘리포니아 폴리테크닉 주립대학교 - 산 루이스 오비스포에서 산업공학 학사 학위를 취득했습니다. 디지털 솔루션의 발전에 열정을 가진 그는 제조업체들이 디지털 트랜스포메이션 여정에서 4G/5G를 활용하는 방법에 대해 논의하기 위한 연결을 환영합니다.
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
  5. Chevron LeftChevron Left 5G 독립형(SA)을 통한 디지털 트랜스포메이션