Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

OT 엔드포인트 보호 백서

OT/ICS 보안에서의 과제를 살펴보고, 가시성을 중앙 집중화하고 보호를 자동화하는 벤더 중립 플랫폼을 알아보세요.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Power station at night in the city skyline

OT 엔드포인트 보호: 도전 과제

아직도 OT 자산을 스프레드시트로 추적하고 계신가요? OT 엔드포인트 보호는 전 세계의 인프라를 보호하기 위해 반드시 필요하지만, 여러 핵심 과제로 인해 많은 경우 배포되지 않습니다. OT 네트워크의 고유한 특성 때문에 기존의 엔드포인트 보호 솔루션을 실행하는 것은 매우 어렵거나 불가능합니다.

과제 1: 다양한 장치 관리

OT 네트워크의 대부분 장치는 Windows, Unix, Linux와 같은 전통적인 운영체제를 사용하지 않습니다. 대신, 이들은 OEM의 독자적인 프로토콜로 작동합니다. 많은 환경에서는 새로운 IoT 장치와 함께 레거시 시스템을 사용하며, 이 조합은 동일한 언어로 소통하지 못합니다.

과제 2: 복잡한 Windows 기반 통합

이 시스템들이 제어하는 프로세스는 일반 IT 프로세스보다 훨씬 민감합니다. 예를 들어, 업데이트를 위해 터빈 제어 시스템을 재부팅할 수 없으며, 이는 운영 중단 위험을 초래하고 심각한 안전 문제와 재정적 손실로 이어질 수 있습니다.

과제 3: 비용 및 리소스 제약

이러한 시스템은 대부분 원격 환경에서 운영됩니다. 따라서 저비용이면서 사용하기 쉬운 솔루션이 필요합니다. 문제는 구현과 유지 관리에 전문 인력 팀이 필요하지 않은 솔루션을 찾는 것입니다.

과제 4: 시간 소모적인 수동 프로세스

업데이트와 패치는 수백 개의 비 IT 애플리케이션과 OT 벤더 웹사이트에 접근해야 합니다. 이는 느리고 수동적인 작업으로 몇 주가 걸릴 수 있습니다. 종종 각 장치를 물리적으로 접근해 메모리 스틱으로 업데이트를 업로드해야 하며, 이는 비효율성과 위험 증가로 이어집니다.

과제 5: 중앙 집중화된 가시성 부족

현재 솔루션들은 자동화 벤더들이 자체적으로 제공하는 경우가 많습니다. 각각 연결된 솔루션들이 기업 OT 네트워크 전반을 구성하고 있으며, 각 벤더가 자신의 장비만 관리합니다. 불행히도 이러한 접근 방식은 전체 네트워크에 대한 가시성 부족을 초래하고 심각한 보안 위험을 만듭니다.

이러한 과제들로 인해 엔드포인트 보호 관리에는 엄청난 시간이 소요되거나 아예 수행되지 않고 있습니다. 그 결과, 중요한 인프라가 취약한 상태로 남게 됩니다.

OT 엔드포인트 보호: 솔루션

이러한 과제를 인식하고, 우리는 25년 이상의 ICS 엔지니어링 경험을 바탕으로 SecureOT 플랫폼을 구축했습니다. SecureOT 플랫폼은 완전한 OT 엔드포인트 보호를 제공하며, 여러분이 매일 직면하는 가시성과 복잡성 문제를 직접 해결합니다.

SecureOT 플랫폼은 완전한 OT 엔드포인트 보호를 제공하며, 여러분이 매일 직면하는 가시성과 복잡성 문제를 직접 해결합니다.

우리 팀은 다양한 플랜트와 모든 벤더의 제어 시스템에서 SecureOT 플랫폼을 운영한 경험이 있습니다. 우리는 여러분의 입장을 이해하며, 이러한 시스템 고유의 복잡성을 잘 알고 있습니다. SecureOT 플랫폼은 산업 환경의 고유한 과제를 해결하기 위해 OT 안전성을 보장하고 효과적인 솔루션을 통해 의도적으로 설계되었습니다.

SecureOT 플랫폼의 핵심 요소

SecureOT 플랫폼은 OT 환경의 특정 과제를 해결하기 위해 설계된 6가지 핵심 요소를 포함합니다.

요소 1: 가볍고 중단 없는 에이전트

SecureOT 플랫폼 에이전트는 유연성과 확장성을 제공하며, 경량 구조로 자동화 벤더 장비 전반에서 중단 없이 작동합니다. 이 솔루션은 실제 플랜트 환경에서 10년 이상 검증되었습니다.

요소 2: 완전한 자산 가시성

SecureOT 플랫폼의 에이전트리스 디바이스 인터페이스는 릴레이, RTU, IED, PLC 등 관리되지 않는 자산까지 가시성을 확장합니다. 이러한 독자적 프로토콜에서 구성 정보를 수집하여 단일 플랫폼에서 자산을 확인하고 관리할 수 있습니다.

요소 3: 저비용, 확장 가능한 아키텍처

로크웰 오토메이션의 독자적 소프트웨어는 원격 위치에 효율적으로 접근하고, 네트워크에 새 장치가 추가될 때 자동으로 식별할 수 있도록 합니다.

요소 4: 중앙 집중식 자산 관리

사용자 인터페이스는 모든 정보를 검색 가능하고 자동화된 자산 관리 시스템으로 통합하여 완전한 가시성과 실행 가능성을 제공합니다.

요소 5: 자동화된 폐쇄 루프 패치 관리

SecureOT 플랫폼 관리 서비스는 매달 수백 개의 OT 벤더로부터 패치를 접근하고 검토합니다. 이러한 업데이트를 플랫폼에 직접 통합하여 자동 배포합니다. 이를 통해 팀의 소중한 엔지니어링 시간을 절약하고 전략적 작업에 집중할 수 있습니다. 이 서비스는 벤더 전반에서 작동하므로 여러 시스템을 관리할 필요가 없습니다.

요소 6: OT 전용 애플리케이션 화이트리스트(Allowlisting)

최고 수준의 화이트리스트 제품을 사용하여 주요 OEM 시스템에서의 다년간 경험을 바탕으로 필요한 맞춤화를 개발합니다. 이를 통해 고유한 환경에 맞는 화이트리스트를 완벽히 적용하고, 일반 IT 솔루션으로 인한 중단을 방지할 수 있습니다.

SecureOT 플랫폼: 주요 혜택

이 솔루션은 OT 자산에 대한 진정한 엔드포인트 보호를 제공할 뿐만 아니라, 안전하고 효과적이며 효율적으로 구현됩니다.

혜택 1: 운영 비용 및 복잡성 감소

SecureOT 플랫폼은 벤더 전반에서 작동하며 엔드포인트 보호의 다양한 요소를 단일 플랫폼에 통합합니다. 이를 통해 여러 벤더 계약, 전문 교육, 과도한 수작업이 필요하지 않습니다. 배포 및 보호 관리에 드는 지속적인 인건비가 크게 줄어듭니다.

혜택 2: OT 안전성

SecureOT 플랫폼에는 25년 이상의 산업 제어 엔지니어링 경험이 녹아 있으며, 보안 이전에 안전성과 신뢰성을 우선합니다. SecureOT 플랫폼은 “무해를 원칙으로” 운영됩니다. 이 기술은 10년 이상 산업 환경에서 운영되었으며, 고객에게 운영 중단을 일으킨 사례는 없습니다.

혜택 3: 네트워크 가시성 향상

수동 스프레드시트와 데이터베이스를 넘어, 플랫폼은 모든 OT 자산(Windows 장치뿐 아니라)에 대한 자동화된 자산 식별, 인벤토리, 관리 기능을 제공합니다. 이를 통해 보안 및 규제 준수를 위해 중요한 실시간 정확 데이터를 확보할 수 있습니다.

혜택 4: 자동화된 패치 관리

폐쇄 루프 업데이트 서비스는 패치 관리의 번거로움을 제거합니다. 우리는 규모와 자동화를 활용해 패치를 식별, 검토, 배포를 원하는 시점과 위치에 정확히 수행합니다. 이를 통해 팀은 수동 패치 작업에서 벗어나 전략적 업무에 집중할 수 있습니다.

혜택 5: 근본적으로 더 안전한 네트워크

구성 변경, 패치 상태에 대한 완전한 가시성과 정기적인 업데이트 배포 기능을 제공하며, 경우에 따라 선택 가능한 OT 애플리케이션 화이트리스트와 결합해 고객 네트워크는 진화하는 위협에 대해 근본적으로 더 안전하고 탄력적이 됩니다.


귀사의 조직에서 SecureOT 플랫폼이 어떻게 작동하는지 확인할 준비가 되셨나요?

지금 바로 OT 보안 전문가와 상담하세요!

상담신청

Published 2025년 11월 13일

주제: 사이버보안

로크웰 오토메이션 구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기


다음 항목도 확인하시기 바랍니다.
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
  5. Chevron LeftChevron Left OT 엔드포인트 보안 백서