Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

자동화 자산 관리 최적화

과도한 투자 자본은 특히 부품이 노후화될 때 비용 낭비가 될 수 있습니다. 그러나 재고가 너무 적으면 가동 중단 위험이 발생할 수 있습니다. 적절한 균형을 맞추는 방법은 다음과 같습니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
금속 기어를 들여다보는 남성.

자산 관리는 생산 프로세스의 핵심에서 긴장 상태를 드러냅니다. 한편으로는 가동 중단 시간을 피하기 위해 적절한 부품을 신속하게 확보하는 것이 중요합니다. 다른 한편으로는 비용이 많이 드는 재고가 먼지를 쌓으며 진부화될 위험이 있는 선반에 놓여 있는 것을 원하지 않습니다.

이러한 딜레마를 고려하는 좋은 방법은 생산 관리자와 운영 이사의 관점을 취하는 것입니다. 생산 관리자는 모든 것이 원활하게 작동하도록 즉시 적절한 부품에 접근하기를 원합니다. 한편, 운영 이사는 제조 장비의 수명이 수십 년에 달하는 동안 투자한 자본이 아무런 역할을 하지 않거나 구식이 되는 것에 대해 우려합니다.

궁극적으로 균형을 맞추는 것은 운영 방식을 최적화하는 것입니다. 이는 최근 제조업체들이 직면한 압력을 고려할 때 더욱 중요해졌습니다.

이 블로그에서는 디지털 기술을 통해 자동화 자산을 더 효과적으로 관리하는 방법과 이를 통해 단기 및 장기적으로 비즈니스에 가져올 수 있는 이점을 살펴보겠습니다.

보유 자산을 파악하는 것부터 시작

Rockwell Automation에서는 네트워크 기반 설치 기반 평가부터 시작합니다. 네트워크에 연결된 모든 장치(Rockwell 제품이든 아니든)가 여기에 표시됩니다. 그 외의 경우에는 물리적 감사를 수행합니다.

다음으로, 재고에 있는 모든 부품과 장치의 상태를 파악하기 위해 라이프사이클 분석을 수행합니다. 이것이 핵심 구성요소입니까? 수명이 다 되어 가고 있습니까? 이미 구식이 되었습니까? 보증 기간 내에 있습니까? 수리가 필요합니까?

이러한 질문에 대한 답을 통해 공장 현장에서 창고에 이르기까지 비즈니스의 자동화 자산에 대한 진정한 그림을 얻을 수 있습니다. 이러한 가시성을 통해 유지보수 , 수리 및 운영(MRO) 비용을 절감하여 수익에 대한 부담을 줄이는 방법을 파악할 수 있습니다.

디지털화의 진전

기존의 물리적 감사는 일시적인 것이기 때문에 빠르게 구식이 되는 것이 문제입니다. 반면에 디지털 설치 기반은 버튼 클릭 한 번으로 실시간 요약을 제공합니다.

그런 다음 해당 기반을 바탕으로 구성 요소의 신뢰성을 더 잘 이해할 수 있도록 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 알고리즘이나 AI를 적용하여 데이터를 유용한 정보로 맥락화할 수 있습니다. 예를 들어, 로봇 장착 카메라의 이미지를 분석하기 위해 컴퓨터 비전을 사용하면 고장 나는 기계 부품의 초기 징후를 발견하는 데 효과적인 것으로 입증되었으며, 생산 라인 가동 중단 시간을 1분만 방지해도 USD20000의 비용을 절감할 수 있습니다. 이러한 통찰력을 바탕으로 더 나은 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

구체적인 예를 들어 보겠습니다. 수명이 다한 제품이 있지만, 재고가 있어 10년 더 사용할 수 있다고 상상해 보십시오. 사실, 여기에는 신뢰성 문제가 없습니다. 반면에, 연결된 장비가 너무 자주 중단되는 현대식 장비가 있을 수 있습니다. 따라서 직관에 반하는 것처럼 느껴지더라도 오래된 장비가 아니라 새 장비를 교체해야 한다는 사실을 알고 있습니다.

디지털 모니터링의 또 다른 장점은 엔지니어가 수동으로 점검하는 것보다 훨씬 빠르게 이러한 결정을 내릴 수 있다는 것입니다.

더욱 스마트하고 빠른 의사 결정 외에도, 자동화 자산에 대한 최신 이해는 사이버보안 위협 분석에도 도움이 될 수 있습니다. 이는 현재 일반적으로 기업이 데이터 침해를 인지하는 데 6개월 이상이 걸린다는 점을 고려할 때 중요한 문제입니다.

시간이 지날수록 증가하는 혜택

자동화 자산 재고를 더욱 지능적으로 관리하면 비용 절감으로 빠르게 이어질 수 있습니다. 이는 대부분의 기업에게 당연한 출발점입니다. 그러나 장기적으로 디지털 자산 관리 프로그램을 통해 할 수 있는 일이 훨씬 더 많습니다.

점점 더 많은 자원 평가 및 평가가 디지털화되고 있으며, 자동화 자산도 예외는 아닙니다. 궁극적으로 디지털 접근 방식은 프로세스 및 이동의 자동화뿐만 아니라 권장 사항 및 의사 결정의 자동화로 이어질 수 있습니다. 결과적으로 기업은 더 많은 시간을 절약하고, 문제를 사전에 파악하고, MRO 비용을 더욱 절감할 수 있습니다. 이는 운영 이사와 생산 관리자 모두에게 매력적인 요소입니다.

Rockwell Automation 산업 자산 관리 웹 사이트를 방문하여 공장 및 장비 유지보수 서비스로 신뢰성을 개선하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.

Published 2020년 12월 14일


Marc Baret
Marc Baret
이사, EMEA 산업 서비스, Rockwell Automation
연결:
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 제품

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 자동화 자산 관리 최적화