Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

OEM을 위한 Chaos 없는 시운전

통합 기술로 시운전 속도를 전략적 이점으로 전환

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
음료 생산 공장에서 생산 라인에서 냉음료 병을 모니터링하는 두 명의 공장 직원

이것은 장비 제조업체가 장비 라이프사이클의 각 단계에서 비즈니스를 어떻게 혁신할 수 있는지 살펴보는 4부작 블로그 시리즈의 3부입니다.

시운전 단계는 OEM의 노력이 결실을 맺는 순간이어야 하지만, 실제로는 종종 압력이 최고조에 달하는 시기입니다. 시스템이 시설의 제어된 환경에서 실제 운영의 예측 불가능성으로 이동함에 따라 기술적 장애물, 요구 사항의 변화, 촉박한 일정이라는 완벽한 폭풍을 맞이할 수 있습니다. 공장 인수 테스트에서 완벽하게 작동했던 장비가 데이터 연결, 다른 장비와의 통합, 그리고 진행 중인 제조 작업과의 조정에서 오는 예측 불가능성이라는 복잡성이 추가되면 현장의 문제가 발생할 수 있습니다. 이 기간은 프로젝트의 수익성을 유지하고 고객 만족을 보장하는 데 매우 중요합니다. 이 단계는 종종 속도, 조정 및 정확한 문제 해결에 의해 성공이 정의되는 단계이며, 고급 기술이 도움이 될 수 있는 단계입니다.

통합 플랫폼으로 더 빠르게 이동

Integrated Architecture®는 제어, 데이터 및 시각화가 단일 환경에서 함께 작동하는 통합 제어 및 정보 시스템을 제공함으로써 시운전 단계를 간소화할 수 있습니다. 이 플랫폼은 일관된 설계 도구, 안전한 연결성 및 스마트 장치와의 내장 통합을 제공하기 때문에 팀은 서로 다른 시스템과 데이터 사일로를 조정하는 데 드는 시간을 줄이고 성능 검증에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다. 시간을 절약하는 것 외에도 Integrated Architecture는 신뢰성도 향상시킵니다. 단일 다학제 플랫폼을 사용하면 구성 오류를 줄이고 테스트를 가속화하며 다른 시스템이나 전체 생산 라인과 원활하게 연결되는 장비를 더 쉽게 온라인으로 전환할 수 있습니다. 그 결과 OEM과 엔드 유저 모두에게 더 빠르고 예측 가능하며 궁극적으로 더 효율적인 시운전 프로세스가 실현됩니다.

유연한 데이터를 핵심으로 하여 우위를 확보하세요

데이터 관리는 장비 시운전에 소요되는 시간의 상당 부분을 차지할 수 있습니다. 문제가 신속하게 해결되지 않으면 전체 프로세스가 중단되고 비용이 계속 증가할 수 있습니다. DataReady™ 솔루션은 애플리케이션 전반에서 사용 준비가 된 정리되고 맥락화된 데이터를 장비와 함께 제공하여 OEM이 시운전 프로세스를 간소화하고 강화할 수 있도록 지원합니다.

사전 구축된 콘텐츠, Smart Object 및 소프트웨어 툴과의 긴밀한 통합을 활용함으로써 OEM은 시운전 중에 장비 데이터를 식별, 구조화 및 통합하는 데 일반적으로 소요되는 시간과 복잡성을 줄일 수 있습니다. 이러한 기능이 결합되어 문제 해결 속도가 빨라지고, 시각화가 더욱 직관적이며, 원격 최적화 기능이 향상되어 문제를 더 일찍 그리고 효율적으로 발견하고 해결할 수 있습니다. DataReady™ 솔루션은 장비 설계를 향후 특정 데이터 활용 결정과 분리함으로써 OEM이 장비의 데이터 인프라가 유연하고 확장 가능하며 변화하는 고객 요구에 대비할 수 있다는 사실을 알고 장비를 자신 있게 시운전할 수 있도록 지원합니다.

효과적인 시운전에는 기술 이상의 것이 필요합니다.

시운전은 기술만으로는 해결할 수 없는 문제를 드러낼 수 있습니다. 촉박한 일정, 현장별 제약, 막판 변경은 신속한 의사 결정, 입증된 관행, 적시에 적절한 전문 지식에 대한 접근을 요구합니다. Rockwell Automation은 애플리케이션 전문가와 글로벌 지원 네트워크를 결합하여 OEM이 이러한 과제를 해결할 수 있도록 지원합니다.

장비가 공장 및 기업 네트워크에 연결됨에 따라 사이버보안은 시운전 단계에서 중요한 요구 사항이 됩니다. Rockwell Automation은 매일 엔드 유저와 긴밀히 협력하여 운영, 규정 준수 및 라이프사이클 위험 전반에 걸친 사이버보안 문제를 해결합니다. 이는 OEM이 고객 현장에서 장비를 온라인으로 전환할 때 직접적으로 지원하는 경험입니다. Rockwell Automation은 보안 설계 원칙, 내장된 보안 기능 및 표준에 부합하는 지침을 적용하여 장비를 안전하고 효율적으로 시운전할 수 있도록 지원합니다.

완벽한 시운전으로 차별화

적절한 기술과 적절한 파트너를 통해 OEM은 시운전을 압박 지점에서 이점으로 전환할 수 있습니다. Integrated Architecture 및 DataReady 솔루션과 같은 기술을 수용하고 Rockwell Automation의 글로벌 지원 네트워크에 의존함으로써 위험을 줄이고 고객에게 더 나은 경험을 제공하면서 시운전을 더 빠르게 진행할 수 있습니다. 지금이 더 예측 가능하고 확장 가능하며 수익성 있는 프로젝트를 향한 다음 단계를 밟을 때입니다.

OEM 및 장비 제조 업체를 위한 솔루션
OEM 및 장비 제조 업체를 위한 솔루션
OEM 및 장비 제조 업체를 위한 솔루션
Rockwell Automation은 효율성, 유연성 및 데이터 기반 혁신을 개선하기 위한 스마트 장비 솔루션으로 OEM을 지원합니다.

간소화할 준비가 되셨나요 시운전?

Rockwell Automation 전문가와 연결하여 우리의 솔루션 및 전문성 이 위험을 줄이고, 시운전 속도를 높이며, 스타트업 및 현장 배포를 간소화할 수 있는 방법을 확인해 보세요. 

문의하기

Published 2026년 4월 28일

주제: Optimize Production Solutions for OEMs

Sebastian Bicelli
Sebastian Bicelli
글로벌 OEM 전략 및 마케팅 책임자, Rockwell Automation
Sebastian Bicelli는 Rockwell Automation의 글로벌 OEM 전략 및 마케팅 책임자입니다. 산업 자동화 분야의 배경과 B2B 산업 환경 내에서 제품 관리, 기술 및 마케팅 기능을 아우르는 경력을 바탕으로 OEM을 위한 글로벌 마케팅 전략을 추진하고 있습니다. 그는 고객 통찰력, 포트폴리오 전략 및 산업 전문 지식을 효과적인 마케팅 및 시장 진출 방식으로 전환하여 현대 자동화 생태계 전반에 걸쳐 확장 가능한 성장, 시장 확장 및 차별화된 결과를 실현하는 데 중점을 두고 있습니다.
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
  5. Chevron LeftChevron Left OEM을 위한 Chaos 없는 시운전