Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

네트워킹은 잠을 설치게 할 일이 아닙니다

산업이 IIoT 세계로 첫 발을 내딛고 네트워크화가 증가함에 따라 위험도 함께 증가합니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
사이버 보안 디지털 잠금 장치

세계는 그 어느 때보다 더 네트워크화되어 있습니다. 여러분 중 일부는 LinkedIn에서 또는 트윗을 따라 이 게시물을 읽고 있을지도 모릅니다.

그렇다면, 저와 다른 Rockwell Automation 리더들이 오늘날 산업의 핵심 주제에 대해 더 많은 이야기를 나누는 회사 블로그를 웹 사이트에서 확인해 보시기 바랍니다!

수년 동안 우리는 비즈니스 및 소셜 네트워킹 사이트에 공개적으로 게시하는 정보에 신경을 쓰고 암호 보안에 주의를 기울이는 데 익숙해졌습니다.

대부분의 사람들에게는 자연스러운 일이 되었고, 그 결과 우리가 아는 사람들과 정보를 공유하고 개인 네트워크를 넘어 연락처에 도달할 수 있는 환상적인 환경이 조성되었습니다.

산업계는 IIoT 세계로 첫발을 내딛으면서 네트워크화가 증가함에 따라 위험도 증가합니다. 그러나 산업계는 이러한 위험을 완화하고 취약성 없이 연결의 이점을 달성하기 위한 최선의 접근 방식에서 소셜 미디어보다 훨씬 덜 성숙한 것으로 보입니다.

그리고 이것은 최근 미국의 Automation Fair와 독일의 SPS IPC Drives와 같은 보다 전통적인 네트워킹 환경에서 만난 업계 리더들이 잠을 설치게 만드는 문제라고 말합니다. 그들은 기업이 지속 가능하려면 더 나은 네트워크를 구축해야 한다는 사실을 알고 있지만, 그에 따른 잠재적 위험을 두려워합니다.

그 이유는 다음과 같습니다.

사이버보안은 눈을 뜨게 하는(그리고 수면을 방해하는) 연구의 주제입니다. 예를 들어, PwC의 이 연구는 유럽의 산업 제조업체 4곳 중 3곳(76%)이 지난 12개월 동안 자사에서 보안 사고가 감지되었다고 보고했습니다.

나머지 4분의 1의 응답자 중 14%는 보안 사고가 없었다고 보고했지만, 10%는 보안이 침해되었는지 또는 몇 번 침해되었는지 알지 못했습니다.

여기서 희망적인 점은 동일한 연구에서 사이버보안 솔루션이 비즈니스 성장을 촉진하고, 시장 이점을 창출하며, 브랜드 신뢰를 구축할 수 있다는 이해로의 중요한 전환을 언급하고 있다는 것입니다.

이것은 엄청난 진전이라고 생각합니다.

McAfee의 별도 연구에 따르면 응답자의 71%가 사이버보안 기술 부족이 직접적이고 측정 가능한 피해를 초래한다고 답했습니다. 이와 유사하게, 리더들이 더 이상 현실을 외면하지 않는다는 긍정적인 관찰도 있습니다. 10명 중 9명은 기술이 이러한 기술 부족을 보완하는 데 도움이 될 수 있다고 생각하며, 사이버보안 아웃소싱이 이를 극복하기 위한 옵션으로 간주된다고 답했습니다.

이러한 긍정적인 소식은 산업 보안을 개선하고 더 많은 연결된 환경을 가능하게 하기 위해 필요한 사고의 전환이 일어나고 있음을 보여줍니다. 소셜 미디어의 예와 마찬가지로 문화가 성숙해지고 있습니다. 그러나 이제 글로벌 제조업체는 지식에서 행동으로 나아갈 때입니다.

네트워킹이 업계 비즈니스 리더들이 밤잠을 설치며 고민해야 할 일이 아니라고 생각하는 이유는 Rockwell Automation과 같은 기업이 보다 안전한 환경으로 가는 길에 제조업체를 지원할 수 있는 역량과 자원을 갖추고 있기 때문입니다.

네트워크 보안 서비스 컨설턴트로 구성된 숙련된 팀이 고객의 네트워크를 점검하고 권장 사항을 제시합니다. 산업의 다양한 고유 애플리케이션과 설치된 아키텍처의 보안 요구 사항을 충족할 수 있는 회사나 제품은 없기 때문에, Rockwell은 Cisco 및 Microsoft의 전략적 제휴 파트너 네트워크와 긴밀히 협력하여 이러한 서비스를 제공합니다. 위험을 줄이기 위해 보안 계층을 서로 겹쳐서 추가하는 심층 방어 접근 방식을 권장합니다.

네트워크 문제가 있는 곳에는 네트워크 솔루션도 있다고 믿습니다. 보안 문제를 해결하고 산업 리더들이 안심하고 잠을 잘 수 있도록 돕는 것은 끊임없는 경계, 모범 사례, 그리고 전체론적 계층적 사고의 과정입니다. 그리고 이것은 Rockwell Automation이 고객과 함께 지금 그리고 네트워크화된 미래를 위해 달성하기 위해 노력하는 목표입니다.

Published 2017년 1월 9일


Thomas Donato
Thomas Donato
Senior Vice President, Global Sales and Marketing, Rockwell Automation
연결:
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 제품

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 네트워킹은 잠을 설치게 할 일이 아닙니다