Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

미국 산업 표준의 정글 탐색

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
미국 산업 표준의 정글 탐색 hero image

국가마다 관습이 다릅니다. 유럽인에게는 이국적으로 보이는 것이 다른 국가에서는 정상일 수 있습니다.

예를 들어, Listed(UL) 구성요소와 Recognized(UR) 구성요소의 차이점입니다. 오해를 방지하기 위해 미국의 "표준 정글"에 대한 간단한 가이드를 제공하겠습니다.

좋아요, 인정합니다. 미국에 본사를 둔 회사로서 우리는 본국의 이점을 누리고 있습니다. 미국에 있는 제 동료들은 현지 사정을 잘 알고 있으며, 미국의 산업 표준을 파악하는 데 도움을 줍니다.

그리고 이러한 맥락에서 "정글"이라는 표현을 사용하는 것은 타당합니다. 미국에서 적용 가능한 표준의 세계는 사실 상당히 밀집되어 있으며, IEC에 익숙하지 않은 사람들에게는 열대 우림처럼 보일 수 있으며, 따라서 전혀 쉽게 파악할 수 없습니다. 그러나 좋은 소식은 이것이 가능하다는 것입니다.

그리고 지금 바로 여기에서 미국 시장에 진출할 때 고려해야 할 모든 사항에 대한 빠르고 포괄적인 가이드를 통해 이를 도와드리겠습니다.

"빅 3"이 일반적인 개요를 제공합니다

기계류 또는 제어판 장비와 관련하여 전기 장비와 관련된 모든 사항의 근거로 다음을 명심해야 합니다. UL508A(정상적인 환경 조건에서 최대 600V의 전압을 가진 제어판), NFPA 79(산업용 기계) 및 NEC입니다.

모든 규칙에는 예외가 있습니다.

이것은 여기에도 적용됩니다. 따라서 개별 연방 주의 주 건축법에 다양한 추가 요구 사항이 있을 수 있습니다.

특히 대규모 신규 시스템이 관련된 경우에는 이를 확인하는 것이 중요합니다. 일반적으로 고객은 현지에서 고려해야 할 상황을 가장 잘 알고 있습니다.

American National Standards Institute(ANSI), National Electrical Manufacturers Association(NEMA) 및/또는 Occupational Safety and Health Administration(OSHA)도 여전히 여러 주제에 대해 결정적인 발언권을 가지고 있습니다.

회사 규정 고려

특히 대기업에서는 회사 규정(예: 전선 색상 및 코어 마킹)을 세심하게 준수하는 것이 최우선 과제입니다.

따라서 공장 인수 시험 중에 어려움을 겪거나 이후에 수정해야 하는 의무를 지는 것보다는 사전에 문의하는 것이 좋습니다.

시운전 중 버퍼 계획

미국에서는 법률과 관행이 다르기 때문에 미국 시장에 진출하는 기업은 현지 상황에 매우 정통한 "가이드"를 확보해야 하며, 현장 설치 및 시운전을 위해 일반적인 시간보다 조금 더 여유를 두어야 합니다.

시스템을 설치하고 운영할 때 현지 요구 사항을 알고 관련 인허가를 보유한 현지 시스템 통합업체와 협력하는 것이 일반적으로 매우 유익합니다.

의심스러운 경우, UL 등재는 장비 제조 업체의 노력을 간소화합니다.

미국에서는 UL/UR 마크가 매우 중요합니다.

장비 제조 업체는 UL 등재 부품을 시스템에 통합하는 것이 훨씬 더 쉽습니다. 장치 또는 시스템에 UL 등재 마크가 있으면 제품이 미국의 표준 및 규정을 준수한다는 것을 보장할 수 있습니다.

"Recognized"로만 표시된 경우, 장비 제조 업체는 제품이 UL 인정 요건을 충족한다는 사실을 인지해야 하지만, 이 특정 구성은 UL의 시험을 반드시 거친 것은 아닙니다.

마지막으로 UL 인증에 관한 또 다른 유용한 팁: 가능하다면 "고장 나지 않은 것은 고치지 말라"는 모토를 꼭 기억하십시오.

결국, 이미 Underwriter Laboratories의 승인을 받은 검증된 솔루션을 변경하는 것은 큰 비용을 초래할 수 있으며, 수많은 논의나 때로는 새로운 시험을 초래할 수 있습니다.

이미 등재된 제품 조합의 단순한 이름 변경과 같은 사소한 사항에도 동일하게 적용됩니다.

사실상 무제한의 전압 옵션을 제공하는 땅

미국은 대체로 중성선이 없는 구역입니다. 즉, 극성 변압기가 없는 전원 공급 장치에는 아무것도 들어가지 않습니다.

그리고 이를 위해 다양한 전압이 제공됩니다. 120, 240, 480/460에서 600/575V까지 모든 것이 가능하며, 480/460 버전이 가장 일반적으로 사용됩니다.

그러나 고정된 것은 없습니다. 따라서 모든 프로젝트에 대해 주요 데이터를 명확히 해야 합니다. 예를 들어, 얼마나 많은 전압, 어떤 접지 방식, 어떤 네트워크인지 등입니다.

특히 접지 조치의 경우, 예상치 못한 불쾌한 상황이 발생할 수 있으며, 엔지니어링 분야에서는 고장이 치명적인 오류와 추가 비용으로 이어집니다.

한 가지 더

Short Circuit Current Ratings(SCCR)는 미국에서 반드시 필요합니다. 배전반의 단락 저항 능력은 수학적으로 결정되어야 하며 정격 플레이트에 명시되어야 합니다.

Published 2016년 7월 4일


구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 제품

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 미국 산업 표준의 정글을 탐색하기