Loading
블로그 | Integrated Architecture
Recent ActivityRecent Activity

확장 가능한 더 스마트한 시스템 구축

한 곳에서 여러 컨트롤러와 장치를 관리하여 설계의 파워를 확장하세요.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
사람이 폴더들을 가리키고, 폴더들이 선으로 연결된 그림.

복잡한 시스템에는 데이터 컨텍스트가 필요합니다.

오늘날의 자동화 시스템 설계자는 각 프로젝트의 성공을 확인하기 위해 해결해야 할 다양한 책임에 직면해 있습니다. 설계자는 다른 사람이 이해하고 유지보수하기 쉬운 시스템을 제공하는 동시에 일정과 예산을 준수해야 합니다. 자동화 시스템의 복잡성이 증가함에 따라 관련된 모든 장치를 관리하기가 어려울 수 있습니다. 이러한 장치에서 유용한 데이터를 생성하고 집계하며, 이를 운영 및 유지보수 팀에 명확하게 제공하는 것은 도전적인 과제일 수 있습니다.

이러한 팀이 계획되지 않은 가동 중단을 해결하거나, 효율성 업데이트를 조사하거나, 새로운 시스템을 배우기 시작할 때, 주로 제어 시스템에서 생성된 데이터와 상호작용하게 됩니다. 여러 컨트롤러와 장치가 있는 시스템에서 집계된 방대한 양의 데이터는 의미와 컨텍스트가 제공되지 않으면 빠르게 압도적일 수 있습니다. 새로운 FactoryTalk® Design Studio™를 사용하면 이러한 모든 데이터를 이해하는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다.

FactoryTalk Design Studio는 설계자가 다음을 수행할 수 있도록 하여 이를 가능하게 합니다.

  • 더 논리적이고 직관적인 시스템 모델 생성
  • 하드웨어와 독립적으로 시스템 프로그래밍
  • 한 곳에서 여러 컨트롤러와 장치 관리
클라우드 제조 소프트웨어
한 남성 작업자가 클라우드 제조 소프트웨어를 활용하여 생산 현장에서 효율성을 높이고 새로운 분석 인사이트를 얻고 있습니다.
클라우드 제조 소프트웨어

클라우드 제조로 미래에 투자하세요! Rockwell Automation의 클라우드 기반 제조 소프트웨어 제품을 살펴보세요.

자세히 알아보기

목적에 따라 시스템 모델링하기

사용자가 컨트롤러에서 제어되는 대상으로 초점을 전환할 수 있도록 하려면 어떻게 해야 할까요? 전통적으로 자동화 시스템은 코드가 실행되는 컨트롤러를 중심으로 "적합"하게 설계되었습니다. 이 접근 방식은 시스템의 다양한 구성 요소가 실제 환경에서 어떻게 동작하고 상호작용하는지에 대한 정보를 제공하지 않기 때문에 제한적일 수 있습니다! FactoryTalk Design Studio를 사용하면 시스템 모델을 구축하여 필요한 컨텍스트를 쉽고 직관적으로 사용자에게 제공할 수 있습니다. 

물론 모든 생산 자동화 시스템이 동일하게 구축되는 것은 아니므로 시스템 모델 생성은 유연해야 합니다. FactoryTalk Design Studio를 사용하면 원하는 방식으로, 모든 산업 분야에서 모델을 구축할 수 있습니다. 데이터가 위치, 기능 또는 산업별 표준 중 어떤 기준으로 모델링되는 것이 가장 적합한가요? 선택은 여러분에게 달려 있습니다! 모델이 구축되면, 시스템의 기반인 제어 수준에서 데이터의 컨텍스트가 설정됩니다. 여기에서 정의된 대로, 제어 시스템 데이터를 활용하는 모든 소프트웨어는 히스토리언, 분석 대시보드 등 별도의 모델을 다시 구축할 필요 없이 내장된 컨텍스트를 활용할 수 있습니다. 

시스템 모델 접근 방식에는 더 많은 이점이 있습니다. FactoryTalk Design Studio에서는 생성한 논리적 콘텐츠가 하드웨어로부터 추상화되므로, 어떤 컨트롤러에서 실행할지와 어떤 I/O 하드웨어에 바인딩할지 결정하기 전에 시스템의 모든 기능에 대한 코드를 작성할 수 있습니다. 이는 프로젝트 일정에 유연성을 제공할 뿐만 아니라, 고객이 하드웨어 요구 사항을 변경하거나 마지막 순간에 모듈을 교체해야 하는 경우 발생하는 위험을 크게 줄여줍니다! 

시스템 설계 복잡성 감소

하드웨어가 아닌 시스템이 수행하는 작업을 기반으로 시스템을 구축하고, 가장 편리할 때 하드웨어 및 실행에 대한 결정을 내릴 수 있는 유연성을 갖추는 것은 훌륭합니다. 하지만 시스템이 커지기 시작하면 어떻게 될까요?

이러한 컨텍스트화된 데이터를 여러 프로젝트에 분산시키고 싶지 않을 것입니다! 그래서 FactoryTalk Design Studio는 모든 컨트롤러와 장치를 한 곳에서 관리할 수 있는 기능을 제공합니다. 동일한 프로젝트 내 모든 컨트롤러가 서로의 데이터를 인식하고 있기 때문에 통신 및 데이터 공유를 더 쉽게 구성할 수 있습니다.

시스템에서 컨트롤러와 장치의 수가 증가함에 따라 소프트웨어 및 펌웨어 버전 관리는 부담이 될 수 있습니다. FactoryTalk Design Studio는 클라우드에서 관리 및 제공되도록 설계되어 있어, 버전 설치나 업데이트에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 하지만 장치 펌웨어 및 애드온 프로파일과의 호환성은 어떨까요? 이 부분도 해결되어 있습니다! FactoryTalk Design Studio는 ControlLogix® 및 CompactLogix 버전 34부터 여러 펌웨어 버전을 지원합니다. 그리고 Rockwell 자동화 시스템 장치에 대한 누락된 애드온 프로파일을 다시 다운로드할 필요가 없습니다.

FactoryTalk Design Studio는 모든 컨트롤러와 장치를 하나의 자동화 프로젝트에서 관리할 수 있도록 처음부터 구축되었으며, 논리적 시스템 모델을 설계할 수 있는 유연성을 제공하여 구축 및 유지보수가 용이한 시스템을 제공할 수 있습니다. FactoryTalk Design Studio에서 제공하는 다른 혁신적인 기능이 궁금하신가요? 개발 경험을 현대화하고 팀이 그 어느 때보다 더 높은 생산성을 발휘할 수 있도록 지원하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.

"우리는 멀티 컨트롤러 지원을 활용하여 설계 환경의 단일 인스턴스에서 프로젝트 코드를 생성하는 데 집중함으로써 시장 출시 속도를 높일 수 있게 되어 기쁩니다. 이를 통해 프로젝트 라이프사이클 동안 여러 .ACD 파일을 관리하는 데 따른 조직적 문제를 줄일 수 있을 것입니다."

Tri Tech Automation 로고

Jacob Becker, 시스템 솔루션 아키텍트, Tri Tech Automation

Published 2022년 9월 13일

주제: Accelerate Digital Transformation Integrated Architecture 산업 자동화 및 제어 FactoryTalk DesignSuite ControlLogix

셰리 라본(Sherry LaBonne)
셰리 라본(Sherry LaBonne)
Rockwell Automation 소프트웨어 제품 관리자
셰리는 Rockwell Automation의 라이프사이클 서비스 사업부에서 제어 엔지니어로 경력의 대부분을 보내며 다양한 산업 및 애플리케이션을 위한 자동화 시스템을 설계하고 제공했습니다. 현재는 전략적 프로그램을 위한 제품 관리 팀의 일원으로서 산업 자동화에 대한 실습 경험과 열정을 바탕으로 새로운 소프트웨어 솔루션 개발에 참여하고 있습니다.
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독
추천 콘텐츠
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 확장 가능한 더 스마트한 시스템 구축