Loading
블로그 | 오일 & 가스
Recent ActivityRecent Activity

MTP 표준은 미래입니다

모듈형 패키지(MTP) 표준: FPSO 선박에서 모듈을 연결하는 새로운 방법으로 비용과 시간을 절약하며 전체 라이프사이클에 걸쳐 더 높은 유연성을 제공합니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
예인선과 예인선박이 함께 있는 대양 한가운데에서 본 FPSO 선박의 오버헤드 측면도

FPSO 선박을 전체 라이프사이클 동안 유지 관리하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 이를 최신 상태로 유지하고 효율적으로 운영하기 위해 필요한 현재의 프로세스는 시간과 비용이 많이 들고 제약이 많습니다. 그러나 모듈형 자동화의 도움으로 유망한 미래가 열릴 것으로 보입니다.

MTP 표준은 석유 및 가스 산업의 과거 프로세스에 비해 새로운 개념입니다. 이는 소유자와 운영자의 비용을 크게 절감하고 교육 시간을 단축할 수 있는 모듈형 패키지 표준입니다. 이 표준은 FPSO의 시스템 배열 업데이트 프로세스도 간소화할 것입니다.

MTP 표준: 방법과 이유?

모듈형 자동화는 다른 산업에서 원활한 연결성과 생산성 향상을 실현하는 데 도움이 되었습니다. 팬데믹 기간 동안 제약 회사들이 백신 제조에 활용했으며, 이제는 석유 및 가스 산업에 효율성 향상을 가져다줄 것으로 기대됩니다.

FPSO에는 선박의 전체 프로세스를 구성하는 많은 모듈이 포함되어 있습니다. 그러나 이러한 모든 모듈을 최신 상태로 유지하고 동기화하는 것은 어려울 수 있습니다. 모듈이 표준을 염두에 두고 설계되면 소유자와 운영자는 다른 모듈과 연결하여 훨씬 더 쉽게 통합하고 제어할 수 있습니다. 그 결과 더욱 통합되고 효율적인 자동화 시스템이 탄생합니다. MTP는 맞춤형 통합의 필요성을 줄여 소유자와 운영자가 여러 업체를 선택할 수 있도록 하여 유연성을 높입니다.

MTP가 제공하는 혜택

MTP 표준은 많은 긍정적인 결과를 약속합니다. 첫 번째는 상당한 비용 절감입니다. 현재의 업데이트 프로세스는 소유자와 운영자에게 비용이 많이 듭니다. 산업 표준으로 전환하면 총 유지보수 비용과 자본 지출에서 상당한 절감 효과를 볼 수 있습니다.

수명도 이 표준의 장점입니다. 선박에서 자동화 콘텐츠를 업데이트하는 것은 선박을 원활하게 운항하는 방법이며, MTP는 이를 더욱 쉽게 만들어줍니다. 운영자는 기술이 노후화되고 발전함에 따라 인터페이스를 재사용할 수 있는 동시에 업데이트를 수행할 수 있는 능력을 갖추게 됩니다. 이는 선박 운영자에 대한 교육도 줄어듭니다.

선박의 요구 사항 간소화 및 해결

독점 모듈 패키지는 선박 운영자가 한 자동화 업체와만 협력하도록 요구하는 경우가 많습니다. 일부 운영자에게는 문제가 되지 않을 수 있지만, 다른 운영자는 새로운 업체 솔루션을 통합하기로 결정할 경우 어려움을 겪을 수 있습니다. 이를 위해서는 숙련된 인력, 일반적으로 두 시스템에 모두 정통한 엔지니어가 필요하며 비용이 많이 들 수 있습니다. MTP와 같은 표준화된 접근 방식을 통해 엔드 유저는 기존 자동화 콘텐츠를 사용하더라도 필요에 맞는 최상의 솔루션을 만들 수 있습니다.

미래를 위한 다음 단계는 무엇입니까?

석유 및 가스 산업에서 MTP의 채택이 임박했지만, 업계 전반에 걸친 표준을 확립하는 데는 여전히 오랜 시간이 걸립니다. NAMUR, 업계 업체 및 OEM 파트너의 공동 노력을 통해 MTP는 2023년 초에 최종 확정될 수 있습니다. FPSO 운영업체에게는 독점 시스템이 표준이었으며, 업체는 수익 마진을 위협하는 자동화 표준의 가능성에 직면해 있습니다. 표준이 수반하는 이점은 사라지지 않으며, 이를 채택하는 과정에서 업계 전체에 이익이 될 것입니다.

알다시피, MTP 표준을 개발하려면 실무 참여가 필요합니다. OEM 업체들은 모듈을 하나의 메인 시스템에 연결하는 "플러그 앤 플레이" 테스트를 열심히 진행해 왔습니다. 이러한 테스트는 성공적이었으며, 곧 모든 자동화 업체가 자동화 업체 콘텐츠에 관계없이 모든 OEM 모듈을 제어할 수 있음을 입증할 것입니다.

많은 사람들이 여전히 MTP 표준과 관련된 가능성을 인식하고 있습니다. 채택은 운영자에게 이익을 제공하고 총 소유 비용을 줄여 석유 및 가스 산업의 미래를 밝게 만들 것입니다.

FPSO 선박의 모듈형 자동화는 누가 담당할까요? 커넥티드 선박을 둘러보며 직접 확인해 보십시오.

Published 2023년 3월 10일

주제: 오일 & 가스

Pal Roach
Pal Roach
수석 프린시펄 산업 컨설턴트, 오일 & 가스, Rockwell Automation
Pal은 오일 & 가스 프로세스, 운영 생산 및 프로젝트 엔지니어링 방법론에 대한 풍부한 도메인 전문 지식을 활용하여 고객 문제를 해결하고 경쟁 우위를 창출하는 동시에 고객의 디지털 트랜스포메이션 여정을 안내합니다.
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독
추천 콘텐츠
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left MTP 표준은 미래입니다