Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

마이그레이션 또는 현대화? 결정하는 방법

공장이 노후화된 경우, 특정 장비를 마이그레이션하거나 현대화하여 새로운 기술의 가치를 실현할 수 있습니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
마이그레이션 또는 현대화? 결정하는 방법 hero image

상당수의 제조 공장이 20년 이상 되었으며, 레거시 자동화 시스템이 예측된 수명 종료에 도달하고 있습니다.

당신의 공장도 그런 공장 중 하나입니까?

그렇다면, 조직이 노후화 위험을 어떻게 해결하고, 2020년까지 소비자 지출에 USD8000000000000을 추가할 10억 명*의 새로운 중산층 소비자의 증가하는 요구를 어떻게 충족할 것인지 고려해야 할 때입니다.

이러한 대화에서 “업그레이드”와 “현대화”라는 용어를 혼용하고 있다면, 그 차이에 대해 이야기해야 합니다. 필요한 것이 무엇이고, 언제 필요한지 아는 것이 생산성 목표 달성과 장기간 가동 중단 경험의 차이를 만들 수 있기 때문입니다.

  • 업그레이드: 구식 기술을 해결하기 위해 특정 장비 또는 라인에 집중합니다. 일반적으로 노후 제품을 최신 버전으로 1 : 1 교체하는 소규모 투자입니다.
  • 현대화: 노후화를 해결하고 생산성을 향상시키며, 현재와 미래의 비즈니스 목표를 모두 충족하기 위한 기반을 마련하기 위해 현대 기술을 적용합니다. 일반적으로 시간이 지남에 따라 더 높은 수익을 제공하는 대규모 투자입니다.

*McKinsey에 따름.

지금 현대화가 적합한가요?

업그레이드 또는 현대화 여부를 고민하고 있다면 다음 질문을 해보십시오.

  • 계속 변화하는 소비자 수요를 충족할 수 있습니까? (현대화)
  • 운영 비용을 절감하고, 생산성을 개선하거나, 가동 중단 시간을 줄여야 합니까? (현대화)
  • 더욱 신속하게 대응하기 위해 종단간의 운영 가시성이 필요합니까? (현대화)
  • 프로세스 개선 기회를 파악하기 위해 데이터에 액세스하고 싶습니까? (현대화)
  • 우리의 제조 시스템이 현대 제조의 과제를 충족할 수 있습니까? (현대화)
  • 위험을 줄이기 위해 단종 제품에서 마이그레이션해야 합니까? (업그레이드)

비용 정당화

더 큰 규모(그리고 종종 장기적인 투자)이기 때문에 현대화 비용에 대한 저항에 직면할 수 있습니다. 그리고 혼자가 아닙니다. 수치를 관리하는 사람들은 현대화의 이점을 정량화하지 못했기 때문에 업그레이드 쪽으로 기울 수 있습니다.

투자 타당성을 입증하는 데 도움이 되면서 운영에 적합한 방안을 결정하기 위한 3단계 전략이 있습니다.

  1. 정보 수집 및 현재 상태 평가. 구식 위험을 식별하는 비용 효율적인 방법인 설치 기반 평가(IBE)를 통해 애플리케이션, 장비, 라인 또는 플랜트를 검사합니다.
  2. 분석. 가장 큰 영향을 미칠 수 있는 부분을 결정합니다. 가장 중요한 장비, 가장 큰 위험 및 옵션을 식별합니다.
  3. 계획. 애플리케이션 요구 사항, 생산성 향상 기회, 일정, 예산 및 장기적인 비즈니스 목표에 따른 ROI를 기반으로 범위를 정의합니다. FEED(Front End Engineering Design)는 이러한 질문에 대한 답을 정의하는 데 도움이 되며 성공적인 프로젝트 준비에 중요한 역할을 합니다.

실제로 벤치마크 연구에 따르면 FEED 연구를 수행할 때 비용이 최대 30% 절감되고 프로젝트 실행 시간이 단축되는 이점이 있습니다.  자본 투자 예산이 제한된 경우, FEED를 활용하여 현대화 프로젝트를 단계별로 계획함으로써 초기 현금 흐름을 줄이고 생산성을 극대화하며 위험을 최소화할 수 있습니다.

가치 입증

Kraft Heinz는 생산성 향상을 통해 노후화된 제어 인프라의 현대화 비용을 정당화한 기업의 좋은 사례입니다. 모델 예측 제어를 사용하여 수율/용량을 5% 증가시킬 것으로 예상했지만, 실제로는 그 수치를 10%로 두 배로 늘렸습니다.

달성하고자 하는 결과를 살펴보고 역으로 생각해 보십시오. 생산성과 효율성을 가속화하려고 합니까? 기존 시스템에 지적 재산을 보호하기 위한 예방 조치가 있습니까? 만약 없다면 위험은 무엇입니까? 가동 중단 시간의 실제 비용은 얼마입니까?

현재 상태를 기준으로 업그레이드가 해답일 수 있습니다. 다른 경우에는 현대화가 더 나은 장기 투자입니다.

Published 2018년 1월 7일

주제: Modernization 식음료(F&B)

Cory Garlick
Cory Garlick
북미 지역 산업 부문 부사장, Rockwell Automation
연결:
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 제품

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 마이그레이션 또는 현대화? 결정하는 방법