Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

MES를 통해 더 빠른 가치 실현

아키텍처 현대화: 컨테이너화된 시스템을 통해 배포를 가속화하는 방법

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
제약 생산 공장 컨베이어에 있는 알약

공장을 가동하고 최고 효율로 운영하는 데는 어려움이 따르며, 제조 실행 시스템(MES)을 사용하는 경우 특히 규제 환경에서 시스템을 설치하고 최신 상태로 유지하는 데 따른 노력과 변경 관리의 복잡성으로 어려움을 겪었을 것입니다.  

다음 질문 중 귀사의 과제를 설명하는 것이 있습니까?  

  • 가장 중요한 목표는 MES와 같은 IT 시스템의 라이프사이클 활동으로 인한 생산 중단을 최소화하는 것입니다. 
  • 지원되는 플랫폼을 준수하기 위해 하드웨어 및 소프트웨어를 프로비저닝합니다. 가상 머신의 수와 크기는 얼마입니까? 운영 체제(OS)는 무엇입니까? 올바른 타사 구성요소를 어디에서 찾을 수 있으며, 이것이 지원되는 플랫폼과 일치합니까? 누가 무엇을 관리합니까? IT가 이미 관리하는 것은 무엇입니까? 이들을 참여시켜야 합니까? 
  • 지원되는 플랫폼과 일치하지 않는 IT 표준이 있습니다. 이를 어떻게 해결합니까? 
  • 새로운 취약성을 어떻게 해결합니까? 

이는 복잡한 제약 솔루션이 얼마나 복잡할 수 있는지 보여주는 몇 가지 과제에 불과하며, 모든 업데이트, 변경 또는 마이그레이션에는 복잡한 설치 및 검증 활동이 필요하며, 이는 장기간의 생산 중단으로 이어질 수 있음을 보여줍니다. 

컨테이너화된 시스템으로 복잡성 감소

최신 배포 플랫폼을 사용하여 애플리케이션 배포 및 구성을 접근하면 최신 MES의 채택, 구현 및 모니터링에 따른 장애물을 최소화할 수 있습니다. 컨테이너화는 더 빠른 배포, 간소화된 종속성 관리 및 향상된 확장성을 통해 배포를 가속하고 총 소유 비용을 절감합니다. 더욱 강력한 업그레이드 엔진은 소프트웨어 버전 관리를 간소화합니다. 그리고 심층적인 애플리케이션 및 인프라 텔레메트리는 가용성을 높이고 문제 해결을 간소화합니다. 

이러한 접근 방식은 대규모로 관리하기 어려운 작업을 훨씬 쉽게 만듭니다. 적절한 현대식 MES는 라이프사이클 관리를 줄여주어 때로는 극단적인 소프트웨어 버전 관리와 앱, 운영 및 통합 전반에 걸친 이해관계자와의 상호 작용을 단순화합니다.  

클라우드 기반 엔터프라이즈 솔루션에 사용되는 유사한 기술과 전략은 온프레미스 MES 솔루션을 간소화하고 확장하여 하드웨어, 소프트웨어 및 라이프사이클 변경 관리에 대한 책임을 크게 개선할 수 있습니다.   

예를 들어, 서버 수가 적고 지원되는 간소화되고 유연한 플랫폼 요구 사항은 검증된 시스템과 관련된 복잡한 문제를 거의 제거합니다. 구성 및 배포를 자동화하는 “로우 코드/노 코드” 접근 방식은 배포 시간을 단축하고 전체 프로세스를 간소화하며 훨씬 더 견고하고 반복 가능한 배포 및 업그레이드 프로세스를 만듭니다.

생명과학 분야를 위한 MES
생명과학 분야를 위한 MES
소프트웨어
소프트웨어
생명과학 분야를 위한 MES
PharmaSuite는 완벽한 통합을 통해 선도적인 제조업체가 요구하는 정밀도, 제어, 신뢰성을 제공합니다.
자세히 알아보기

유연하고 지원되는 플랫폼 

당사의 현대적인 컨테이너화 아키텍처를 사용하면 최소한의 하드웨어 설치 공간으로 실행 데이터를 오프로드하고 결과를 실행할 수 있습니다. FactoryTalk® PharmaSuite®를 사용하면 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다. 

범위 및 설치 공간 축소. 견고한 소프트웨어 배포 플랫폼을 사용하면 최소한의 유연한 지원 플랫폼 요구 사항으로 책임 범위를 줄일 수 있습니다.  

클러스터 관리는 파트너에게 맡기십시오. 소프트웨어 배포 기술의 일부로 Kubernetes(k8s) 클러스터를 배포하면 클러스터 관리 및 구성은 더 이상 자체 엔지니어의 작업이 아니므로, 엔지니어는 다른 업무에 집중할 수 있습니다.   

배포 시간 단축. 지속적 통합(CI) 및 지속적 배포(CD) 원칙을 사용하면 반복 가능하고 처음부터 올바른 배포를 보장할 수 있습니다. 

재현성과 반복성을 목표로 하십시오. 터치포인트, 이해관계자 및 소유자가 많은 모든 수동 프로세스는 마찰을 일으킵니다. 컨테이너화된 소프트웨어 버전은 이러한 터치포인트와 충돌 가능성을 줄여줍니다.  

FactoryTalk PharmaSuite 현대화에 대해 자세히 알아보고 이 웨비나에서 도메인 전문가의 의견을 들어보십시오.

Published 2024년 8월 20일

주제: Optimize Production 디지털 트랜스포메이션 Production Operations Management 생명과학 FactoryTalk PharmaSuite

Greg Metz
Greg Metz
매니저, 아키텍처 지원, Rockwell Automation
MES 및 제조 정보 솔루션을 개발하고 제공한 18년의 경험을 바탕으로, Greg는 제조를 위한 MES, IIOT 및 클라우드 데이터 솔루션을 개발하고 개선하는 아키텍처 지원 팀을 이끌고 있습니다.
연결:
로크웰 오토메이션 구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기
추천 콘텐츠
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left MES를 통해 더 빠른 가치 실현