Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

생명과학 분야에서 생산 복잡성 관리

경쟁이 치열하고 규제가 엄격한 제약 산업에서 제품 품질을 희생하지 않고 생산을 확장하는 방법을 알아보세요.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
실험실에서 일하는 여성 화학자

제약 및 바이오제약 산업은 변화의 시대에 있습니다. 산업은 빠르게 성장하고 있으며, 의약품에 대한 수요가 증가하고, 새로운 기술이 등장하고, 그 어느 때보다 많은 투자 자금이 투입되고 있습니다. 이처럼 많은 성장과 변화 속에서 제조업체들은 수요와 운영 변화 모두를 따라잡을 수 있는 방식으로 운영해야 한다는 압박을 느끼고 있습니다.

2차 또는 3차 업체로서 더욱 어려운 과제입니다. 기업 자원 없이 기업 규모로 운영해야 하는 압박에 직면하게 됩니다. 약물이 승인되면 가능한 한 빨리 상업적 생산으로 확장하는 것이 목표가 되며, 이는 매우 까다로운 일입니다. 과거에는 수작업 기반의 종이 프로세스에 의존했을 수 있지만, 민첩성에 대한 요구가 증가함에 따라 더 이상 신뢰할 수 없습니다.

목표가 제품 품질을 희생하지 않고 생산을 확장하는 것이라면, 이러한 기회를 활용하여 성장할 수 있도록 도와주는 현대적이고 디지털 솔루션이 필요합니다. 그러나 경쟁이 치열하고 규제가 강한 제약 산업에서 성공은 어떤 모습일까요?

만연한 압박

Beyond Compliance: The Evolution of Pharmaceutical MES eBook에 따르면, 이는 운영을 신속하고 간소화하면서도 변화하는 시장 및 규제 환경에 강력하게 대응할 수 있는 균형을 이루는 것을 포함합니다. 모든 방향에서 도전 과제가 닥치면서 이러한 균형을 찾는 일은 점점 더 힘들어지고 있습니다.

  • 시장 출시 속도는 신흥 시장에 진출하고, 제네릭 의약품과 경쟁하며, 특허 만료 전에 제품을 최대한 활용하기 위해 그 어느 때보다 중요합니다.
  • 통합 제어 및 정보 시스템의 힘을 활용하여 The Connected Enterprise®를 구축하고 조직 전체의 연결성을 확보해야 하며, 현지 운영을 글로벌 요구 사항에 맞추고 공장 전반의 효율성을 개선하려면 가시성이 필요합니다.
  • 경쟁력 있는 가격을 유지하는 것이 중요합니다. 전 세계 국가들이 비용 절감을 목표로 다양한 수준의 의료 개혁을 진행하고 있기 때문입니다.
  • 규정 준수 운영 달성은 협상의 여지가 없지만, 글로벌 무대에서는 점점 더 복잡해지고 있습니다.
  • 공급망과 시장에서 글로벌 위조를 방지하고 새로운 위조 방지 규정을 준수하려면 일련화 전략을 채택해야 합니다.
  • 다목적이고 신속한 운영이 전 세계적으로 고령화 인구와 아시아 및 기타 지역의 중산층 가구 수 증가에 따라 필요합니다.

올바른 공식 찾기

신속한 의약품 승인, 맞춤형 의약품, 인력 부족, 규제 준수 등과 같은 과제를 겪고 계십니까? "생명과학을 위한 MES: 생산 복잡성 관리" 웨비나를 놓치지 마십시오. 품질 및 규정 준수 개선에서 생산 효율성 극대화 및 출시 기간 단축에 이르기까지 FactoryTalk® PharmaSuite®가 성장을 가속화하기 위한 기반을 마련하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

Published 2024년 2월 7일

주제: MES 솔루션 생명과학 FactoryTalk PharmaSuite

Alberto Rossi
Alberto Rossi
Rockwell Automation의 수석 상업 포트폴리오 관리자
제조 및 물류 IT 솔루션 분야에서 25년 이상의 경험을 보유한 Alberto는 FactoryTalk MES 제품 관리팀에서 수석 상업 포트폴리오 관리자로 활동하고 있습니다. 그는 직접적인 컨설팅뿐만 아니라 멀티미디어 정보 콘텐츠 제작을 통해 전 세계 영업팀을 지원합니다.
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독
추천 콘텐츠
Loading
생명과학 분야를 위한 MES
생명과학 분야를 위한 MES
생명과학 분야를 위한 MES
PharmaSuite는 완벽한 통합을 통해 선도적인 제조업체가 요구하는 정밀도, 제어, 신뢰성을 제공합니다.
PharmaSuite 개요
PharmaSuite 개요
PharmaSuite 개요
FactoryTalk® PharmaSuite®는 생명과학 산업을 위해 특별히 개발된 선도적인 MES 솔루션입니다.
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 생명과학 분야에서 생산 복잡성 관리