Loading
블로그 | 산업 자동화 및 제어
Recent ActivityRecent Activity

Logix Designer SDK로 확장성 용이

생산 현장의 워크플로우를 자동화하기 위해 소프트웨어 엔지니어링 관행을 도입

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
데스크톱 화면을 보고 있는 세 명의 전문 동료

Logix Designer 소프트웨어 개발 키트(SDK)와 Studio 5000 Logix Designer®를 결합하면 사용자가 많은 UI 기능을 자동화할 수 있습니다. Logix Designer SDK는 이전에 수동 워크플로우로 제한되었던 효율성 잠재력을 발휘하여 설계, 테스트 및 배포 속도를 개선하는 동시에 노동력을 줄입니다. 여기에는 지원되는 파일 시스템 작업, SD 카드 저장 및 로드 기능, 컨트롤러 설정 변경, 온라인 및 오프라인 태그 값 변경 등이 포함됩니다.  Logix Designer SDK를 사용하여 이점을 얻을 수 있는 사용 사례를 자세히 살펴보십시오.

시나리오한 엔지니어가 시설에서 구역 전체 컨트롤러 업그레이드를 수행하기 위한 개선 프로젝트를 주도하고 있습니다. 이 구역에는 30개의 셀이 있으며, 각 셀에는 6개의 서로 다른 Logix 컨트롤러가 있습니다. 새 설치 기반은 주요 버전 35의 ControlLogix® 5580 프로세서를 특징으로 합니다. 업그레이드된 프로젝트의 사본은 모든 SD카드에 저장되어야 합니다. 또한 컨트롤러는 인터록 트립을 방지하기 위해 적절한 순서로 Remote Run 모드로 설정되어야 합니다.

과제

이 마이그레이션은 하나의 컨트롤러에서 간단하게 수행할 수 있지만, 대규모로 진행할 경우 상당한 시간이 소요될 수 있습니다. 잘못된 프로젝트 파일을 다운로드하거나, 프로젝트를 SD카드에 로드하는 것을 잊거나, 잘못된 순서로 Remote Run 모드를 활성화하는 등의 실수가 발생할 수 있습니다.

Logix Designer SDK 솔루션

왼쪽에는 기존 워크플로우로 셀 업그레이드를 수행하는 데 걸리는 시간, 오른쪽에는 Logix Designer SDK를 사용하여 업그레이드를 수행하는 데 걸리는 시간을 보여주는 다이어그램

(왼쪽, 수동)

(오른쪽, 스크립트됨)

Studio 5000 Logix Designer
안경을 쓴 남성이 컴퓨터 화면을 보며 키보드로 타이핑하고 있음
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer®는 제어 시스템의 장치를 원활하게 구성하고, 프로그래밍하며, 유지보수하면서 생산성을 지원합니다. 

자세히 알아보기

그림 1

(왼쪽, 수동): 기존 워크플로우로 셀 업그레이드를 수행하는 데 소요되는 시간. X는 인적 오류로 인한 잘못된 구성을 나타냅니다.
(오른쪽, 스크립트): 스크립트 생성을 위한 초기 시간 투자를 포함하여 Logix Designer SDK를 사용하여 업그레이드를 수행하는 데 소요되는 시간.

그림 1은 예시 시나리오에서의 시간 절약을 보여줍니다. 6개의 컨트롤러를 사용하면 엔지니어는 Logix Designer SDK를 활용하여 50분을 절약할 수 있습니다(컨트롤러당 업그레이드당 약 20분). 또한 엔지니어는 작업 중 두 가지 오류를 수정할 필요가 없으며, 예를 들어 잘못된 프로젝트 파일을 컨트롤러에 다운로드하는 것을 방지할 수 있습니다.

6개의 컨트롤러는 사소해 보일 수 있지만, 이제 30개의 모든 셀에 대해 시간 절약이  × 로 곱해집니다. 총 작업 시간은 140 × 30으로, 기존의 Studio 5000 Logix Designer UI를 사용하면 4200분에 해당합니다. 이제 각 셀에서 동일하게 실행할 수 있기 때문에 스크립트를 생성하는 데 필요한 초기 투자 시간은 90분으로 제한됩니다.

참고: 결과는 수행할 작업의 복잡성과 규모에 따라 달라질 수 있습니다.

결과

컨트롤러 목록을 반복하고 모든 필수 작업을 실행하는 스크립트를 작성하면 초기 시간 투자가 더 오래 걸릴 수 있지만, 이후에는 상당한 시간 절약을 제공합니다. 또한, Logix Designer SDK는 개별 작업 인스턴스가 아니라 스크립트의 초기 프로그래밍에 한정하여 인적 오류를 제한함으로써 일관성을 제공합니다. Logix Designer SDK의 진정한 강점은 수십 또는 수백 개의 컨트롤러에 걸쳐 이러한 이점을 확장할 수 있다는 점이며, 스크립트를 재사용할 수 있습니다. 소량의 초기 코딩에 대한 투자 수익은 즉시 확인할 수 있습니다.

이 사용 사례는 Logix Designer SDK가 산업 자동화에 인기 있는 소프트웨어 엔지니어링 관행을 어떻게 도입하는지 보여줍니다. Studio 5000 Logix Designer 소프트웨어 구성 작업은 전통적으로 수동으로 수행되었습니다. Logix Designer SDK에서 제공되는 도구는 사용자가 소프트웨어의 API(Application Programming Interface)를 활용하여 수동 반복 작업을 자동화된 워크플로로 전환할 수 있는 가능성과 기능을 제공합니다. 이 사용 사례에서 보았듯이 시간 절약 효과는 즉각적이고 매우 컸습니다. Logix Designer SDK의 예제 코드, 표준 라이브러리, 문서 및 디버깅 도구와 같은 기능은 초급 프로그래머가 Studio 5000 Logix Designer 기능을 한 단계 끌어올리는 데 도움이 됩니다.

Published 2023년 8월 4일

주제: Integrated Architecture 소프트웨어 Studio 5000

Sebastian Psujka
Sebastian Psujka
Product Manager - FactoryTalk Logix Echo
With more than 15 years of experience in industrial automation and control systems, Sebastian Psujka has worked for various system integrators in the past. Throughout his career, he has gained experience in developing and commissioning control systems across multiple industries while working directly with OEMs and End Users. For the past six years, Sebastian has been working at Rockwell Automation, where he has focused on product management, specifically driving the Emulation and Simulation products such as FactoryTalk® Logix Echo, Studio 5000 Logix Designer® SDK, and Studio 5000® Simulation Interface™.
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독
추천 콘텐츠
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left Logix Designer SDK로 확장성 용이