Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

델타 vs. 와이-델타 내부

델타 내부: 소프트 스타터는 wye 델타 설계 모터용 전기기계식 스타터와 유사한 양의 토크를 제공할 수 있습니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
아프리카 보츠와나의 오카방고 델타 늪.

Wye, Delta, Wye-Delta, 3, 6, 9 또는 12리드 모터.

모터를 연결하고 일치시키는 방법은 다양하며, 시동 방법도 무수히 많습니다.

일부 모터는 모터 리드에 대한 접근성에 따라 시동 옵션에서 다른 모터보다 더 다재다능합니다.

혼란을 주는 일반적인 질문 중 하나는 wye-delta 6리드 또는 12리드 모터용 스타터를 업데이트하는 것입니다. 전기-기계식 스타터를 교체하는 대신 다른 옵션이 있습니까?

간단한 대답은 예입니다!

수십 년 동안 전기-기계식 스타터는 wye-delta 스타터를 성공적으로 시동해 왔습니다. 이 방법은 시간이 지나도 거의 변하지 않았습니다. 간단히 말해, 기존의 wye-delta 스타터는 wye 구성에서 시작하여 delta 운전으로 전환되므로 시동 시 전압과 전류가 감소합니다.

기존의 wye-delta 시동에서는 시동 전압, 전류 및 토크가 감소합니다. wye에서 시동 중에 인가되는 전압 비율은 전체 전압의 58%이며, 이로 인해 전체 부하 시동 토크의 비율은 33%가 됩니다. 이것은 wye-delta 시동을 위해 설계된 delta 모터를 시동하는 훌륭한 방법입니다. 내구성을 위해 설계된 토크 출력의 일관성을 달성할 수 있습니다.

더 나아가, 전기-기계식에는 개방형 및 폐쇄형 전환 wye-delta 두 가지 시동 방법이 있습니다.

개방형 전환:

  • 일반적으로 3개의 컨택터, 과부하 릴레이, 타이머 및 인터록을 사용합니다. wye에서 delta로 전환할 때, 이 방법은 wye와 delta 구성 사이의 물리적 단절로 인해 큰 전류 스파이크를 발생시킬 수 있으며, 이를 개방형 전환이라고 합니다. 전류의 크기는 타이머와 모터 부하에 의해 결정됩니다.

폐쇄형 전환:

  • 개방형 전환에 사용되는 구성요소 외에도 추가 컨택터와 전력 저항기를 사용하여 전환 시 전류 스파이크를 줄입니다.

각 방법의 단점은 무엇입니까?

  • 설치 공간. 전기-기계식은 배선 및 부품 연결에 소요되는 시간 외에도 캐비닛 내에서 일부 공간을 차지합니다.
  • 시간이 지남에 따라 모터가 노후화되면 토크 양을 조정해야 할 수도 있습니다.

wye-delta 설계 모터를 더 쉽게 활용하거나, 6개의 리드가 있는 delta 모터를 활용하는 더 쉬운 방법은 제로 전환을 지원하는 소프트 스타터를 사용하여 모터를 시동하는 것입니다. 소프트 스타터는 전기-기계식 스타터와 동일한 양의 토크를 생성할 수 있습니다. 모터를 시동하려면 토크가 필요합니다. 이는 두 가지 방법으로 수행할 수 있습니다. 하나는 모터를 라인 구성으로 연결하는 것이고, 두 번째는 델타 내부입니다.

라인 연결은 모터에서 소프트 스타터로 3개의 리드(또는 쌍)를 다시 가져와서 수행합니다. 이를 위해 리드를 쌍으로 묶어야 할 수 있습니다.

델타 내부는 이보다 더 간단합니다. 전기-기계식 wye-delta 스타터에 연결된 동일한 6개의 리드를 다시 가져와 소프트 스타터에 연결하기만 하면 됩니다. 델타 내부는 소프트 스타터의 SCR이 “델타 내부”에 있는 구성입니다.

소프트 스타터는 전기기계식과 유사한 토크를 제공할 뿐만 아니라, 소프트 스타터의 시동 전류 한계 또는 초기 토크를 조정하여 필요에 따라 더 높거나 낮은 토크를 제공할 수 있습니다.

또한, 소프트 스타터의 폼 팩터는 일반적으로 전기기계식보다 훨씬 작습니다.

Rockwell Automation은 wye-delta 모터까지 직접 배선이 가능한 소프트 스타터를 제공합니다. wye-delta 및 Solid State 스타터 애플리케이션 가이드에서 wye-delta 시동에 대한 자세한 정보와 세부 사항을 확인하십시오.

Published 2016년 9월 19일


Bill Bernhardt
Bill Bernhardt
Senior Commercial Engineer, Rockwell Automation
연결:
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 상품

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 델타 vs. 와이-델타 내부