Loading
블로그 | 식음료(F&B)
Recent ActivityRecent Activity

PLM: R&D만을 위한 것이 아닙니다

소비재(CPG) 부문에서는 PLM 시스템의 가치를 높이는 것이 중요합니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
흰색 실험복을 입은 작업자가 멀리 있는 제조 라인에 놓인 흰색 화장품 제품 병

제품 수명 주기 관리(PLM)는 종종 R&D 기능에 국한되지만, CPG 업계의 많은 기업에게는 미개척 자원이 되고 있습니다.

많은 소비재 기업들은 기존의 PLM을 "전통적인" 활동 범위에 사용하고 있습니다. 그러나 PLM 시스템은 현재의 역할보다 훨씬 더 많은 일을 할 수 있습니다. 휴대폰이나 컴퓨터에 수십 개, 수백 개의 기능과 역량이 있지만 사용하지 않는 것처럼, PLM 시스템도 마찬가지입니다.

CPG 기업은 PLM 여정에서 지원을 제공할 적절한 파트너와 협력하여 기존 시스템을 대체하는 것이 아니라, 이미 존재하는 것에 대해 더 전략적이고 의도적으로 접근함으로써 PLM 시스템이 제공할 수 있는 중요한 운영/수익 가치를 고려해야 합니다.

이것이 Rockwell Automation의 Kalypso가 Tech-Clarity의 Jim Brown 및 150여 개의 선도적인 CPG 기업과 파트너십을 맺고 차세대 PLM이 CPG에 어떤 의미가 있는지 알아본 이유입니다. 아래 연구를 확인해 보십시오.

2022년 CPG의 PLM 현황 보고서 다운로드
CPG 디지털 트랜스포메이션: 민첩성 증가
생산 중인 병
CPG 디지털 트랜스포메이션: 민첩성 증가

디지털 미래를 수용하십시오. Rockwell Automation의 도움으로 변화하는 마케팅 요구에 적응하고 더욱 확장 가능하고 유연한 운영을 구축하십시오.

왜 지금인가?

디지털 트랜스포메이션은 무시할 수 없습니다. 업계 전반에 걸쳐 첨단 기술이 적용되면서 초기 도입자들이 경쟁에서 앞서 나가고 있습니다. 소규모 통합에서 전사적 트랜스포메이션에 이르기까지, PLM은 종종 디지털 전환을 가속하는 역할을 합니다. 인공 지능, 머신 러닝 및 기타 디지털 솔루션을 위한 강력한 기반은 이미 PLM 시스템 내에 있을 가능성이 높습니다. 이러한 기술을 성공적으로 적용하려면 PLM 내의 데이터가 견고해야 하며, R&D를 넘어야 합니다.

조직 전체의 기능에 PLM을 개방하지 않는 것은 정당한 대우를 하지 않는 것입니다. PLM이 엔지니어링, 운영 및 품질에 제공하는 데이터 기반 의사 결정은 특히 촉박한 마감일에 작업할 때 변혁적입니다. 제조로의 더 나은 전환, 향상된 추적성 및 제품 규정 준수를 제공하는 것은 PLM 상위 실적자에게 수익과 비용 절감에 영향을 미칩니다.

R&D를 넘어 액세스 확장

PLM은 더 많은 사람, 프로세스 및 기술과 연결되어야 합니다. 디지털 가치 사슬 전반에 걸쳐 제품 개발 및 R&D 데이터를 통합함으로써 기업이 제품을 설계, 제조 및 판매하는 방식을 변화시키고 있습니다. 오늘날 끊임없이 변화하는 CPG 환경에서 기업은 디지털 미래를 계획하는 데 있어 전략적으로 행동해야 합니다. PLM은 더 이상 꿈이 아닌 필수적인 현실이 되어가는 디지털 트랜스포메이션의 중심입니다.


“설문조사에 참여한 CPG 기업의 85%가 디지털 트랜스포메이션에 있어 PLM이 중요하거나 매우 중요하다고 생각합니다.”


PLM을 구현하거나 확장하는 것이 벅찰 필요는 없으며 혼자서 할 필요도 없습니다. Rockwell Automation, Kalypso 등은 귀사의 조직을 지원하고 비즈니스 우선 접근 방식으로 제품을 설계하고 제공하는 방식을 혁신할 준비가 되어 있습니다. 그러나 이러한 혁신적 이점을 가속화하는 핵심은 첫날부터 비즈니스를 발전시키는 데 필요한 지식과 경험을 갖춘 파트너를 찾는 것입니다.

CPG에서 PLM을 위한 중요한 고려 사항

PLM 시스템은 수년간 기업에 이점을 제공해 왔지만, 더 큰 가치를 실현하는 핵심은 잘 구현된 솔루션이 제공할 수 있는 시장 출시 속도입니다. 끊임없이 변화하는 소비자 요구, 규제 요건 및 더욱 복잡한 생산 환경에서 PLM의 기능을 탐색/확장하면 수익에 큰 차이를 만들고 설계에서 납품까지의 속도를 개선할 수 있습니다.

CPG의 주요 업체들은 PLM을 전체 조직과 공급망을 지원하는 전략적 플랫폼으로 봐야 한다는 사실을 인식하고 있습니다. 이 전략적 플랫폼은 디지털 트랜스포메이션을 가속하는 데도 필수적입니다. 새로운 PLM을 도입하든 현재 시스템의 기능을 확장하든, 옵션을 고려할 때 몇 가지 사항을 염두에 두는 것이 중요합니다.

  • 다른 시스템 및 기술과의 통합은 PLM의 이점을 극대화하는 데 도움이 됩니다.
  • 클라우드 컴퓨팅은 PLM 데이터를 저장하고 액세스하는 보다 효율적인 방법입니다.
  • 교육은 팀이 PLM의 고급 기능을 완전히 활용하고 적용할 수 있도록 보장하는 데 중요합니다.
  • PLM을 R&D뿐만 아니라 다른 기능으로 확장하여 잠재력을 최대한 발휘하십시오.
  • 경험이 풍부한 PLM 파트너를 선택하여 진화할 수 있도록 도와 전략적 목표를 달성하십시오.

Kalypso는 PLM 시스템에서 더 많은 가치를 창출할 수 있도록 지원할 준비가 되어 있습니다. 전통적인 PLM 사용 사례를 넘어 디지털 시대로 PLM을 연결하는 것이 Kalypso의 방식입니다. 자세히 알아보기. 

Published 2022년 9월 16일

주제: 디지털 트랜스포메이션 식음료(F&B) 식품 포장

Colin Speakman
Colin Speakman
Rockwell Automation 디지털 부문 리드 프린시펄
Colin은 25년 이상의 업계 경험을 바탕으로 생명과학 리더를 위한 실질적인 조언을 제공합니다. 그는 사물이 "실제로 어떻게 작동하는지"를 이해하기 위한 실무적 접근 방식을 통해 기술, 조직 설계 및 비즈니스 프로세스를 통해 조직이 디지털 혁신 역량을 개발하고 개선할 수 있도록 지원합니다.
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
  5. Chevron LeftChevron Left PLM의 잠재력 확장