Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

통합 솔루션으로 측정 및 제어 향상

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
정유 공장을 위한 파이프라인 스키드 계측 스테이션

오늘날 석유 및 가스 생산업체들은 단순한 단일 유정 패드 필드에서 더 복잡한 다중 유정 패드로 전환하고 있습니다.

다중 유정 패드는 다양한 이점을 제공하지만, 규모와 범위의 증가로 인해 훨씬 더 많은 데이터 및 제어 요구 사항이라는 새로운 과제가 발생했습니다. 이러한 새로운 요구 사항은 생산자에게 데이터 무결성과 정확성을 유지해야 한다는 새로운 압박을 가하고 있습니다.

전통의 타파

유지보수 비용, 확장성 및 데이터/측정 기능은 기존 RTU 기술을 한계에 이르게 했습니다. 

다중 유정 패드의 각 유정에는 인공 리프트, 장비 제어, 유량 측정 및 레벨 측정이 필요합니다. 이로 인해 기존의 단일 RTU가 처리할 수 있는 것보다 더 많은 제어 및 데이터 수집 요구가 발생합니다. 이를 해결하기 위해 생산업체는 여러 유닛에 걸쳐 제어를 분산하기 위해 추가 RTU를 구매해야 합니다. 그러나 이러한 접근 방식에는 다음과 같은 과제가 있습니다.

  1. 여러 RTU는 생산자에게 “새 둥지”와 같은 상황을 만들 수 있습니다. 즉, 여러 애플리케이션 구성 및 프로그램을 유지 관리해야 하므로 통신 관리가 복잡해집니다.
  2. 여러 업체의 하드웨어를 사용하면 SCADA 통신이 제한되고 통합이 복잡해지며 교육이 더 어려워질 수 있습니다.
  3. 특정 입력 및 출력으로 설계된 “블랙박스” RTU는 시스템 변경 또는 업그레이드에 대한 유연성을 제한하고 서비스 및 지원 문제를 야기합니다.

일반적인 RTU 문제를 경험한 운영자와 관리자는 PLC(Programmable Logic Controller) 기술과 같은 모듈형 및 확장성 있는 단일 제어 플랫폼에서 더 나은 솔루션을 찾을 수 있습니다.

단일 플랫폼 성공

모듈형: 다중 분야 제어를 통해 PLC는 다양한 방식으로 구성할 수 있어 다양한 현장 기기를 제어할 수 있습니다. 작업자는 다양한 네트워크 유형에 대한 통신도 지원하는 단일 시스템을 통해 유정 패드의 일반적인 자동화뿐만 아니라 프로세스 및 이산 제어를 결합할 수 있습니다.

확장성: PLC는 즉시 추가하고 현장의에서 구성할 수 있는 사전 정의된 라이브러리와 코드를 제공하여 새로운 하드웨어를 추가하고 새로운 유정에 맞게 확장하기가 더 쉽습니다. 이를 통해 하드웨어를 추가할 때 기술자가 새로운 코드를 작성할 필요가 최소화되어 가동 중단 시간을 줄이고 비용을 절감할 수 있습니다.

또한, 섀시 내 오일 및 가스 유량 컴퓨터와 같은 고급 모듈은 제어 아키텍처 내에서 필요한 측정 표준을 달성합니다. 이를 통해 생산자는 라이선스 비용 없이 제어 및 측정을 위한 단일 아키텍처를 가질 수 있으며, 여러 업체 제품을 통합하는 데 따르는 어려운 노력을 없앨 수 있습니다.

데이터 제어 및 무결성: 데이터가 한 시스템에서 다른 시스템으로 이동할 때마다 무결성이 위험에 처할 수 있습니다. ProSoft Technology 유량 컴퓨터 모듈 및 Rockwell Automation 제어 플랫폼과 같은 통합 인프라 솔루션을 사용하면 다음과 같은 이유로 데이터 무결성을 보장할 수 있습니다.

  1. 모듈의 제어 데이터와 유량 데이터는 기본 형식으로 유지될 수 있으며 집계할 필요가 없습니다.
  2. 이 솔루션은 업계 측정 표준을 지원하고 양도 시 데이터 정확성을 보장하기 위해 밀리초 단위까지 정보를 제공하는 더욱 세분화된 수준의 데이터를 처리할 수 있습니다.
  3. 이 솔루션은 더 큰 미터 런에서 대규모 측정을 지원합니다. ProSoft Technology의 유량 컴퓨터는 Rockwell Automation 제어 플랫폼의 보조 프로세서로 작동하여 대규모 측정을 지원합니다.
  4. 내장된 리모트 I,O 기능을 통해 모바일 장치에서 전체 작업과 측정/데이터에 대한 인사이트를 제어할 수 있습니다.

간소화된 제어 및 측정

다중 유정 패드로 인해 업스트림 작업의 데이터 및 애플리케이션 요구 사항이 그 어느 때보다 커졌습니다. 그러나 여러 위치에서 데이터가 유입되기 때문에 하나의 시스템에서 데이터를 관리하고 적절하게 관리할 수 있는 능력이 중요합니다. 모듈형 및 확장성 있는 PLC는 현대적인 유정 패드에 필요한 확장 가능한 아키텍처를 처리할 수 있으며, 유량 모듈과 같은 다른 시스템과 쉽게 통합할 수 있습니다. 단일 솔루션으로 전환하면 데이터 무결성이 향상되고 확장성이 개선되며 설치 시간과 비용이 절감됩니다.

자세히 알아보기

이 블로그는 Rockwell Automation PartnerNetwork 내 Encompass 파트너인 ProSoft Technology의 프로그램 관리 책임자인 Erik Syme가 공동 저술했습니다.

Encompass 및 PartnerNetwork는 Rockwell Automation Inc.의 상표입니다.

Published 2019년 6월 14일

주제: 오일 & 가스

Nolen Moss
Nolen Moss
Strategic Account Manager, Rockwell Automation
연결:
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 항목

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 통합 솔루션으로 측정 및 제어 향상