추천 제품
우리 모두는 제품을 너무 강하게 밀어붙인 적이 있습니다.
예를 들어 음식물 쓰레기 처리기입니다. 너무 크거나 단단한 것을 음식물 쓰레기 처리기에 넣고 모터가 힘겹게 돌아가는 소리를 들으면 전원을 끄고 기다려야 한다는 것을 알게 됩니다. 그리고 충분히 빠르게 하지 않으면 안전 스위치가 과열을 방지하기 위해 작동합니다.
하지만 너무 자주 그렇게 하면 분쇄기의 수명이 단축됩니다.
기계적 부하에 전원을 공급하는 모터에서도 동일한 현상이 발생합니다. 너무 자주 너무 세게 밀면 과열된 모터가 꺼지고 식은 다음에 다시 시작할 준비를 하는 동안 예기치 않은 가동 중단 시간이 발생할 수 있습니다.
기존의 모터 보호 기술은 모터를 종료하여 과열로부터 모터를 보호하지만, 이는 사후 대응적(문제 발생 후)이지 사전 예방적이지는 않습니다. 모터가 복구되는 동안 생산이 중단되어 수십만 USD의 수익 손실이 발생할 수 있습니다.
이제 전기 기계식 솔루션 대신 모터를 전기적으로 그리고 기계적으로 모니터할 수 있는 전자 기반 옵션이 있습니다. 이러한 옵션은 모터가 어떻게 그리고 언제 고장날 수 있는지 예측하여 문제를 사전에 방지할 수 있도록 도와줍니다. 모터가 고장나는 경우 진단을 통해 문제를 최대한 빨리 해결할 수 있습니다.
전기 모터 보호를 위한 전자식 과부하 릴레이와 기계적 보호를 위한 상태 모니터링 장비의 핵심은 모터 내부에서 발생하는 정보가 외부로 어떻게 전달되는지에 있습니다. 이 두 가지를 함께 사용하면 모터 고장 시기를 더욱 정확하게 예측할 수 있어 적절한 조치를 결정할 수 있습니다.
대부분의 경우, 매 초가 중요합니다. 시멘트를 혼합한다고 가정해 보겠습니다. 공정에 30초가 남았고 모터는 45초 후에 트립됩니다. 이제 배치 또는 모터를 위험에 빠뜨리지 않고 계속 진행할 수 있습니다. 더 나은 정보를 바탕으로 더 나은 결정을 내릴 수 있습니다.
이는 사용 가능한 데이터의 한 예에 불과합니다. 에너지 관리 계약을 맺고 있고 연중 여러 차례 전력 회사에서 사용량을 줄이도록 요청하는 경우, 전자식 과부하 릴레이에서 제공하는 데이터를 통해 각 모터가 얼마나 많은 전력(kW)을 사용하고 있는지 신속하게 평가하고 중요하지 않은 부하를 차단할 수 있습니다.
이러한 발전은 특히 현재 일반적인 모터 유지보수 방법인 전화 통화를 이용하는 경우에 유용합니다.
너무 자주 목격한 일입니다. 모터가 트립되었는지 모른 채 지나가다가 유지보수팀에 전화를 걸게 됩니다. 이 모든 데는 시간이 걸립니다. 대신 전자 기반 모터 보호는 제어 스테이션에 신호를 보내고 가동 중단 전에 유지보수팀에 메시지를 보낼 수 있습니다. 모터가 트립되면 이벤트에 대한 모든 데이터가 캡처되어 향후 반복을 방지하기 위한 검사를 지원합니다.
무엇보다도 전자식 과부하 릴레이 및 상태 모니터링 솔루션은 이전 기술에 비해 가격이 훨씬 저렴합니다.
전기 모터 애플리케이션을 살펴보십시오. 프로세스에 중요합니까? 그렇다면 가동 중단 시간의 비용은 얼마입니까? 애플리케이션에 적합하고 예기치 않은 생산 가동 중단 시간을 방지하는 모터 보호 및 상태 모니터링 솔루션을 찾아보십시오.
Published 2014년 11월 3일