Loading
Blog | Digital Transformation
Recent ActivityRecent Activity

“클라우드 + 엣지” 조화, IIoT 시대의 번영

산업용 IoT의 발전과 함께 “클라우드 + 엣지” 조화가 탄생했습니다. 그 기능과 그것이 어떻게 작업 효율성을 향상시킬 수 있는지 알아보십시오.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Multiple circuit boards in racks in a row

최첨단 산업은 다양한 산업 현장에 점점 더 많은 장치가 배포되는 것을 특징으로 합니다. 장시간 작동으로 인해 때때로 일부가 잘못될 수 있습니다. 문제를 조기에 식별하고 예방 조치를 취하려면 작업 상태를 추적해야 합니다. 전통적으로 유지보수 엔지니어는 순회하며 현장으로 자주 파견됩니다. 그러나 이 경우 상당한 비용이 발생할 수 있으며 대개는 일부 문제를 즉시 식별할 수 없습니다.

산업용 IoT(IIoT)의 발전으로 현장 장치들이 인터넷에 연결되어 중앙 위치에서 장비 작동 상태를 지속적으로 모니터링할 수 있게 되었습니다. 어떤 일이 발생하든 실시간으로 클라우드에서 볼 수 있으며 결함이 발생하면 엔지니어는 문제를 찾아 즉각적인 조치를 취할 수 있습니다.

더 많은 장치가 인터넷에 연결되고 증가하는 데이터 볼륨을 생성함에 따라 제조업체와 사용자는 보다 효율적인 유지 관리뿐만 아니라 성장을 촉진하기 위해 데이터에서 도출된 더 많은 인사이트를 찾고 있습니다. 이것은 데이터를 더 깊이 파고들어 더 나은 처리 및 분석하는 것을 의미합니다. 이러한 모든 요구는 "클라우드 + 엣지"의 조화로 IIoT 에코시스템에 대한 더 큰 기술적 과제를 만들고 있습니다.

 

1. 다양한 장치들로부터 데이터 수집 

산업 현장에 배치된 장치는 현장의 여러 부분에서 데이터를 계속 캡처하여 기계와 환경을 모두 모니터링합니다. 이러한 장치는 서로 다른 인터페이스(직렬 포트, 이더넷 포트, 블루투스, Wi-Fi 등)로 구축되기 때문에 모든 장치에서 데이터를 수집하기가 쉽지 않습니다. 현장의 다양한 기기들이 대량의 데이터를 생성하고 있는데, 이는 이를 수집하고 처리해야 하는 게이트웨이가 직면한 큰 과제입니다.

서로 다른 장치는 서로 다른 프로토콜로 통신합니다. 같은 범주 내에서도 꽤 많은 옵션이 있을 수 있습니다. 한편 일부 제조업체는 사설 프로토콜을 통해 통신합니다. 데이터를 전송하는 대부분의 기존 게이트웨이는 이러한 프로토콜 중 일부만 지원하므로 사용자에게 호환성 문제가 발생합니다. 이는 단일 사이트에 여러 종류의 게이트웨이가 필요하다는 것을 의미하며, 이는 장비에 대한 막대한 지출과 브랜드 전환에 대한 높은 비용을 의미합니다.

현장 장치가 다양해지고 위에서 언급한 문제가 심각해짐에 따라 여러 산업 프로토콜이 통합되고 개인 프로토콜도 호환되어 서로 다른 소스의 데이터가 하나의 “올인원” IIoT 게이트웨이로 전송될 수 있어야 합니다.

 

2. 엣지에서 데이터 전처리

클라우드 컴퓨팅 시대에 데이터는 처리, 저장 및 분석을 위해 클라우드에 업로드됩니다. 방대한 데이터가 지속적으로 생성되면서 클라우드에 더 많은 부하가 발생하고 있습니다. 모든 데이터를 조금씩 클라우드로 전송해야 하는지 고려하고, 클라우드가 데이터를 모두 수신할 때까지 기다렸다가 추가 조치를 취하기 전에 명령으로 응답(또는 명령이 전혀 없는 경우도 있음)합니다. 이는 데이터 전송의 대기 시간이 길다는 것을 의미합니다. 5G는 속도 문제를 해결할 수 있지만 클라우드는 엄청난 양의 데이터로 과부하 상태입니다.

이것이 엣지 컴퓨팅의 개념입니다. 사전 구성된 조건 또는 프로그래밍된 도구를 사용하여 다양한 장치에서 수집된 데이터를 생성된 위치("에지") 근처에서 필터링할 수 있습니다. 그들 중 일부는 로컬에서 처리할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 임계값에 도달하면 게이트웨이는 유지 보수 담당자에게 경고를 보내거나 PLC의 매개변수를 변경하여 즉시 응답할 수 있습니다. 또한 특정 조건이 충족되면 I/O를 통해 다른 다운스트림 장치를 제어할 수 있으므로 다른 프로토콜을 사용하는 컨트롤러가 데이터를 교환할 수 있습니다.

그런 다음 나머지 "삭제된" 데이터는 클라우드로 전송됩니다. 이것은 데이터 흐름과 대역폭을 절약할 뿐만 아니라 더 중요한 것은 과도한 부하로부터 클라우드를 완화합니다.

 

3. 클라우드에 데이터 업로드

오늘날의 세계는 점점 더 데이터 중심적입니다. IIoT 에코시스템의 핵심 부분인 클라우드는 중앙 집중식 관리, 데이터 분석 및 의사 결정에서 중요한 역할을 합니다.

데이터 수집 장치가 통신 프로토콜이 다른 것처럼 클라우드마다 연결 및 상호 작용 방법이 다릅니다. 클라우드 간 상호작용 로직과 엣지에서 요청한 기능도 다릅니다. 따라서 데이터를 클라우드로 전송한다는 것은 게이트웨이와 클라우드를 통합하는 데 많은 작업을 의미합니다.

클라우드 게이트웨이를 사용하면 시스템 통합자가 클라우드에 쉽게 연결할 수 있으며 대부분의 사용자는 데이터를 업로드하기 위해 클라우드와의 맞춤형 상호 작용이 필요합니다. 다행히 기술이 발전함에 따라 오늘날의 클라우드 게이트웨이는 일반적으로 주요 IoT 클라우드를 지원합니다. 데이터가 소스에서 클라우드로 쉽게 이동할 수 있도록 몇 단계만 거치면 클라우드를 구성할 수 있습니다.

시스템 통합업체는 시스템이 제대로 작동하는지 확인하기 위해 클라우드에서 모든 것을 모니터링하려고 하지만 제조업체는 SCADA를 통해 공장을 관리해야 합니다. 따라서 게이트웨이는 로컬 SCADA 시스템이 MQTT를 통해 산업용 프로토콜 및 클라우드를 통해 데이터를 수집할 수 있도록 합니다.

 

4. 디지털 프로젝트 구현

완전히 디지털화되려면 시간이 걸립니다. 새 프로젝트를 시작하려면 일반적으로 장치를 준비하고 통합하고 응용 프로그램을 프로그래밍하는 데 상당한 작업이 필요합니다. 빠르게 움직이는 세상에서 시간이 전부 입니다.

"클라우드 + 엣지" 솔루션은 새로운 프로젝트를 가능한 한 빨리 구현할 수 있도록 배포 및 구성이 쉬워야 합니다. 더 많은 관리 도구가 등장함에 따라 거의 기본적으로 이러한 게이트웨이를 클라우드 플랫폼에서 관리할 수 있습니다. 웹 구성이 지원되며 구성을 가져오고 내보낼 수 있습니다. 배포 및 일괄 관리는 플랫폼에서 쉽게 수행할 수 있습니다.

끊임없이 변화하는 비즈니스 요구 사항을 충족하고 프로젝트가 진행됨에 따라 새로운 요구 사항에 유연하게 대응하려면 사용자 정의가 필요합니다. 예를 들어 클라우드 플랫폼은 게이트웨이에서 반복되는 작업에 대한 다른 지원이 필요합니다. 데이터 분석이 심화됨에 따라 엣지의 일부 데이터 처리 논리를 조정해야 합니다.

 

요약

클라우드와 엣지는 IIoT에서 전례 없이 긴밀하게 작동하고 있습니다. 효율적인 "클라우드 + 엣지" 조정을 통해 엣지를 더 잘 활용하고, 현장에서 진행되는 상황을 더 잘 이해하고, 장치가 효율적이고 안정적으로 작동하는지 확인하여 더 나은 사용자 경험을 제공할 수 있습니다. 보다 효율적이고 건전한 데이터베이스를 통해 우리는 제품 개선 및 매개변수 최적화에 대한 더 나은 통찰력을 도출하여 인더스트리 4.0 시대의 경쟁력을 강화할 수 있습니다.

Published 2022년 6월 29일

주제: 디지털 트랜스포메이션 FactoryTalk Edge FactoryTalk InnovationSuite

펭 차이
펭 차이
수석 제품 관리자, InHand Networks
연결:
구독하기

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기
Recommended for You
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left “클라우드 + 엣지” 조화, IIoT 시대의 번영