Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

산업 환경에서 상호운용성을 처리하는 방법

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
산업 환경에서 상호운용성을 처리하는 방법 hero image

산업용 사물인터넷(IIoT)과 관련하여 산업 혁명에 대해 많은 글이 쓰여졌습니다.

제 마지막 게시물에서도 주요 과제와 어려움에 대해 다루었습니다. 그러나 덜 논의되는 것은 산업 환경에서 장치의 연결을 가능하게 하는 기술적 측면입니다. 사실, 원활한 통합을 달성하기 위해서는 쉬운 상호운용성과 연결성이 필수적입니다.

과거에는 예를 들어, 센서와 프로세스의 동작을 분석하는 정보 시스템 간의 직접적인 통신을 가능하게 하는 것이 쉬운 일이 아니었습니다.

일반적인 산업 아키텍처

대규모 산업 자동화 시스템의 일반적인 아키텍처는 센서 및 간단한 장치(예: 모터 스타터 또는 전자 과부하 릴레이) 계층, PLC, 운영자 패널 또는 인텔리전트 모터 드라이브가 있는 제어 계층, 정보 시스템 계층의 세 가지 계층으로 구성됩니다.

각 계층은 교환 데이터의 양, 속도 및 결정성에 대해 서로 다른 요구 사항을 가지고 있습니다. 이전 접근 방식은 특히 하위 두 계층의 경우 전문화된 네트워크를 통해 이러한 다양한 요구 사항을 해결했습니다.

또한 각 대형 기술 공급업체는 공급업체의 선호도에 따라 통합 방법을 권장했습니다. 그 결과 기존 산업 애플리케이션에서 다양한 데이터 네트워크와 프로토콜을 접할 수 있습니다. 따라서 설계 및 구현된 시스템의 상호운용성과 확장성은 모든 시스템 통합업체와 이러한 솔루션의 소유자에게 오랫동안 골칫거리가 될 것입니다.

이러한 상황은 Industry 4.0과 산업용 사물인터넷이 등장하기 전에도 지속 가능하지 않았습니다. 이 문제를 어떻게 해결할 수 있을까요?

이상적으로는 수년간 정보 및 사무 시스템에 이미 존재했던 유사한 솔루션인 이더넷을 원했습니다. 이더넷 자체는 산업 환경에 적합하지 않은 특성(정의상 비결정적, 실시간 메시징 미지원, 상당히 비쌈 등) 때문에 표준(실제로는 아래에 명시된 표준 패밀리)으로 간주되었습니다.

그러나 새로운 기술(특히 인텔리전트 스위치)의 도입, 네트워크 토폴로지의 변화(트리에서 스타 토폴로지로), 전 이중화 통신, 더 높은 전송 속도, 전반적인 이더넷 기술 가격 인하 등의 요인으로 인해 이더넷은 산업 자동화 시스템의 하위 두 계층에서 통신에 사용되는 흥미로운 솔루션이 되었습니다.

산업 환경에서 이더넷, 수정되지 않은 이더넷, EtherNet/IP 및 상호운용성

산업용 애플리케이션에서 이더넷의 사용에 대해 이야기하기 전에, 이더넷이 무엇인지 설명해야 합니다.

엄밀히 말하면, 이더넷은 표준 IEEE 802.3에 의해 정의되며, OSI(Open Systems Interconnection) 모델의 두 하위 계층(물리 계층 및 데이터 링크 계층)의 구현을 나타냅니다. 산업 현장에서는 금속 연선(Twisted Pair) 또는 광섬유 링크가 대부분 물리적 매체로 사용됩니다.

이더넷은 광범위한 의미에서 네트워크 및 전송 계층의 모든 프로토콜, 특히 IP, TCP 및 UDP 프로토콜을 포함하여 인터넷에 연결할 수 있는 기술로 이해되는 경우가 많습니다. 

산업 환경에서 이더넷이 점점 더 고려되는 이유는 이미 위에서 언급했습니다. 그러나 산업 자동화용 이더넷의 주요 단점인 실시간 데이터 전송 및 비결정성의 지원 부족은 완전히 해결되지 않았습니다.

세 가지 솔루션

따라서 산업용 애플리케이션의 이러한 요구를 충족하기 위한 솔루션이 모색되었습니다. 일반적으로 오늘날 세 가지 솔루션이 있습니다. 제한된 공간 때문에 자세히 설명할 수는 없지만, 문헌에서 “수정되지 않은 이더넷”이라고 하는 단일 솔루션만이 이더넷 표준과 상위 계층 TCP/IP 및 UDP 프로토콜을 수정하지 않고 사용된다고 말할 수 있습니다.

다른 두 가지 솔루션은 표준 프로토콜 또는 하드웨어의 수정 및 확장이 필요합니다.

수정되지 않은 이더넷을 기반으로 하는 산업 환경에서의 데이터 교환을 위한 유일한 표준은 인프라 변경(예: 특수 스위치, 라우터 등)이 필요하지 않고, 다른 기존 프로토콜과 간단히 공존할 수 있으며, 무엇보다도 산업용 사물인터넷 측면에서 원활한 통합과 상호운용성을 허용합니다.

수정되지 않은 이더넷 원칙에 완전히 기반을 둔 몇 가지 표준 중 하나는 EtherNet/IPTM입니다. EtherNet/IPTM은 ODVA에서 관리하는 개방형 표준입니다.

우리는 이 협회의 창립 회원이며 장기적으로 EtherNet/IPTM의 혜택을 누리고 있습니다. 이 기술은 또한 The Connected Enterprise®라고 하는 산업 자동화의 완전한 디지털화를 위한 솔루션의 초석이며, EtherNet/IPTM의 장점 덕분에 이상적인 산업용 사물인터넷 솔루션입니다.

Published 2019년 10월 23일


Jan Bezdicek
Jan Bezdicek
Director of Research & Development, Rockwell Automation
연결:
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 제품

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 산업 환경에서 상호운용성을 처리하는 방법
본 사이트의 콘텐츠는 인공 지능(AI)을 통해 번역되었으며, 사람의 검토나 편집을 거치지 않았습니다. 콘텐츠에는 오류나 부정확한 내용이 포함될 수 있으며, 아무런 보증 없이 “있는 그대로” 제공됩니다. 콘텐츠의 공식 버전은 영어 버전입니다.
계속 진행하기 위해 쿠키 설정을 업데이트하십시오..
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • 소셜 미디어 쿠키
  • 기능 쿠키
  • 성능 쿠키
  • 마케팅 쿠키
  • 모든 쿠키
귀하는 쿠키 설정을 언제든지 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 이곳에서 확인하십시오. {0} 개인 정보 보호 정책
CloseClose