Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

통신 네트워크 장애 시 전기 모터를 제어하는 방법

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
통신 네트워크 장애 시 전기 모터를 제어하는 방법 hero image

1980년대에 자동화 제어 시스템이 처음 도입되었을 때, 제조업체들은 여러 개의 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC) 또는 분산 제어 시스템을 사용하여 컨택터 코일, 소프트 스타터 및 가변 주파수 드라이브를 직접 제어하는 모터 제어 전략을 사용했습니다.

이러한 장치는 일반적으로 초기 유형의 제어 시스템에서 출력 릴레이 카드 또는 아날로그 출력 카드에 하드와이어로 연결되었습니다.

오늘날 이러한 레거시 제어 시스템은 노후화되기 시작했기 때문에 제조업체와 프로세스 회사는 구형 하드와이어 방식 모터 제어를 네트워크 기반 모터 제어로 교체하고 있습니다. 중앙 집중식 제어 시스템은 통신 네트워크를 통해 시작 및 정지 명령을 내릴 수 있습니다.

네트워크 기반 모터 제어의 장점은 다음과 같습니다.

  • 자동화 제어 시스템을 모터 스타터 근처에 배치할 필요가 없습니다.
  • 필요한 출력 카드 수가 적습니다.
  • 모터 제어 배선을 크게 줄일 수 있습니다.
  • 유지보수 관점에서 문제 해결이 더 쉽습니다.
  • 더 많은 진단 정보를 장비 및 프로세스 운영자에게 보고할 수 있습니다.

시스템 통합 및 시스템 유지보수 관점에서 볼 때, 네트워크 기반 모터 제어 시스템은 많은 전기 모터를 사용하는 프로세스 애플리케이션 또는 제조 애플리케이션에 이상적입니다. 제조업체와 프로세스 회사가 모터 제어 시스템을 네트워크 기반 모터 제어 시스템으로 업그레이드함에 따라 이 새로운 모터 제어 방법론의 이점을 실현하고 있습니다.

그러나 그들이 자주 간과하는 한 가지 시나리오는 “통신 네트워크가 실패하면 어떻게 될까?”입니다.

이 질문이 새로운 네트워크 기반 모터 제어 시스템이 배포되기 전에 해결되지 않는 경우, 제조업체와 프로세스 회사는 예상치 못한 생산 손실을 경험할 수 있습니다.

네트워크 문제는 다음과 같은 원인으로 발생할 수 있습니다.

  • 유지보수 직원이 실수로 네트워크 통신 케이블을 제거하거나 절단함
  • 네트워크 인프라에서 구성요소 고장(예: 이더넷 네트워크용 네트워크 스위치)
  • 네트워크에 이미 있는 다른 장치와 동일한 네트워크 주소를 가진 장치 추가
  • 모터 제어 기술에서 발생하는 전기 노이즈가 네트워크 통신을 방해함

대부분의 네트워크 기반 모터 제어 시스템은 네트워크 통신이 중단되면 “꺼짐” 상태가 되지만, 이것이 특정 프로세스나 애플리케이션에 적합한 모터 상태일까요?

네트워크 기반 모터 제어 시스템을 선택할 때 모터 제어 시스템을 “꺼짐”, “켜짐” 또는 “마지막 상태 유지”로 프로그래밍할 수 있는지 확인하십시오.

이를 통해 네트워크가 중단되더라도 특정 모터가 계속 작동하여 프로세스나 배치가 중단되지 않도록 유연성을 확보할 수 있습니다.

일부 네트워크 기반 모터 제어 시스템은 2차 제어 시스템이 제어권을 가져갈 때까지 지정된 시간 동안 마지막 모터 상태를 유지합니다. 그렇지 않으면 자동화 제어 시스템이 다시 통신을 설정할 때까지 지정된 시간이 지난 후 모터가 프로그래밍된 상태(“꺼짐” 또는 “켜짐”)로 전환됩니다.

고려해야 할 또 다른 기능은 전기 제어판에서 전기 모터의 상태를 수동으로 오버라이드할 수 있는 기능입니다. 일부 네트워크 기반 모터 제어 장치는 로컬/원격(수동/자동) 선택기 스위치를 모터 제어 시스템에 연결할 수 있도록 하거나, 수동 오버라이드를 허용하는 통합형 또는 패널 장착형 휴먼 머신 인터페이스(HMI)를 가지고 있습니다.

마지막으로, 일부 네트워크 기반 모터 제어 장치에는 프로그래밍 가능한 제어 로직이 있습니다. 이를 통해 통신 네트워크가 중단될 때 배치를 망치지 않고 프로세스를 완료하고 정상적으로 종료하도록 전기 모터를 프로그래밍할 수 있는 최대한의 유연성을 제공합니다.

네트워크 기반 모터 제어의 이점을 실현하기 위해 모터 제어 시스템 업그레이드를 고려하고 있다면, 통신 네트워크가 실패할 경우 계획을 실행할 수 있는 기능을 갖춘 적절한 인텔리전트 컴포넌트를 선택하십시오.

네트워크 기반 모터 제어에 대한 최신 정보를 자세히 알아보려면 당사 웹 사이트를 방문하십시오.

Published 2016년 10월 17일


Bill Martin
Bill Martin
Product Manager, Electronic Overload Relays, Rockwell Automation
연결:
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 제품

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 통신 네트워크 장애 시 전기 모터를 제어하는 방법