Loading
블로그 | 소프트웨어
Recent ActivityRecent Activity

3GPP의 5G 릴리스 17과 산업 작업장

5G 기술 세계에서의 흥미진진한 발전

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
가까운 미래의 공장, 창고에서 태블릿으로 장비 정보를 확인하는 엔지니어

5G 기술 세계에서 흥미로운 소식을 들을 준비가 되셨나요? 5G 사양을 구성하는 조직인 3GPP의 최신 릴리스에는 산업 작업 공간을 확실히 향상시킬 중요한 변화가 있습니다. 2022년 10월부터 출시된 릴리스 17은 3GPP에서 사용하는 필수 대역폭인 mmWave 스펙트럼 향상에 중점을 두고 있습니다. 이것은 작은 업그레이드가 아닙니다. 이 업데이트는 이전 릴리스보다 약 1/5 더 많은 스펙트럼 사용을 추가하여 데이터 용량이 대폭 증가합니다.

mmWave란 무엇입니까?

하지만 잠시 뒤로 돌아가서, mmWave가 정확히 무엇인지 궁금할 수 있습니다. 간단히 말해서, 24GHz~300GHz 범위의 주파수 대역입니다. 릴리스 17은 FR2-2라고 불리는 mmWave 스펙트럼을 향상시켜 52.6~71GHz 범위를 사용합니다. 이는 5G 네트워크가 더 많은 데이터를 처리할 수 있게 되어 초고속 인터넷 속도에 의존하는 사람들에게는 좋은 소식입니다.

이 업데이트의 가장 흥미로운 점 중 하나는 mmWave 스펙트럼이 더 높은 주파수 대역에 있다는 것입니다. 이로 인해 사용 범위가 더 가까운 거리로 제한됩니다. 하지만 이것이 오해를 불러일으키지 않도록 하십시오. 빔포밍 기술의 도움으로 범위 용량은 표준 3.5GHz 범위에 비해 크게 증가합니다. 빔포밍은 여러 가지 방법으로 사용되어 커버리지, 네트워크 효율성을 개선하고 간섭을 줄여 5G 네트워크를 이전보다 더욱 신뢰할 수 있게 만듭니다.

주파수 대역 수는 데이터 용량과 어떤 관련이 있습니까?

주파수를 케이블 채널로 생각해 보십시오. 24시간 내내 비디오(비디오는 데이터임)를 제공합니다. 다른 주파수를 추가하면 여러 개의 케이블 채널을 추가하는 것이고, 전달되는 데이터의 양이 크게 증가합니다.

대역폭이 얼마나 증가하고 얼마나 많은 데이터가 전달될 수 있습니까?

그렇다면 여기서 얼마나 많은 데이터를 이야기하고 있을까요? FR2-2 업데이트는 새로운 대역폭에 거의 18GHz를 추가하는데, 이는 상당한 증가입니다. 그리고 대역폭이 사용 가능한 고주파수 범위 내에 있기 때문에 경기장, 부두, 기차 창고, 대형 공장 바닥과 같은 장소에 적합합니다. FR2-2 5G NR 사양은 초저지연 및 초고처리량을 요구하는 사용 사례를 위한 향상된 기능을 제공합니다. 즉, 주파수 분할 듀플렉스(FDD) 및 시간 분할 듀플렉스(TDD) 작동, Massive MIMO(다중 입력 다중 출력) 안테나 어레이, 빔포밍 및 빔 추적과 같은 기능을 포함합니다. 또한 직교 주파수 분할 다중 접속(OFDMA) 및 비직교 다중 접속(NOMA)과 같은 다중 접속 기술도 지원합니다.

AGV가 mmWave 고주파수 스펙트럼 기술에 적합한 이유는 무엇입니까?

고주파수 mmWave 스펙트럼 기술의 가장 흥미로운 사용 사례 중 하나는 자율 유도 차량(AGV)입니다. AGV는 차량 자체에서 수행되는 제어량 때문에 엔지니어링, 시운전 및 유지보수에 많은 노력이 필요합니다. 저지연 데이터로 가는 경로를 생성함으로써 대부분의 제어를 외부에서 수행할 수 있어 AGV가 더욱 민첩하고 비용 효율적이 됩니다. AGV가 일반적으로 이동하는 거리는 mmWave 안테나의 범위 내에 있으며, 장거리 전환을 허용하기 위해 전환을 조정할 수 있습니다.

따라서 3GPP의 최신 릴리스는 특히 산업 현장의 mmWave 향상과 관련하여 5G 기술의 세계를 혁신할 것으로 보입니다. FR2-2 업데이트를 통해 더욱 빠른 인터넷 속도, 더욱 안정적인 네트워크, AGV와 같은 흥미로운 사용 사례를 기대할 수 있습니다. 새로운 세상이 펼쳐지고 있으며, 앞으로 어떤 일이 일어날지 기대됩니다!

5G에 대한 자세한 정보가 필요하십니까? 공장의 5G에 대한 백서를 확인하십시오.

Published 2023년 8월 14일

주제: 소프트웨어 진화

Rob Lodesky
Rob Lodesky
HMS Networks의 Key Account Manager
Rob은 HMS Industrial Networks에서 9년째 근무 중이며 현재 Key Account Manager 역할을 맡고 있습니다. Rob은 2005년부터 자동화 및 산업 통신 업계에서 다양한 역할을 수행해 왔습니다.
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독
추천 콘텐츠
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 3GPP의 5G 릴리스 17과 산업 작업장