Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

배터리 산업을 위한 고성능 제조

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
배터리 산업을 위한 고성능 제조 hero image

전기 자동차(EV) 시장이 수년간 꾸준히 성장함에 따라 EV 배터리에 대한 시장 수요도 지속적으로 증가했습니다. McKinsey의 자료에 따르면 2017년 전 세계 EV 배터리 제조업체는 약 30기가와트시의 저장 용량을 생산했습니다. 이는 전년도보다 거의 60 % 증가한 수치로, 이러한 추세는 계속될 것으로 보입니다.

이러한 추세의 원인은 소비자의 우선순위 변화와 휘발유 및 디젤 자동차에 대한 보다 지속 가능한 정책 추진이 혼합된 결과입니다.

특히 덴마크와 아이슬란드 등 일부 국가는 2030년까지 새로운 화석 연료 차량 판매를 금지할 계획을 이미 발표했습니다. 다른 국가들도 미래에 마감일을 정할 수 있지만, 당분간은 제로 배출 차량의 핵심인 온보드 배터리에 대한 시장 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

출발선에 서서

최근까지 배터리 제조업체들은 제한된 자동화와 단절된 정보 시스템을 사용하여 소량의 수요를 충족시켜 왔습니다. 그러나 이러한 접근 방식만으로는 미래에 전기 자동차가 필요로 하는 수십억 와트의 에너지를 공급하기에는 부족할 것입니다. 전기 자동차에 대한 수요가 급증할 뿐만 아니라, 매년 개선되고 있지만 배터리의 수명은 여전히 유한하며, 따라서 교체에 대한 필요성은 계속될 것입니다.

그러나 유럽 자동차 제조업체들이 충분한 배터리 공급을 확보하기 위해 적극적으로 노력하고 있음에도 불구하고 EV-배터리 시장은 아시아 제조업체가 지배하고 있습니다. 따라서 유럽 배터리 제조업체가 시장에 진입하여 시장 수요를 충족시킬 수 있는 상당한 기회가 있습니다.

이러한 배터리의 특성과 운송의 어려움을 고려할 때, 배터리 제조업체가 제품을 운송하는 것보다 자국에 더 가까운 곳에 공장을 세우는 것이 훨씬 더 합리적일 것입니다.

최근에는 가장 성공적인 운영이 스마트하고 고도로 자동화되며 효율적으로 연결되는 추세입니다. 이 점에서 모든 제조업체가 아직 필요한 투자를 하지 않은 상태입니다.

실제로 과제는 단순히 배터리 수요를 따라잡는 것뿐만 아니라 배터리 기술의 급속한 발전을 따라잡는 것입니다. 배터리 기술이 빠르게 변화함에 따라 여러 배터리 유형을 조정하고 효율적으로 생산할 수 있어야 합니다. 수율과 품질 관리를 유지하면서 생산 라인을 신속하게 변경할 수 있어야 합니다. 바로 이 지점에서 자동화가 핵심이 됩니다.

Rockwell Automation의 최근 연구에 따르면 전 세계의 고위 경영진은 자동차를 제외한 디지털 이니셔티브에서 운영 효율성 향상을 최우선 과제로 꼽았습니다.

이 업계에서 최우선 순위는 혁신을 추진하는 것이었습니다. 실제로 한 자동차 업계 리더는 “소비자의 취향 변화에 발맞추려면 새로운 기술을 구현해야 합니다.”라고 말했습니다.

 

준비

생산 지역에서 강력한 배터리 파트너십을 구축하는 것은 장기적으로 시간과 비용이 많이 들 수 있지만, 새로운 기술을 수용하는 것이 가장 신속한 길입니다. 좋은 소식은 배터리 기술의 급속한 발전을 따라잡는 것이 불가능하지 않다는 것입니다.

대부분의 경우, 이것이 반드시 어려울 필요는 없습니다. 제조업체는 더 높은 성능의 시스템에 투자해야 하지만, 모든 것을 한 번에 할 필요는 없습니다. 자동화된 운영으로의 전환은 지속 가능하고 실용적인 속도와 규모로 단계적으로 이루어질 수 있습니다.

MES가 해답이 될 수 있을까요? 배터리 제조업체의 경우 MES는 고성능 자동화 운영을 구축하기 위한 견고한 기반을 제공할 수 있습니다. 제조업체는 제어 및 비즈니스 시스템을 통합하여 더 나은 생산 데이터를 생성하고 추적할 수 있으며, 이를 분석하여 실행 가능한 통찰력으로 전환할 수 있습니다.

배터리 제조업체는 수많은 과제에 직면해 있으며, 우수한 MES는 이러한 과제를 해결할 수 있습니다. 프로세스 작업 지침을 장비에 통합하여 품질 관리와 장비 성능을 표준화할 수 있습니다.

또한 우수한 MES 애플리케이션은 장비 프로세스가 지정된 경계를 벗어날 때 알려줍니다. 따라서 배터리 제조 기술이 점점 더 복잡해지더라도 제조업체는 비즈니스에 문제가 되기 전에 잠재적인 문제에 실시간으로 대응할 수 있습니다.

MES 애플리케이션은 필요에 따라 확장하거나 축소할 수 있어 기업이 중요한 성장 시기에 유연성과 최적화를 실현할 수 있습니다. 성공적인 배터리 제조 프로세스의 핵심은 인텔리전스를 수용하는 동시에 지속적인 기술 발전에 대응할 수 있는 능력을 갖추는 것입니다.

 

이동

결론적으로, 배터리 제조업체는 배터리 제조에 존재하는 기회를 활용하기 위해 다음 사항을 고려해야 합니다.

  • 시간이 지남에 따라 생산 확장: 단계적으로 자동화 운영으로 전환하고 ROI를 입증하면서 점진적으로 확장할 수 있습니다.
  • MES 사용: 고성능 자동화 운영을 구축하고 비즈니스를 성장시키기 위한 기반 역할을 합니다.
  • 장기적인 준비: 프로세스의 각 단계에서 도움을 줄 수 있는 Rockwell Automation과 같은 전문가와 협력하십시오.

 

기억하세요

커넥티드 엔터프라이즈 구축은 모든 제조업체에 유익하지만, 오늘날 전기 자동차 판매의 급격한 증가(및 향후 예상되는 증가)는 더욱 긴급하고 강력한 인센티브를 창출하고 있습니다.

스마트 제조 전략을 수립하고 적절한 기술과 파트너를 도입하는 데 시간을 투자하면 시장이 성장함에 따라 보상을 얻을 수 있는 최상의 위치에 있게 됩니다.

배터리 산업을 위한 고성능 제조에 대해 더 자세히 알아보고 싶고 2021년 5월 18~20일 독일 슈투트가르트의 Messe Stuttgart에서 Battery Show Europe에 참석하신다면, 제 발표를 보러 오십시오.

Published 2020년 3월 6일

주제: 자동차 및 타이어

Andy Bell
Andy Bell
EMEA 기술 파트너 관리자, Rockwell Automation
Rockwell Automation에서 22년 이상 근무한 Andy는 고객 중심 산업에 대한 광범위한 지식을 쌓았으며, 특히 PartnerNetwork가 고객의 성공에 어떻게 도움이 되는지 잘 알고 있습니다. Rockwell Automation에 합류하기 전에 Andy는 시스템 통합업체와 협력했으며 강력한 엔지니어링 배경을 가지고 있습니다. Andy는 Rockwell Automation 내에서 다양한 역할을 수행했으며 지리적 영업, 글로벌 계정 관리 및 OEM 세그먼트 리더십 분야에서 근무했습니다. 지난 15년 동안은 국제 영업 역할을 맡아 다양한 문화와 도전에 대한 이해도 갖추고 있습니다.
연결:
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 항목

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 배터리 산업을 위한 고성능 제조