Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

비가 내리지만 폭우 회수 계획은 어디에 있습니까?

지방 정부는 빗물을 효과적으로 포획하고 저장하며 처리하기 위한 계획이 필요합니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
폐수 처리 플랜트

빗물을 모으는 관행인 빗물 회수는 처리된 물의 소비를 줄이고 지속 가능한 운영을 강화하기 위해 수세기 동안 시행되어 왔습니다.

오늘날 도시와 인구가 증가함에 따라 빗물 관리를 개선하려는 관심이 높아지고 있습니다. 정부는 인구 증가의 요구를 충족하기 위해 책임 있는 물 관리를 달성해야 한다는 사실을 오래전부터 인식해 왔습니다.

지금까지는 미국 내에서 우리의 필요를 충족시켜 왔지만, 인구가 320000000명이 넘는 미국에서는 요구 사항이 증가하고 있으며 빗물 회수 산업도 성장하고 있습니다.

지방 정부가 빗물 관리를 위한 규정과 규칙을 시행함에 따라, 우리와 같은 기업은 빗물 회수를 개선하기 위해 지방자치단체의 인프라 최적화를 지원해야 할 필요성이 점점 커지고 있습니다.

예를 들어, 일부 도시는 실제로 사유지에 빗물을 저장하는 것을 금지했습니다. 그 도시에서 비가 내리면 하늘에서 떨어지는 물은 그 도시의 소유라고 주장합니다.

다른 도시에서는 빗물 유출을 방지하기 위해 적절한 조경이 필요합니다. 조경 선택이 허용 가능한 수준의 지하수 보충을 허용하지 않는 부동산 소유자에게는 벌금이 부과될 수 있습니다.

어디에 배치해야 할까요?

지자체가 빗물 용량을 늘리려고 할 때 또 다른 문제가 발생합니다. 수집된 물을 어디에 저장할 것인가 하는 문제입니다.

지상 저장 방식은 일반적으로 상당한 부동산을 필요로 하며 환경적 영향에 취약합니다.

지하수 저장 또는 대수층 보충은 자체적인 복잡성을 가진 두 번째 옵션으로, 여기에는 해수 침입, 주입 및 양수 비용 등이 포함됩니다.

이것이 어디로 향하고 있습니까?

정부는 고급 수처리 및 회수 기술에 대한 물 인프라 투자를 통해 조치를 취하고 있습니다.

대규모 지방자치단체는 기존의 지상 및 지하 저장 위치에 대한 식수 보충을 위한 폐수 처리에 중점을 둔 프로젝트를 주도하고 있습니다.

그러나 만약 그들이 원천에서 직접 더 많은 빗물을 포집할 수 있다면, 처리 비용이 감소하여 투자 수익이 더 빨리 돌아올 수 있습니다.

2017년 이후에도 증가하는 인구에 깨끗한 물을 공급하려는 도시에서는 빗물 회수, 저장 및 처리를 위한 인프라에 대한 지속적인 관심이 중요할 것입니다.

또한, 구역과 유역 경계를 넘어 물 소유에 대해 우리가 나누어야 할 어려운 대화를 시작하는 것이 중요합니다.

빗물 회수에 대한 자세한 정보가 필요하시면 지자체 폐수 처리 페이지를 방문하거나 문의하십시오.

Published 2017년 10월 4일

주제: 상하수도 및 폐수 처리

Bret Young
Bret Young
Area Manager, Power Control, Rockwell Automation
연결:
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 상품

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 비가 내리지만 폭우 회수 계획은 어디에 있습니까?