Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

업계 리더를 위한 그린필드 관찰 결과

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
업계 리더를 위한 그린필드 관찰 결과 hero image

제가 만나는 거의 모든 업계 고위 경영진은 기존 기업을 더욱 효율적이고 생산적으로 만들기 위해 노력하고 있습니다.

현대 산업을 지속 가능하게 유지하는 끊임없는 업그레이드와 개선의 주기 속에서 경로를 설정하는 것은 매우 어려운 일입니다.

더욱 효율적인 제어, 안전, 보안 및 MES 솔루션을 통합하고 생산 현장의 수명 종료 장비를 교체하려면 실용주의와 비전이 매우 적절히 조합되어야 합니다.

Rockwell Automation 엔지니어들이 이러한 과제에 지속적으로 대응하여 업종에 상관없이 고객이 더욱 생산적이고 효율적이며 지속 가능한 생산 현장을 구축할 수 있도록 돕는 방식에 대해 매우 자랑스럽게 생각합니다.

기존 공장을 개선하는 것이 전부는 아니며, 고객이 완전히 새로운 공장을 건설하는 경우도 있습니다. 이러한 그린필드 프로젝트에서는 생산성에 집중하는 것이 중요합니다.

이것은 당연하게 들릴 수 있지만, The Connected Enterprise® 시대의 생산성은 설치하는 장비와 시스템뿐만 아니라, 공장이 데이터를 활용하여 인력과 공급망을 최대한 활용하는 방식에서도 유연하고 미래 지향적이어야 합니다.

그린필드 프로젝트에 있어 IIoT 시대는 이미 도래했습니다. Jaguar Land Rover와 협력하는 Rockwell Automation 팀을 대표하여, 우리는 이러한 유명 브랜드를 위해 새롭고 유연하며 생산적인 공장 솔루션을 제공하는 데 일조하게 된 것을 매우 자랑스럽게 생각합니다.

또한, Hannover Messe에서 Jaguar F-Pace 자동차를 전시하여 The Connected Enterprise®에 대한 우리의 비전을 설명할 수 있어 기뻤습니다.

앞서 말했듯이, 공장의 생산성을 최대한 높이고자 하는 것은 당연하게 들릴 수 있지만, 최근 몇 년 동안 생산성을 설계하는 방법과 유연한 기술을 통해 생산성을 향상하고 미래에 대비하는 방식이 변화했습니다.

예를 들어, iTRAK 및 MagneMotion 기술은 기존 방법보다 더 효율적이고 유지보수가 적은 방식으로 생산 현장 내에서 부품과 제품을 이동할 수 있도록 지원합니다.

게다가, 서로 다른 시간이나 서로 다른 처리량에 따라 다양한 기능을 수행하도록 프로그래밍 및 재프로그래밍할 수 있습니다. 이러한 기능은 스위치를 켜는 것(또는 화면을 터치하는 것)만으로 변경할 수 있으며, 새로운 제품 라인이나 기능으로 새로운 기능을 추가할 수 있습니다. 이는 전환 시간이 크게 단축되고 공장이 즉시 더 생산적이 되며 미래의 변화에도 더 잘 적응할 수 있음을 의미합니다.

이러한 유연한 새로운 모션 기술이 완전히 Connected Enterprise®에서 운영될 때, 공장 관리자는 데이터의 잠재력을 활용하여 추가적인 이점을 얻을 수 있습니다.

생산 현장의 장비 성능에 대한 전례 없는 가시성을 통해 데이터를 분석하고 실행 가능한 비즈니스 인텔리전스로 전환할 수 있습니다. 이러한 실시간 지식은 유지보수 효율성을 개선하고, 가동 중단 시간을 줄이며, 새로운 방식으로 생산성을 측정하는 데 도움이 됩니다.

기계 수준에서 MES 및 ERP 수준으로 새로운 차원의 비즈니스 인텔리전스를 도입함으로써 제조는 전체 공급망의 원활한 부분이 될 수 있습니다.

새로운 시설을 구축하기에 더 좋은 시기가 있었나요? 아마도 없었을 것입니다! 백지 상태에서 시작할 수 없는 경우, 기존 공장의 생산성과 유연성도 “정상적인” 수명 종료 업그레이드의 일부로 최신 기술을 통합하여 향상시킬 수 있다는 좋은 소식이 있습니다.

The Connected Enterprise®의 원칙은 정보 기술(IT)과 운영 기술(OT)을 결합하여 이미 사용 가능한 데이터를 활용하는 환경에 전략적으로 접근하는 모든 공장에 큰 이점을 제공할 수 있습니다.

공장에서 가능한 사항에 대해 더 알고 싶으시다면, 현지 Rockwell Automation 팀에 문의하십시오.

Published 2017년 9월 11일

주제: 자동차 및 타이어

Thomas Donato
Thomas Donato
Senior Vice President, Global Sales and Marketing, Rockwell Automation
연결:
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 제품

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 업계 리더를 위한 그린필드 관찰 결과