Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

SMLC에 대한 보조금 지원으로 제조가 더 저렴하고 접근하기 쉬워집니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
SMLC에 대한 보조금 지원으로 제조가 더 저렴하고 접근하기 쉬워집니다. hero image

지난주 미국 에너지부는 전국 Smart Manufacturing Innovation Institute를 설립하기 위해 USD70000000의 연방 보조금 수여 기관으로 Smart Manufacturing Leadership Coalition(SMLC)을 선정했습니다.

본부는 UCLA에 있으며, 뉴욕, 노스캐롤라이나, 텍사스, 캘리포니아, 워싱턴주에 지역 센터를 두고 있는 이 연구소의 목표는 산업 성장과 혁신을 촉진하는 것입니다.

이 연구소는 첨단 제조 기술 개발, 숙련된 인력 양성, STEM 인재의 안정적인 파이프라인 구축을 목표로 하는 USD140000000 이상의 공공-민간 투자로 자금을 조달받게 됩니다.

이 결정이 우리 회사와 고객에게 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 확신합니다. Smart Manufacturing Leadership Coalition의 창립 멤버로서 Rockwell Automation은 학계, 산업계, 비영리 단체로 구성된 SMLC를 이루는 200개의 파트너 중 하나입니다.

스마트 제조 혁신 연구소는 오픈 소스 디지털 플랫폼과 기술 아키텍처를 사용하여 우리의 강점을 발휘합니다. 고급 센서, 제어, 플랫폼 및 모델링 기술을 "빠른 실패" 형식의 상용 스마트 제조 시스템에 통합하여 더 빠른 솔루션을 도출합니다.

특히, 우리는 산업 애플리케이션을 위한 공유 프레임워크를 개발하기 위한 SMLC의 노력을 활용할 것입니다. 지역 산업을 대상으로 하는 테스트 베드를 사용하고 현지 학술 자원을 활용하는 반복적인 프로세스를 통해 애플리케이션을 생성할 것입니다.

우리는 공통 형식을 사용하여 상호작용과 정보를 촉진하는 공통 생태계를 구축함으로써 중소 제조업체와 OEM의 요구에 집중할 것입니다. 이를 통해 고객은 성공적인 스마트 제조 솔루션을 더 빨리 배포할 수 있습니다.

위스콘신에서는 차세대 제조 위원회를 지원합니다. 이는 산업 자동화, 에너지 관리, 식품에서 식탁까지, 청정수 등 지역 산업을 대상으로 하는 새로운 지역 센터를 만들기 위한 경제 개발 이니셔티브입니다. 차세대 제조 위원회는 작동 여부를 신속하게 확인하기 위해 소규모 테스트 베드를 완료할 수 있습니다.

요컨대, 이 새로운 연구소는 중소 및 대규모 제조업체에 스마트 툴, 혁신 및 The Connected Enterprise®를 달성할 수 있는 능력에 대한 새로운 접근을 제공할 것입니다.

Published 2016년 7월 6일


Dave Vasko
Dave Vasko
Director of Advanced Technology, Rockwell Automation
연결:
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 항목

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left SMLC에 대한 보조금 지원으로 제조가 더 저렴하고 더 쉽게 이용 가능해집니다.