Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

집을 떠나지 않고 스마트 제조로 나아가십시오

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
집을 떠나지 않고 스마트 제조로 나아가십시오 hero image

스마트 제조는 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 그리고 이를 가능하게 하는 디지털 기술은 끊임없이 진화하고 있습니다. 이러한 혁신이 제공하는 기회를 활용하려면 지속적인 학습과 네트워킹이 필수적입니다.

그래서 저는 두 번째 VirtualConnect 이벤트에 참여하게 되어 매우 기쁩니다. 라이브 이벤트의 모든 교육과 네트워킹을 온라인으로 제공합니다. 게다가 무료입니다. 우리는 글로벌 팬데믹이 진보를 방해하도록 내버려 두지 않을 것입니다.

두 번째 VirtualConnect에 참석하여 Smart Manufacturing의 생산성을 높이는 방법을 알아보십시오.

두 번째 VirtualConnect에 참석하여 Smart Manufacturing의 생산성을 높이는 방법을 알아보십시오.

튼튼한 기반

5월에 개최된 첫 번째 가상 이벤트는 대성공을 거두었습니다. 77개국에서 1370명의 참석자가 로그인했습니다. 이들은 6000개 이상의 동영상을 시청하고, 15000개 이상의 문서를 다운로드했으며, 약 1600개의 채팅 메시지를 생성했습니다. 우리는 많은 긍정적인 피드백을 받았고 많은 새로운 연락처를 만들었습니다.

이러한 성공을 바탕으로 두 번째 이벤트에서는 새로운 주제와 기존 주제를 모두 다루는 다양한 강연, 확장된 디지털 쇼플로어, 그리고 업계 전반의 더 많은 전문가 및 동료와 대화할 수 있는 기회를 제공합니다.

이전과 마찬가지로 제조 대화에서 지배적인 주제를 기반으로 프레젠테이션을 트랙으로 구성했습니다. 그러나 이번에는 세 가지 트랙 중에서 선택할 수 있습니다.

트랙 1: 스마트 장비 여정

스마트 장치를 사용하여 데이터를 캡처하고, 생산성을 높이고, 운영 효율을 최적화하는 더 나은 의사 결정을 내리는 방법을 알아보십시오. 이 트랙에는 다음이 포함됩니다.

  • 자산 활용을 개선하기 위한 스마트 감지 장치
  • 더욱 신속한 운영을 위한 스마트 안전 장치
  • 생산성 향상을 위한 스마트 모터 제어 장치
  • 최적화된 운영 효율을 위한 스마트 제어

트랙 2 – 스마트 운영 여정

프로세스 제어, 사이버보안 및 커넥티드 서비스의 최신 개발 동향을 알아보십시오. 이 트랙에는 다음이 포함됩니다.

  • Rockwell Automation 분산 제어 시스템의 새로운 혁신
  • 산업 자동화 제어 시스템을 위한 사이버보안
  • Emulate3D가 오늘날의 제조업체에 어떻게 도움이 되는지
  • 유연한 제조로 수요 충족
  • 커넥티드 서비스가 중요한 제조 문제를 해결하는 데 어떻게 도움이 되는지

트랙 3 – 디지털 트랜스포메이션 여정

증강 현실(AR) 및 디지털 트윈과 같은 기술은 스마트 장치를 활용하여 운영을 확장함으로써 제조 성능을 향상시킬 수 있는 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 이 트랙에는 다음이 포함됩니다.

  • AR이 제조 혁신을 주도하는 이유
  • 디지털 트윈이 더 나은 시스템 구축에 도움이 되는 방법
  • 독립형 카트 기술(ICT) 솔루션
  • 씬 클라이언트 아키텍처를 사용하여 생산성 향상
  • 원 데이터로부터 유용한 정보 도출

 

모든 것을 최대한 활용하기

이전과 마찬가지로 트랙은 공개되어 있으므로 자신에게 중요한 것을 선택할 수 있습니다. 다음은 전체 일정이므로 시간을 가장 잘 활용하는 방법을 결정할 수 있습니다.

각 강연이 끝난 후에는 연사에게 질문하고 발표된 아이디어에 대해 토론할 수 있는 기회가 주어집니다. 또한, 모든 내용이 녹화되어 주문형으로 제공되므로 이벤트 후에 놓친 부분을 다시 확인할 수 있습니다.

세션 사이에는 제조 및 IT, 운영 및 유지보수 분야의 동료들과 연결하여 모범 사례를 공유하고 배운 내용을 적용할 수 있는 시간이 있습니다. 또한 확장된 전시장을 탐색하고 디지털 부스를 방문하여 정보를 수집하고 담당자와 대화할 수 있습니다.

이 무료 이벤트에 참여하세요

5시간 이벤트 등록이 지금 열려 있습니다. 세션은 녹화되어 이벤트 후 등록자에게 제공됩니다. 이 이벤트와 향후 몇 달 동안 계획된 다른 이벤트에 대해 자세히 알아보세요. 그곳에서 여러분을 ‘뵙게’ 되기를 기대합니다.

Published 2020년 6월 5일


Nathan Turner
Nathan Turner
Director Integrated Architecture EMEA, Rockwell Automation
Nate is responsible for the growth and financial performance of the Integrated Architecture (IA) products in the EMEA region. He manages the team of marketing development managers and EMEA product managers focused on our IA portfolio. He also works closely with the local IA field business leaders (FBLs).
연결:
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 항목

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 집을 떠나지 않고 스마트 제조로 나아가십시오