Loading
블로그 | 대중교통
Recent ActivityRecent Activity

미래를 내다보며: 대중교통 산업의 미래를 형성하는 세 가지 트렌드

대중교통 산업의 미래를 형성하는 세 가지 핵심 영역을 살펴보십시오.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
메트로레일이 휴스턴 시내 외곽의 교통 센터에 정차

대중교통 환경의 변화

전 세계적으로 도시가 커지고 있습니다. 전 세계 도시 인구는 1초에 2명씩 증가하여 매일 172800명의 새로운 도시 거주자가 생겨납니다.1 이러한 급속한 도시화는 도시를 더욱 활기차고 혁신적이며 흥미로운 공간으로 만들겠지만, 동시에 시민의 안전과 복지를 우선시해야 하는 도시 계획자에게는 상당한 도전 과제를 안겨줍니다.

증가하는 도시 인구는 삶을 영위하기 위해 접근 가능하고 지속 가능한 교통 수단을 필요로 합니다. 또한, 도시는 배출량과 에너지 소비를 제한하는 새로운 방법을 찾아야 하며, 그렇지 않으면 인구의 건강에 영향을 미칠 위험이 있습니다. 실제로 미국에서 교통은 총 온실가스 배출량의 30%를 차지했습니다.2 이를 해결하기 위해 도시 계획자들은 스마트 시티 이니셔티브에 투자하고 있으며, 데이터를 사용하여 도시 운영 방식을 혁신하는 실행 가능한 실시간 통찰력을 확보하고 있습니다.

대중교통은 스마트 시티 이니셔티브의 최전선에 있으며, 정부의 자금 지원 증가와 새로운 기술 발전이 업계의 변화를 촉진하고 있습니다. 그러나 업계가 발전함에 따라 운영자는 신뢰성, 안전 및 보안을 간과할 수 없습니다. 대중교통 조직은 의도적인 모듈형 투자를 통해 기술의 위험을 관리하여 미래 인구에게 만족스러운 승객 경험을 제공할 수 있습니다.

운영 신뢰성 향상

인구가 급격히 증가함에 따라 기대치도 크게 높아졌습니다. 승객 수가 증가함에 따라 대중교통 운영자는 신뢰할 수 있는 운영을 보장해야 하며, 그렇지 않으면 도시가 마비될 위험이 있습니다. 티켓 발권에서 엘리베이터 및 에스컬레이터 운영, 열차 일정 및 안내에 이르기까지 대중교통 시스템은 더 많은 승객을 수용하면서도 만족스러운 승객 경험을 제공해야 합니다—even as higher rider density pushes existing systems to the limits.

동시에 대중교통 시스템은 기존 시스템에서 더 많은 것을 얻지 못하면서 새로운 장비를 추가하는 데만 집중할 수 없습니다. 다행히도 현대적인 SCADA 및 wayside 시스템은 대중교통 운영자에게 대중교통 시스템의 신뢰성과 복원력을 극대화할 수 있는 가시성을 제공합니다. 단일 제어 시스템에서 운영 및 자산 관리를 통합함으로써 운영자는 장비 성능 및 상태에 대한 더 나은 가시성을 확보할 수 있습니다. 이를 통해 문제가 발생하기 전에 감지하여 긍정적인 역 경험을 보장하고 열차를 정시에 운행할 수 있습니다.

또한 자산 및 장비에 대한 심층적인 관점을 통해 운영자는 시스템에 더 많은 이중화를 구축하여 단일 실패 지점을 제거함으로써 중요 장비의 복원력을 높이고 근본적으로 정전을 방지할 수 있습니다.

안전과 지속 가능성은 여전히 최우선 과제입니다.

대중교통 시스템은 미래의 모빌리티 솔루션입니다. 철도 시스템은 자동차보다 효율적이고 지속 가능하여 도시가 기후 변화에 대응하면서 도시 인구의 증가하는 요구에 적응할 수 있도록 돕습니다. 이미 혁신적인 도시들은 빠르고 쉽고 신뢰할 수 있는 모빌리티를 시민들에게 제공하기 위해 첨단 대중교통 시스템에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 사우디아라비아에서 개발 중인 '라인 시티'는 승객이 단 20분 만에 도시 어디든지 이동할 수 있도록 합니다. 그러나 대중교통 산업이 신뢰할 수 있는 친환경 미래를 실현하려면 승객 안전을 타협할 수 없습니다.

현대적인 안전 및 제어 시스템은 대중교통 운영자가 그 어느 때보다 안전한 운영을 보장할 수 있도록 지원합니다. 장애물 감지 시스템(ODS) 및 가이드웨이 침입 감지 시스템(GIDS)과 같은 기성 하드웨어는 유지보수 및 수리 요구 사항에 대한 심층적인 통찰력을 제공하는 한편, 자동 터널 환기 시스템은 효율성을 높이는 동시에 승객의 안전을 유지하여 수동 환기 관리를 대체하고 팬을 자동으로 배치하여 화재 피해를 예방하고 최소화하는 스마트 시스템을 제공합니다.

효율성 확장을 위한 포괄적인 사이버보안 접근법이 가장 중요합니다

현대적인 제어 시스템은 단일 플랫폼에서 운영을 통합하여 풍부한 데이터가 시스템 전체에 흐르도록 하고 혁신적인 통찰력을 제공합니다. 그러나 많은 대중교통 조직은 구형 시스템과 구식 장비에 의존하고 있습니다. 대중교통 운영자가 커넥티드 시스템을 도입하기 전에 기존 구형 도구의 위협 벡터를 줄이지 않으면 운영과 승객 모두가 위험에 처하게 됩니다.

전 세계 정부는 대중교통 산업에 대한 사이버보안 위협을 인식하고 있습니다. FTA, APTA, CISA와 같은 조직은 모두 대중교통 시스템이 새로운 기술을 안전하게 채택할 수 있도록 사이버보안 프레임워크를 제공합니다. 예를 들어, 2023년에는 FTA가 대중교통 운영자가 조직의 보안 위험을 식별할 수 있도록 지원하는 자가 평가 도구 를 출시했습니다.

대중교통 운영자는 경험이 풍부하고 신뢰할 수 있는 파트너와 협력하여 보안 태세를 더욱 강화할 수 있습니다. 적절한 파트너는 고객의 현재 상황에 맞춰 시스템에 대한 전체적인 이해를 바탕으로 전략적이고 모듈형 투자를 통해 이점을 극대화하고 위험을 최소화할 수 있습니다. 강력한 네트워크를 기반으로 하는 적절한 솔루션 및 서비스를 통해 대중교통 시스템은 사이버 공격을 더욱 쉽게 보호, 감지, 대응 및 복구하면서 운영을 혁신할 수 있습니다.

Rockwell Automation과 파트너 관계

세계가 계속해서 디지털화되고 도시화됨에 따라 대중교통의 중요성과 대중교통이 제공할 수 있는 역량은 계속 진화하고 있습니다. 그러나 대중교통이 미래의 모빌리티 솔루션으로 자리 잡기 위해서는 운영자가 시스템 신뢰성, 안전 및 보안을 간과해서는 안 됩니다.

조직은 업계 전문가와 협력하여 위험을 최소화하면서 이익을 극대화하는 스마트하고 목표 지향적인 투자를 할 수 있습니다. Rockwell Automation은 대중교통 시스템이 기술을 최대한 활용할 수 있도록 지원하는 데 전념하고 있습니다. 50년 이상의 업계 경험과 광범위한 파트너 네트워크를 바탕으로 내일의 교통 요구 사항을 충족하는 데 필요한 시스템과 솔루션 및 서비스를 제공합니다.

자세한 내용은 당사 웹 사이트를 방문하거나 당사에 문의하십시오.

1Jones, B. (2022, May 29). Faster, cleaner, greener: What lies ahead for the world’s railways. CNN. https://www.cnn.com/travel/article/future-rail-travel-cmd/index.html

2EPA (2023, August 28). 교통 분야 온실가스 배출에 대한 빠른 사실. 미국 환경보호국. https://www.epa.gov/greenvehicles/fast-facts-transportation-greenhouse-gas-emissions

Published 2023년 11월 21일

주제: Mass Transit 인프라

Craig Blondin
Craig Blondin
산업 영업 관리자, 에코 산업 - 대중 교통, Rockwell Automation
북미 전역의 대중 교통 프로젝트에서 10년 이상의 경험을 보유한 Craig는 대중 교통 생태계 내에서 성장을 촉진하는 데 주력하고 있습니다. 그는 대중 교통 부문에서 목표를 달성하는 데 도움이 되는 귀중한 통찰력과 지식을 가지고 있으며, 언제든지 질문에 답변할 준비가 되어 있습니다.
연결:
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독
추천 콘텐츠
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 대중교통 산업의 미래를 형성하는 3가지 트렌드