Loading
블로그 | 프로세스 솔루션
Recent ActivityRecent Activity

유연한 생산으로 공급망 문제를 해결

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
태블릿을 사용하여 자동화 시스템 장비를 제어하는 엔지니어의 이미지.

유연한 생산을 활용하여 고객 공급 및 수요 변동 극복

프로세스 자동화의 미래는 지속 가능성, 디지털 트랜스포메이션, 유연한 생산이라는 세 가지 주요 트렌드에 의해 형성되고 있습니다. 이 3부작 블로그 시리즈에서는 이러한 트렌드를 더 자세히 살펴보고 이러한 트렌드가 전 산업에 걸쳐 어떻게 변화를 가져오는지 논의할 것입니다.

유연한 생산은 심각한 운영 중단을 일으키지 않고 변화하는 수요나 공급 문제에 신속하게 적응하는 능력입니다. 이러한 민첩성은 엣지 장치부터 입력 및 출력 상황에 이르기까지 공장의 모든 측면을 포괄합니다. 경쟁이 치열해지는 비즈니스 환경에서 유연성은 관련성을 유지하고 시장 수요를 충족하는 데 필수적입니다.

수요 및 공급망 변동 이해

두 가지 시나리오를 상상해 보십시오. 하나는 제품 C의 수요가 예상보다 크게 증가하여 대량 주문이 들어오는 경우입니다. 이로 인해 대기 기간이 길어져 고객이 불만을 가질 수 있는 백로그가 발생할 수 있습니다. 또한 고객이 제품에 대한 사소한 수정을 요청합니다. 이제 동일한 제품의 두 가지 변형을 관리해야 합니다.

또 다른 시나리오는 주요 공급업체 중 하나가 주요 자재를 다 써서 다른 공급업체로 신속하게 전환해야 하는 경우입니다. 불행히도 자재의 차이로 인해 동일한 제품 결과를 얻기 위해 자동화 시스템을 변경해야 합니다. 시스템을 얼마나 쉽게 최신 상태로 유지할 수 있습니까?

어떤 상황에서든 민첩성은 자동화 시스템의 유연성에 달려 있습니다. 이러한 경우에 어떻게 대비할 수 있을까요? Rockwell의 PlantPAx®와 같은 유연한 생산을 지원하는 산업 자동화 시스템을 통해 대비할 수 있습니다.

고객 수요 및 공급 동향 모니터링

끊임없이 변화하는 비즈니스 환경에서 수요와 공급 변동을 사전에 관리하는 것은 매우 중요합니다. 이를 위해서는 주요 트렌드를 예의주시하고 잠재적인 문제가 심각한 문제로 발전하기 전에 예방 조치를 마련해야 합니다. 수요 중단을 더 효과적으로 관리하려면 운영의 핵심인 생산 일정, 판매 수치 및 잠재적 기회를 명확하게 파악하는 것이 중요합니다. 신속하고 정보에 기반한 의사 결정은 이러한 가시성에 달려 있습니다.

공급망 중단에 선제적으로 대응하려면 기업은 주요 공급업체를 모니터하고 잠재적인 문제가 심각해지기 전에 해결하기 위한 대응책을 마련해야 합니다. 공급망 가시성을 확보하는 것은 신속하고 정보에 입각한 의사 결정을 위해 매우 중요합니다.

공급이 불가능한 경우, 백업 공급업체나 대체 조달 위치를 통해 예기치 않은 중단 상황에서도 생산을 유지할 수 있습니다. 그러나 성공적인 실행은 전략적 계획에 달려 있습니다. 기업은 첨단 기술을 활용하고 공급망 관리에 대한 전략적 접근 방식을 채택함으로써 예기치 않은 상황을 더 잘 예측하고 중단 상황에서도 민첩성을 유지할 수 있습니다.

PlantPAx®: 유연성을 통한 복원력 향상

PlantPAx®와 같은 첨단 기술을 도입하면 가시성 지수를 크게 향상시킬 수 있습니다. 실시간 데이터와 분석을 제공함으로써 트렌드를 파악하고 중요한 상황으로 발전하기 전에 필요한 조치를 취할 수 있습니다. 한 걸음 더 나아가 각 제품 및 공급업체 유형에 맞춤화된 전략을 구현하면 위험을 완화하고 운영의 원활한 진행을 보장할 수 있습니다.

PlantPAx®는 생산 및 공급 요구 사항을 충족하도록 설계된 유연하고 개방된 최신 분산 제어 시스템(DCS)입니다. 업계 전반의 표준, 다면적인 업계 모범 사례 및 고가용성 특허 아키텍처를 지원하는 견고한 이더넷 기반 표준 아키텍처를 기반으로 합니다.

이더넷 기반 아키텍처는 신속한 데이터 전송을 가능하게 하여 기업이 시장 수요 변화에 빠르게 대응할 수 있도록 합니다. 신속하게 재사용할 수 있는 하드웨어를 통해 기업은 원활하고 신속한 변화에 대한 요구를 충족하기 위해 새로운 수요 트렌드에 맞춰 운영을 전환할 수 있습니다. PlantPAx®는 기업이 수요 및 공급 측면의 변동에 대해 사전 대응적 접근 방식을 채택하여 위험을 완화하고 불확실성에도 불구하고 민첩성과 경쟁력을 보장할 수 있도록 지원합니다.

예상치 못한 수요 급증은 작업에 큰 차질을 빚을 수 있습니다. 이러한 상황에서는 여러 위치에 걸쳐 생산 일정을 변경할 수 있는 능력이 매우 중요하며, 이를 통해 변동에도 불구하고 생산 흐름을 유지할 수 있습니다. 그러나 이러한 조정의 성공은 전략적 계획에 달려 있습니다.

디지털 스레드

여러 출처의 정보를 엮어 비즈니스 운영에 대한 포괄적인 관점을 제공하는 실시간 디지털 스레드를 상상해 보십시오. 이 스레드는 현재 생산 수요와 공급 차질을 평가하고 판매 수요에 대한 정보를 제공합니다. 이러한 실시간 데이터는 회사의 미래를 형성할 수 있는 비즈니스 결정을 내리는 데 매우 중요할 수 있습니다.

새로운 고객과 사전에 배송을 계획할 수 있는 시나리오를 고려해 보십시오. 이러한 계획은 생산 일정/공급업체의 배송 일정 및 판매와 완벽하게 일치하여 프로세스를 간소화합니다. 더 이상 생산, 판매 및 배송을 개별적으로 조정할 필요가 없으므로 비즈니스의 소중한 시간과 노력을 절약할 수 있습니다.

Rockwell의 PlantPAx®가 바로 이러한 기능을 제공합니다. 고급 데이터 분석 기능을 통해 다양한 소스의 데이터를 단일 실시간 디지털 스레드로 통합합니다. 이러한 전체론적 관점은 기업이 이동 중에도 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있도록 하여 궁극적으로 운영 효율성을 높이고 비용을 절감하며 고객 만족도를 향상시킵니다.

솔루션

수요를 이해하고 관리하는 것은 모든 비즈니스의 중요한 측면입니다. 이는 단순히 고객이 원하는 것이 무엇인지 아는 것뿐만 아니라, 고객이 언제 원하는지 그리고 얼마나 필요한지 아는 것을 포함합니다.

디지털 지원 DCS 및 MES와 같은 툴을 통합하면 생산 능력에 대한 실시간 통찰력을 제공하여 기업이 생산 일정을 시장 수요 및 공급업체의 납품과 효과적으로 조정할 수 있습니다. 이러한 툴은 운영 능력에 대한 명확한 시야를 제공하여 기업이 과잉 생산이나 재고 부족을 방지할 수 있도록 지원합니다.

장치나 구성을 추가하거나 빼서 변화하는 수요에 쉽게 적응할 수 있는 시스템도 매우 유용합니다. 이러한 유연성을 통해 기업은 수요 변동에 따라 운영 규모를 조절하여 최적의 자원 활용을 보장할 수 있습니다.

이러한 요소를 통합하는 종합 솔루션을 갖추면 고객 만족과 성장을 주도하는 기업의 역량을 크게 강화할 수 있습니다.

수요 충족: 운영 유연성의 혁신적 힘

이러한 유연한 시스템과 도구의 혁신적인 힘은 과소평가될 수 없습니다.

이 시나리오를 상상해 보십시오. 출시한 제품이 갑자기 인기를 끌게 됩니다. 수동으로 생산 일정을 조정하거나 재고 부족 문제를 해결하는 대신, 통합 시스템이 증가한 수요를 즉시 인식합니다. 실시간으로 생산 능력을 신속하게 조정하고, 자원을 정렬하고, 장치 구성을 변경합니다.

수요 급증에 대응하는 것뿐만 아니라 이를 손쉽게 관리할 수 있습니다. 고객의 요구를 그 어느 때보다 빠르게 충족하여 고객 만족도를 높이고 충성도를 높이고 있습니다. 특정 애플리케이션에 적응하고 기존 프로젝트를 신속하게 변경하는 능력은 진화된 비즈니스 모델로 이어질 수 있는 경쟁력이 되었습니다.

이것이 바로 연속 프로세스 산업에서 유연성의 힘입니다. 이것이 수요 관리의 미래입니다. 적절한 도구와 시스템을 갖추면 이것이 현실이 될 수 있습니다. 운영 효율성과 고객 만족의 새로운 시대에 오신 것을 환영합니다.

Published 2023년 8월 30일

주제: Accelerate Digital Transformation 프로세스 솔루션 디지털 스레드 PlantPAx

Tim Mirth
Tim Mirth
PlantPAx Platform Leader, Rockwell Automation
Tim Mirth is the Platform Leader for PlantPAx DCS and co-chair for security in the Open Process Automation Forum (OPAF). He has well over a decade of experience in industrial automation system thought leadership and multi-vendor system integration after spending time in places like NASA. He is passionate about innovation, customer experience and music.
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독
추천 콘텐츠
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 유연한 생산으로 공급망 과제 해결