Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

세계 최초의 공유 스마트 공장에서 얻은 5가지 전환 교훈

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
세계 최초의 공유 스마트 공장에서 얻은 5가지 전환 교훈 hero image

디지털 경제에서 획기적인 비즈니스를 창출하려면 두려움 없는 창의적인 접근 방식이 필요합니다. 차별화는 큰 이익을 가져다주기 때문에 기업은 한계를 뛰어넘고 차별화하기 위해 무엇을 하고 있는지 생각해야 합니다.

이것이 바로 Technologies Added가 시도한 일입니다. 세계 최초의 공유 스마트 공장 운영자로서 우리는 기존 제조 모델에 도전하고 공장 운영 방식에 창의적인 접근 방식을 적용하기 위해 지속적으로 노력해 왔습니다.

 

더 스마트한 모델

네덜란드 Emmen에 기반을 둔 우리는 2017년 초에 공장 문을 열었습니다. 이 시설의 차별점은 협업 모델입니다. 우리는 한 지붕 아래 여러 동종 기업의 생산을 주최합니다. 이는 기존에 폐쇄적이고 독점적인 산업에 WeWork와 같은 모델을 도입하여 협력하는 기업이 '즉시 사용 가능한' 생산 모델(구독 기반으로 공간을 예약하는 제조의 동등물), 공유 자원 및 첨단 기술에 대한 액세스의 이점을 누릴 수 있도록 합니다.

이 모델을 통해 고객은 빠르게 구성 가능한 생산 라인을 구축하여 제품을 시장에 출시하기 위한 유연하고 확장 가능한 프로세스인 '대량 맞춤화'를 가능하게 합니다. 이 공장은 3D 모델링, 스마트 로봇 공학, 디지털 트윈 및 데이터 기반 제조와 같은 기능을 통해 새로운 표준을 설정하며, 고객은 이를 사용하여 새로운 생산 모델을 실험할 수 있습니다.

여정이 시작된 지 2년이 지난 지금, 우리는 이 시설에서 10개의 기업이 활동하고 있으며(자체 생산 라인 외에) 20개의 기업이 정기적으로 주문을 하고 있습니다. 지난 2년간의 경험을 바탕으로, 더 스마트한 기능을 도입하려는 다른 제조업체에 도움이 될 수 있는 몇 가지 주요 교훈을 공유하고자 합니다.

레슨 #1 – 유연성을 강점으로 삼으세요

Technologies Added에서는 모듈형 ‘유연한 조립’ 기능을 사용하여 여러 파트너가 동시에 운영할 수 있도록 하며, 생산 라인에서 생산되는 제품의 빠른 변경이 가능합니다. 대기업과 스타트업 모두 이를 사용합니다. 전자는 새로운 생산 라인을 테스트하기 위해(기존 생산 시설의 일부 문제를 극복하기 위해), 후자는 이미 시장 수요가 확인된 제품의 생산을 확장하기 위해 사용합니다.

 

레슨 #2 – 현상 유지에 도전하세요

혁신 중심의 기업은 항상 자사와 경쟁사의 기존 비즈니스 모델에서 잘못된 가정을 찾아내고, 더 나은 운영 방식이 존재하는지 깊이 파고들어야 합니다. 예를 들어, Technologies Added에서는 개발도상국의 저비용 공장에 새로운 생산 라인을 아웃소싱하는 것을 고려하던 기존 제조업체와 협력했습니다. 전체 비용 분석 결과, 고객은 ‘재고’ 방식이 아닌 ‘주문’ 방식의 생산을 채택할 수 있는 능력 덕분에 스마트 공장이 전반적으로 더 비용 효율적인 옵션이라는 사실에 놀랐습니다.

 

레슨 #3 – 규모의 경제를 유리하게 활용하세요

디지털 트랜스포메이션은 단일 조직에 비용 부담, 사설 공장 내에서 필요한 모든 기술을 구성할 기술 전문성 확보, 그리고 효과 극대화를 위한 역량 구축 등과 같은 과제를 제시할 수 있습니다.

이를 극복하기 위해 소규모 기업이 기존에는 접근할 수 없었던 역량을 확보할 수 있는 협업 환경을 조성했습니다. 여기에는 시설 내 생산 기술뿐만 아니라 생산 설계, 엔지니어링, 물류, 보안 등 중요한 분야에서의 전문가 지원도 포함됩니다.

 

레슨 #4 – 실험을 두려워하지 마세요

오늘날 기업은 시장 수요에 대한 훨씬 더 깊은 통찰력을 통해 이전에는 간과되었던 틈새 시장을 공략할 수 있습니다. 우리는 프로토타입을 짧은 기간(대개 2개월)과 제한된 비용으로 산업화할 수 있는 ‘제품 혁신’ 프로세스를 사용합니다. 고객은 이 프로세스를 통해 제품을 신속하게 시장에 출시하고, 전체 생산으로 확장하기 전에 비즈니스 기회가 실제로 존재하는지에 대한 근거 있는 평가를 할 수 있습니다.

 

레슨 #5 – 자신의 역량 격차를 채워줄 수 있는 파트너 찾기

모든 분야에서 전문가가 될 수 있는 기업은 없습니다. 오늘날의 혁신적인 기업은 네트워크의 강점을 기반으로 구축됩니다. 그래서 우리는 Rockwell Automation과 협력하여 제조 실행 시스템(MES)을 생산 시설에 통합합니다. Rockwell의 지원을 통해 자동화 소프트웨어를 사용하여 제조 산업의 최첨단 혁신을 실현하고, 우리 시설을 이용하는 기업에도 동일한 혜택을 제공할 수 있습니다.

 

성공 사례 공유

새로운 기술이 제조업의 전통적으로 높은 진입 장벽을 낮추면서, 기업들은 경쟁에서 앞서 나가려면 다르게 생각해야 합니다. 디지털 트랜스포메이션은 경쟁사들이 탐색하기를 꺼려하는 기존 비즈니스 모델의 약점을 해결할 수 있는 수단을 제공합니다.

스마트 공장을 통해 기업은 가능한 한계를 테스트할 수 있는 파트너를 만날 수 있습니다. 지금까지의 성공 사례는 숫자의 힘이 있음을 보여주며, 개방적이고 협력적인 네트워크의 힘을 활용하면 폐쇄적인 접근 방식을 이길 수 있습니다. 우리는 Rockwell Automation의 지원으로 우리의 사명을 계속 이어가기를 기대합니다.

모두의 디지털화 여정은 다르며, 개인화된 접근 방식이 중요합니다. 우리에게 도움이 된 경험 중 하나는 독일 카를스루에에 있는 Rockwell의 EMEA Connected Enterprise Customer Center를 방문하여 다양한 기술과 상호 작용하고 The Connected Enterprise®가 우리를 위해 할 수 있는 일을 배운 것입니다.

Published 2020년 2월 17일

주제: The Connected Enterprise 경영진 관점

Rob Goossens
Rob Goossens
CEO, Technologies Added
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 제품

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 세계 최초의 공유 스마트 공장에서 얻은 5가지 전환 교훈