Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

Colo 데이터 센터 업체가 직면한 5가지 확장 과제

지역 사이트에서 캠퍼스 규모까지: 콜로케이션 성장의 복잡성 해결

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
데이터 센터 케이지와 서버

데이터 센터 환경 전반에 걸쳐 확장에 대한 압박이 심화되고 있으며, 특히 중소 규모의 공동 위치(Colo) 제공업체에 대한 압박이 심화되고 있습니다. 전통적으로 1~5개의 다중 임차인 사이트를 운영하던 이들 제공업체는 이제 그 어느 때보다도 성장해야 하는 상황에 직면해 있습니다. AI 컴퓨팅 용량에 대한 수요 증가와 사모펀드의 투자 증가로 인해 가장 소규모 운영업체조차도 대규모 캠퍼스를 신속하게 개발해야 하는 압박을 받고 있습니다.

이러한 급속한 변화는 고유한 일련의 과제를 제시합니다. 주요 클라우드 제공업체가 사양을 고정하는 하이퍼스케일 단일 테넌트 콜로케이션 시설과 달리, 다중 테넌트 Colo 제공업체는 훨씬 더 역동적이고 분산된 환경에서 운영됩니다. 이러한 시설은 고객 이직률, 테넌트별 장비 요구 사항, 그리고 오늘날의 속도로 확장하도록 설계되지 않은 레거시 시스템에 지속적으로 적응하고 있습니다.

이 상황은 각 유닛의 소유자가 다른 콘도 개발과 같습니다. 인프라를 지시하는 단일 임차인이 없습니다. 수백 명의 임차인이 있으며, 각 임차인은 서로 다른 요구와 기대를 가지고 있습니다.

이러한 소규모 업체들이 지역 시설에서 캠퍼스 규모의 운영으로 발전함에 따라, 특히 건물 관리, 인프라 표준화, 사이버 보안 및 시스템 통합과 관련하여 복잡성이 증가하고 있습니다. 위험 부담이 큽니다. 출시 기간 지연, 비효율적인 운영, 보안 취약성은 모두 그들이 그 어느 때보다 빠르게 움직이는 시장에서 경쟁할 수 있는 능력을 위협할 수 있습니다.

이 블로그에서는 확장하는 과정에서 공동 위치 제공업체가 직면하는 다섯 가지 주요 과제와 Rockwell Automation이 유연하고 미래 지향적인 솔루션으로 이러한 가속 성장 기간을 탐색하도록 지원하는 방법을 살펴봅니다.

과제 1: 빌딩 자동화 및 관리 시스템

데이터 센터 공동 위치 제공업체가 확장함에 따라 가장 시급한 인프라 과제 중 하나는 건물 자동화 시스템(BAS)을 통합하는 것입니다. 많은 업체가 주요 OEM의 솔루션에 의존하고 있지만, 이러한 시스템은 종종 사일로에서 운영되어 운영 가시성과 유연성을 제한합니다.

이러한 통합 부족은 데이터 단편화, 응답 시간 지연, 시설이 더욱 복잡해짐에 따라 위험 증가로 이어질 수 있습니다. Colo 제공업체는 처음부터 다시 시작하지 않고 이러한 시스템을 통합할 수 있는 방법이 필요합니다.

이 점에서 Rockwell Automation은 확실한 이점을 제공합니다. Rockwell Automation의 접근 방식은 업체에 구애받지 않고 확장 가능하므로 고객의 기존 BAS, 빌딩 관리 시스템(BMS) 및 전력 모니터링 시스템(EPMS) 인프라와 통합됩니다. "전면 교체"가 필요하지 않습니다. 이미 잘 작동하고 있는 것을 유지하면서 필요한 경우 기능을 확장할 수 있습니다. Colo 제공업체는 더 나은 것이 필요하다고 해서 다른 업체의 시스템을 교체할 필요가 없습니다. Rockwell Automation 솔루션은 하위 및 상위 호환됩니다. 이러한 유연성은 제공업체의 기존 투자를 보호하는 동시에 성장의 길을 열어줍니다.

완전한 시스템 개편을 피함으로써 Colo 제공업체는 출시 기간을 보호합니다. 위험을 줄이고, 투자 수익(ROI)을 보호하며, 업그레이드 중 가동시간을 최소화합니다. 또한, 팀이 현재 플랫폼에서 개발한 조직적 지식을 유지하여 학습 곡선을 단축하고 새로운 기능의 도입을 가속화합니다.

요컨대, Rockwell Automation은 독점적인 생태계에 얽매이지 않고 건물 및 전기 시스템 전반에 걸쳐 스마트하고 통합된 제어를 가능하게 함으로써 Colo 제공업체가 운영을 미래에 대비할 수 있도록 지원합니다.

과제 2: 산업용 vs. 상업용 구성요소

데이터 센터 운영 확장은 더 많은 서버나 공간을 추가하는 것이지만, 올바른 인프라 구성요소를 선택하는 것도 중요합니다. 그러나 많은 공동 위치 제공업체는 여전히 전력 분배 및 환경 제어와 같은 중요한 시스템을 지원하기 위해 상업용 하드웨어에 의존하고 있습니다. 이러한 구성요소는 내구성과 신뢰성 측면에서 종종 부족하여 가동시간을 위험에 빠뜨립니다. 그리고 데이터 센터 세계에서 가동시간은 협상의 여지가 없습니다.

서버와 IT 장비는 기술 업데이트로 인해 3~4년마다 자연스럽게 교체되지만, 대부분의 전기 및 유틸리티 인프라는 동일한 일정으로 교체해서는 안 됩니다. 실제로 전기 배전, 냉각 제어, 백업 전원과 같은 시스템은 시설 자체의 수명과 일치해야 합니다.

Rockwell Automation 산업용 구성요소는 바로 이 점에서 차별화됩니다. 석유 및 가스, 자동차 및 제조와 같은 가혹하고 수요가 많은 환경을 위해 제작된 Rockwell Automation 하드웨어는 긴 수명, 높은 신뢰성 및 최소한의 유지보수를 위해 설계되었습니다. 그리고 수십 년간의 실제 성능을 통해 입증되었습니다.

Rockwell Automation의 산업용 솔루션은 데이터 센터가 직면할 수 있는 것보다 훨씬 더 열악한 조건에서 수십 년 동안 운영되어 왔습니다. 따라서 절대 가동 중단이 허용되지 않는 시설에는 동일한 수준의 산업용 내구성을 적용하는 것이 합리적입니다.

Colo 제공업체는 산업용 솔루션으로 전환함으로써 장기 유지보수 비용을 절감하고, 고장 위험을 최소화하며, 인프라 라이프사이클을 건물의 수명과 일치시켜 가동시간에 대한 타협 없이 확장 가능한 성장을 지원합니다.

과제 3: 사이버보안 및 심층 방어 전략

AI 워크로드와 클라우드 기반 서비스의 증가로 사이버 보안은 공동 위치 제공업체의 핵심 이슈가 되었습니다. 고객이 가장 민감한 데이터와 독점 모델을 Colos에 맡기면서 사이버 복원력에 대한 기대는 그 어느 때보다 높아졌습니다. 침해는 중요 인프라, 비즈니스 연속성, 브랜드 평판 및 고객 신뢰는 물론 재무 SLA에 영향을 미칩니다.

최근의 사건들은 경각심을 일깨워줍니다. 예를 들어, 2025년에는 글로벌 금융 기관을 호스팅하는 독일의 한 공동 위치 시설에서 보안 침해가 발생했습니다. 침해는 최신 AI 기술이 아니라 레거시 시스템에서 발생했습니다. 침해는 고객의 AI 스택을 보유하고 있는 동일한 시설에서 발생했지만, 단일 엣지 위치 장치만으로도 6시간 동안 운영을 중단시켰습니다.

이 사건은 더 광범위한 문제를 강조합니다. 사이버 공격은 항상 가장 진보된 시스템을 목표로 하는 것은 아닙니다. 종종 지원 인프라의 간과된 취약점을 노립니다. 그래서 심층 방어 전략이 중요합니다. 공동 위치 제공업체는 방화벽과 엔드포인트 보호를 넘어 생각해야 합니다. 시스템 수준에서 사이버 보안을 내장한 산업용 자동화 및 제어 솔루션이 필요합니다.

Rockwell Automation은 사이버 복원력이 필수적인 중요 인프라 부문에서 입증된 경험을 제공합니다. 당사의 산업 제어 시스템은 제로 트러스트 아키텍처, 보안 원격 액세스 및 강화된 통신 프로토콜을 지원하는 통합 보안 기능으로 구축됩니다.

가치는 단순히 침해를 방지하는 데 있는 것이 아닙니다. 장기적으로 위험을 줄이는 더 스마트한 인프라 결정을 내리는 데 있습니다. Colo 제공업체는 제어 시스템 업그레이드 결정을 미루는 것이 사실상 하나의 결정이며, 그에 따른 결과가 있다는 것을 깨닫고 있습니다.

위반에 대한 법적 책임은 불분명할 수 있지만 비즈니스 위험은 현실적입니다. 단일 취약점이 전체 운영에 파급 효과를 일으킬 수 있습니다. 그렇기 때문에 사이버 보안은 고립된 문제가 아닙니다. 데이터 센터 설계의 모든 계층에 영향을 미치는 광범위한 복원력 전략의 일부입니다.

Rockwell Automation의 산업용 솔루션을 구현함으로써 Colo 제공업체는 고객 데이터를 보호하고, 운영 가동시간을 제공하며, 확장성과 보안성을 모두 갖춘 인프라를 구축하기 위한 추가적인 사전 예방적 접근 방식을 취합니다.

과제 4: 데이터 가시성 및 단일 창 모니터링

기존의 Colos는 다수의 고객을 위해 구축되었습니다. 오늘날의 Colos는 단일 테넌트 고객을 위해 구축되고 있습니다. 이는 Colos가 고급 엔드 유저를 위한 호스트로서 관련성을 유지하기 위해 엔드 유저의 요구 사항에 따라 계속 진화해야 함을 의미합니다.

시간이 지남에 따라 모니터링과 가시성이 주요 과제가 되는 분열된 환경으로 이어집니다. 마치 깨진 안전 유리와 같습니다. 스위치기어, 냉각 또는 전력 분배 등 각 장비에는 자체 랜딩 페이지 또는 IP 주소가 있습니다. 모두 사용자 인터페이스를 제공하지만 서로 통신하지는 않습니다.

이러한 단편화로 인해 운영자는 전체 상황을 파악하기 어렵습니다. 통합 대시보드 대신 수십 개의 개별 시스템을 관리해야 합니다. 유틸리티 공간에서 IT 랙에 이르기까지 IP 주소 지정 장치가 많아지면서 가시성이 더욱 복잡해집니다.

이것이 바로 공동 위치 제공업체가 단일 창 솔루션을 점점 더 많이 찾는 이유입니다. 즉, 모든 중요 데이터를 단일 중앙 집중식 보기로 집계하는 단일 인터페이스입니다.

Rockwell Automation은 공급업체나 장치에 관계없이 시설 인프라 전반의 데이터를 수집하고 시각화하는 유연하고 확장 가능한 소프트웨어 플랫폼인 "FactoryTalk® Optix™"를 통해 이를 실현합니다. 전력 소비, 냉각 성능 또는 시스템 상태 등 무엇이든 상관없이 Optix는 운영자에게 운영에 대한 실시간 통합 정보를 제공합니다.

Rockwell Automation 솔루션은 가장 낮은 수준(장치 수준 태그)에서 데이터를 가져와 사용자 지정이 가능하고 이해하기 쉬운 형식으로 제공합니다. 고객은 해당 데이터를 클라우드로 전송할지, 온프레미스에 보관할지, 또는 다른 엔터프라이즈 시스템과 통합할지 선택할 수 있습니다.

그 결과 운영 효율성이 향상되고 진단 속도가 빨라지며 정보에 기반한 의사 결정이 가능해집니다. 공동 위치 제공업체는 문제에 대해 개별적으로 대응하는 대신, 행동의 근거가 되는 데이터를 완전히 신뢰하며 문제를 전체적으로 예측하고 관리할 수 있습니다.

규모는 작지만 성장하는 Colo 제공업체에게 이러한 중앙 집중식 모니터링은 경쟁 우위입니다.

과제 5: 출시 기간

공동 위치 제공업체에게는 신속한 확장이 필수입니다. 그러나 프로젝트 일정이 명확하게 정의되고 배포 단계가 자세히 계획되더라도 지연은 여전히 흔한 일입니다. 이러한 지연은 내부 준비와는 거의 관련이 없으며 외부 요인의 복잡한 얽힘과 더 관련이 있습니다.

지난 2년 동안 데이터 센터 산업은 이전 20년을 통틀어 경험한 것보다 더 많은 혼란을 겪었습니다. 글로벌 공급망 변동성, 기술 로드맵의 변화, 일관성 없는 표준으로 인해 출시 기간을 자신 있게 맞추기가 그 어느 때보다 어려워졌습니다. 모듈형 배포 및 오프사이트 제조에 대한 증가하는 추세를 고려하면, 과제는 원활한 통합이 됩니다.

이 모든 것이 결합되거나 무너지는 곳이 바로 출시 기간입니다. 완벽한 설계와 세부 일정을 가질 수 있지만, 구성요소가 지연되거나 모듈이 깔끔하게 통합되지 않으면 모든 것이 느려집니다. 바로 이 지점에서 Rockwell Automation의 파트너 생태계가 게임 체인저가 됩니다.

Rockwell Automation은 인프라를 직접 구축하지는 않지만, 광범위한 유통업체, 시스템 통합업체, EPC 및 컨설턴트 네트워크와 긴밀히 협력합니다. 이러한 생태계 파트너는 개념에서 시운전으로 이동하는 데 도움이 되는 힘의 승수입니다.

Rockwell Automation의 생태계 파트너는 고객이 실행할 수 있도록 지원하는 데 필수적입니다. 이들은 현지 지식, 전문적인 전문성 및 현장 지원을 제공하여 구축 프로세스의 모든 단계를 가속화합니다.

Rockwell Automation 및 그 배포 파트너와 협력함으로써, 공동 위치 제공업체는 표준화된 솔루션, 더 빠른 구성요소 가용성, 그리고 모든 단계에서 마찰을 줄이는 통합 전략에 접근할 수 있습니다. 이를 통해 비용이 많이 드는 지연을 줄이고 새로운 용량을 예산 내에서 제때에 온라인으로 전환할 수 있습니다.

속도가 경쟁력의 차별화 요소인 시장에서 Rockwell Automation은 산업용 기술과 신뢰할 수 있는 생태계 파트너십을 결합하여 데이터 센터 제공업체가 효율적으로 확장할 수 있는 우위를 제공합니다.

더 빠른 것뿐만 아니라 더 스마트한 확장

데이터 센터 용량에 대한 수요가 급증함에 따라 중소 규모의 공동 위치 제공업체는 한때 하이퍼스케일러를 위해 예약된 속도로 확장해야 하는 압박을 받고 있습니다. 그러나 급속한 성장은 레거시 인프라 통합에서 진화하는 사이버 위협에 대한 운영 보안에 이르기까지 현실적인 복잡성을 동반합니다. 성공하려면 이러한 제공업체는 단순한 하드웨어 이상의 것이 필요합니다. 확장 가능하고 미래에 대비한 솔루션과 데이터 센터 환경의 고유한 요구 사항을 이해하는 파트너가 필요합니다.

Rockwell Automation이 바로 그 파트너입니다. 산업용 기술, 업체에 구애받지 않는 통합, 단일 창 소프트웨어 플랫폼, 그리고 신뢰할 수 있는 배포 전문가 생태계를 통해 Rockwell Automation은 성능, 보안 또는 가동시간을 희생하지 않고도 스마트하게 성장할 수 있도록 지원합니다.

상담하기

공동 위치 운영을 확장할 계획이라면 대화를 시작해 보십시오. Rockwell Automation 전문가에게 문의하여 오늘날의 과제를 해결하고 내일의 수요에 대비하는 방법을 알아보십시오.

데이터센터
데이터센터
데이터센터
효율성, 복원력, 지속 가능성 향상
자세히 알아보기

Published 2025년 7월 23일

주제: Data Science & Industrial Analytics 사이버보안 FactoryTalk Optix
로크웰 오토메이션 구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기
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
  5. Chevron LeftChevron Left Colo 데이터 센터 업체가 직면한 5가지 확장 과제